Społeczne dni recyklingu przyciągnęły tłumy i masę odpadów
Dni recyklingu społeczności w okresie letnim w dwóch większych amerykańskich zakładach Cummins Inc. łącznie opróżniły ponad 2 000 pojazdów o wartości około 140 ton elektroniki, akumulatorów, opon, zużytej farby, starych żarówki i innych.
Oddzielne wydarzenia w fabryce silników Cummins w Jamestown (JEP) w Jamestown w stanie Nowy Jork oraz fabryka silników Columbus (CEP) w Columbus w stanie Indiana również przyciągnęło mnóstwo ludzi, a niektórzy czekają aż trzy godziny na możliwość bezpiecznego przeceniania materiałów, które niekiedy przechowują od lat.
"Naprawdę dobrze było móc po raz kolejny odbyć Dzień Recyklingu Społeczności na targach CEP" - powiedział kierownik zakładu CEP, Wspólnota. "Od czasu, gdy to zdarzenie miało miejsce z powodu COVID, mija kilka lat. To daje ludziom w społeczności wylot do dysponowania rzeczami, które mają w domu, które zazwyczaj trudno jest bezpiecznie zdobyć. Zapewnia również wiele możliwości wolontariatu ludziom w całej społeczności, co sprawia, że to zdarzenie jest tak przyjemne i udane".
LUDZIE PRZYJECHALI WCZEŚNIEJ
Spotkanie w Jamestown miało miejsce 18 czerwca, podczas gdy dzień recyklingu w Columbus miał miejsce 15 września. Było to pierwsze takie zdarzenie na CEP od dwóch lat z powodu COVID-19. JEP nie miał swojego wydarzenia w 2020 roku z powodu pandemii, ale był w stanie przeprowadzić dzień recyklingu w 2021 roku.
Oba wydarzenia w tym roku miały miejsce pod niebem, co zapewnia atmosferę niesłabniania wysiłkom.
"O godzinie 5:30 mieliśmy ludzi, a nasze zawody rozpoczęły się dopiero o 9:00"- powiedział Loren Chase, Kierownik ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w zakładzie w Jamestown. "Nie wiem, czy źle się pomylili, czy po prostu cieszyli się, gdy wszyscy ożyją".
Wspólnie w wydarzeniach wzięło udział prawie 200 wolontaritariatów, współpracując z partnerami zdolnymi do bezpiecznego obsługi trudnych do recyklingu elementów, takich jak farby odpadowe i elektronika. Spotkanie w Columbus otrzymało również pomoc od ponad 40 wolontaritariatów National Honor Society z Columbus East High School oraz osób z Cummins.
ZASKAKUJĄCE POZYCJE
Niesagregacyjni poinformowali, że w tych dniach wywieźliśmy kilka nieoczekiwanych elementów.
"Jedną z rzeczy, które przywiązywały moją uwagę i uwagę wielu naszych wolontariatów, była liczba starych kamperów, które zobaczyć z rurami katodowymi" - powiedział David Wsakamp, kierownik ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w fabryce silników w Columbus. "Były też niektóre z tych dużych ciężkich z boazeriami. Nie myślałem, że ludzie nadal je mają, ale oni to robią".
Chociaż być może te stare suvy nie znaczą znaczenia wydarzeń takich jak te w Columbus i Jamestown. Starsze kampery z rurkami katodowymi zazwyczaj posiadają ołów, na bazie cadmów i inne toksyczne substancje chemiczne, które sprawiają, że są potencjalnie niebezpieczne i trudne do recyklingu. Wiele miejsc w Stanach Zjednoczonych pobiera opłatę za ich obsługę, ale dni recyklingu i oczyszczania w obu zakładach trwały bez żadnych kosztów.
To samo może dotyczyć olejów odpadowych, farb i innych płynów, a także opon. Chociaż oba zdarzenia zależą od pracy wolontariackej, wiążą się one również ze znacznymi kosztami, które obie lokalizacje pokrywają różnymi sposobami.
WYDARZENIA CELOWE
Liderzy rządowi mówią, że dni recyklingu społeczności służą do ważnego celu jako część trzech R's of waste management - redukcji, ponownego wykorzystania i recyklingu - w celu ograniczenia tego, co kończy się na wysypiskach śmieci, spalarniach i innych sposobach usuwania odpadów.
"Istnieje wartość we wszystkich niepożądanych elementach, które gromadzimy w naszych domu", powiedział Tracy "T.J." Firma Przetwierd, Analityk ds. odpadów stałych w Oddziale odpadów stałych w hrabstwie Chautauqua w Jamestown( Hrabstwo Chautauqua). "... Dni oczyszczania społeczności organizowane przez Cummins zapewniają naszym społecznościom niesamowitą okazję do usunięcia niepożądanych elementów z życia ludzi i gromadzenia ich w jednym miejscu, gdzie mogą być efektywnie sortowane i dostarczane do przemysłu recyklingowego w celu uzyskania tej wartości."
Biorąc pod uwagę, że zapewniają one ludziom możliwość właściwego działania i oszczędzania pieniędzy, nic dziwnego, że dni recyklingu JEP i CEP, każdy ma już ponad dekadę, są niezwykle popularne.
"Otrzymujemy ludzi dzwoniących na miesiące wcześniej, "kiedy dzień czyszczenia?", powiedział David Bur mocnik, Dyrektor ds. obróbczych JEP i długoletni lider imprezy w Jamestown aż do przekazania tej odpowiedzialności Chase w tym roku. "Wspaniale jest być częścią czegoś, o czym ludzie tak mocno odczuwają".
Powiązane tagi