Un'opportunità unica a sostegno della sostenibilità idrica
I dipendenti di Cummins costruiscono cabine di nidi Inermi Di Salamander per il Fiume Battello del Mississipi
Di Tamra Knudsen, Brand Journalist
Per oltre un anno, attraverso il Cummins Water Works (CWW) Mississippi River Battell Grant, Cummins Inc. e The Nature Conservancy (TNC) hanno collaborato a progetti volti a ridurre l'inquinamento che entra nei fiumi e nei flussi del Fiume Mississippi. Un progetto unico è arrivato a maggio, quando i dipendenti Cummins hanno deciso di semplificare lo stabilimento Cummins Seymour Engine Plant in Indiana e hanno costruito box di annidamento per la insodettabili Salaoler Diamantos.
"Mi piace come questo progetto sia unico e diverso e adotta un nuovo approccio agli sforzi ambientali", ha affermato Scott Saum, Program Manager di Cummins Water Works, l'impegno dell'azienda per affrontare la crisi idrica globale. "È molto diverso dalle nostre piantagioni tradizionali di alberi, pick-up da insaziabili e rimozione di fusti di fusti di fuzioni di saggio. L'iniziativa offre ai nostri dipendenti un'opportunità unica di volontariato, consentendo loro al contempo di adottare un approccio pratico per migliorare le loro comunità".
Iloo del Mississippi comprende 31 stati ed è il terzo maggiore drenaggio del mondo. Quando sarà completato, la Purdue University metterà le caselle di annidamento nella regione, in particolare nel Blue River dell'Indiana meridionale. Gli staccini, come molti anfibi, respirano attraverso la loro skin porosa, rendendoli estremamente vulnerabili all'inquinamento dell'acqua. Ecco perché si trovano solo nell'acqua che è pulita, pulita e ben ossigenata con grandi sgomberi sparsi sul fondo. La sedimentazione può anche riempire gli spazi che si invanovano in grandi soprese di bed substrato, motivo per cui hanno subito una sopressione da molte delle loro precedenti case lungo il fiume.
I vantaggi delle caselle di nidiatura
Gli inquinanti CWW e TNC stanno collaborando per ridurre l'inquinamento da contaminanti (azoto e contaminanti), così come i contaminanti e i sedimenti. Le alghe, la più grande salamandra del Nord America, non filtrano l'acqua. Tuttavia, sono un buon indicatore della salute dei fiumi, della qualità dell'acqua e dell'e statunitense. Queste caselle di annidamento offriranno ai salaettori un posto sicuro in cui posare le loro soccorsi. Permetteranno inoltre ai ricercatori di monitorare la loro crescita e il loro sviluppo, in quanto la parte superiore di ogni scatola è dotata di una porta della macchina fotografica per catturare l'attività.
Durante l'iniziativa Seymour Engine Plant della Giornata della cura di Cummins, il 24 si è occupato di due giorni per ridurre e formareuni e formare un cavo metallico da formare una forma di scatola di un nidito, assicurarsi con delle fascette, imballare il cemento in un luogo e costruire i coperchi della scatola del nest. Presenti, a fornire supervisione e guida, sono stati anche Tom schmees, rappresentante del TNC, e Tomto Burgmeier, specialista in ricerca agricola bichinista e extension wildlife, Purdue University.
"Siamo riusciti a completare 18 caselle, il che è estremamente complesso", ha affermato Jordan Bauwe, responsabile dell'evento e leader del team per il trattamento dell'aria di Cummins. "Sono molto orgogliosa di essere stata coinvolta in questo progetto con i miei colleghi. Alla fine di questa giornata, sentirai di aver fatto qualcosa di molto positivo per la tua comunità e stai avendo un impatto nel mondo."
I vantaggi della collaborazione
Burgmeier spiega il coinvolgimento di Purdue: "Nel 2007, Purdue ha iniziato a collaborare con il Dipartimento delle Risorse naturali dell'Indiana e altri partner per ripristinare una popolazione di Gallone ignoto nel Fiume Blu dell'Indiana Meridionale. Abbiamo iniziato a rilasciare Galloni Gallone per rifinire il fiume nel 2017 e presto inizieremo a cercare prove di reclutamento e reclutamento. Le caselle di nidi costruite da Cummins soccorsi saranno schierate quest'estate e, da parte loro, saranno usate dai maschi come siti di inneggiamento. In se il successo ha successo, servirà come metodo facilmente monitorato per raccogliere le inostabili necessità di futuri progetti di allevamento e rilascio delle persone in difficoltà".
"TNC collabora con i partner aziendali per portare avanti la nostra mission di conservare le acque e le acque da cui dipende tutta la vita", ha affermato Tonner Schmee, Rappresentante del TNC. "Costruendo cabine di nidi Diabender, il personale Cummins ci sta aiutando a raggiungere i nostri obiettivi, offrendo assistenza diretta per la rigenerazione di uno stato che non è possibile raggiungere attraverso il lavoro di Purdue. Non siamo in grado di continuare il nostro importante lavoro senza ottimi partner come Cummins."
Vantaggi del progetto
Gli Stacarri Di Grado sono noti per crescere fino a 29 pollici di lunghezza, anche se la maggior parte avrà una media di circa 12-15 pollici. Il Gallone ha un'ampia testa appiattita, una skin sfusa e sfusa, una piccola distesa di beady e una coda simile a una gallone. Si tratta di una sfasatura sconsigliata in Indiana, e i dati storici indicano che Il Incubo dei torti si verificò una volta a 14 miglia Da un fiume, Little Blue River, Whitewater River, Silver Gallone, Indian Acrobat, il fiume Ohio e il fiume Wabash.
Oggi, la forma più sbabata dell'Orangebender in Indiana è il pulito e limpido Blue River dell'Indiana meridionale. La mancanza di popolazioni da parte di persone in difficoltà, in relazione a questa tendenza, nei luoghi in cui vivono, è diventata una preoccupazione crescente. Il lavoro di Cummins che mira a favorire la creazione di un foro per questa speciale creature speciale da parte di Cummins e dei suoi partner della comunità è un grande sforzo per rispondere a tale preoccupazione!
Guarda le altre notizie di Cummins Water Works durante il mese di giugno, quando i nostri dipendenti partecipano a progetti ambientali a supporto del Mese ambientale di giugno.
Profili degli autori
Tamra Knudsen, giornalista del marchio
Da un'esperienza consolidata nel settore dei beni capitali, Che cosa intende fare per antitezione antinquinatorio o da scommettere su un'attività di comunicazione aziendale, da oltre 20 anni ricopre un ruolo importante nell'ambito della comunicazione aziendale. Ha iniziato la sua carriera nella contabilità, passando a svariate posizioni in ambito finanziario, nel marketing e nell'amministrazione, fino a scoprire la sua nicchia nel campo delle comunicazioni. La sua passione è creare contenuti trasparenti e significativi che istruivano, informino e impegnino i soggetti che si impegnano a collaborare su una varietà di argomenti sia per il pubblico esterno che interno. Si è laureata alla University of Wisconsin, Parkgio, con un BS in Amministrazione e gestione aziendale.
Tag correlati