Benvenuti nell'affidabilità supportata dall'esperienza

Esplora le innovazioni e le competenze tecniche che plasmano il futuro dell'energia.

""

Filtra Sala stampa

I freni sono tra i componenti più importanti su qualsiasi veicolo.

La maggior parte delle persone non pensa mai al tempo di attività fino a quando qualcosa non smette di funzionare.

Un camion che percorre 120.000 miglia all'anno subisce milioni di piccoli impatti lungo il percorso.

Riaffermando il suo impegno a creare comunità più sane e sostenibili, Cummins in India, fornitore leader di soluzioni di alimentazione integrata, ha segnato un'altra pietra miliare nell'evoluzione dell'iniziativa Cleaner Air Better Life (CABL), con il lancio di un sistema avanzato di supporto alle decisioni (DSS) per la gestione della qualità dell'aria...

In Cummins Inc., la connessione va oltre la collaborazione.

Dallo smontaggio degli elettrodomestici da cucina da bambino alla guida di team di ingegneri globali, il percorso di Refaat riflette il potere della curiosità, della resilienza e della crescita continua.

La tecnologia spinge il nostro mondo in avanti a un ritmo esponenziale.

I motori si affidano ai turbocompressori per fornire potenza, efficienza e prestazioni in termini di emissioni.

Il sistema di post-trattamento semplificato per i motori a gas naturale Cummins garantisce un tempo di attività ottimale, nessuna manutenzione ordinaria e una struttura leggera, con miglioramenti ancora più avanzati.