Innovazioni chiave nella progettazione del turbocompressore

Di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica

Turbocompressore

I motori dipendono dai turbocompressori per fornire potenza, efficienza e prestazioni in termini di emissioni. I turbocompressori sono un componente fondamentale dei motori a combustione interna utilizzati nei veicoli commerciali e sono fondamentali per generare energia in modo efficiente. In Cummins Inc., i turbocompressori Cummins® Holset® sono personalizzati per soddisfare i requisiti specifici dei clienti e delle applicazioni per contribuire a fornire il giusto equilibrio tra prestazioni, efficienza e durata.  

Turbo

I componenti che danno forma al design del turbocompressore

Quando si progetta un turbocompressore, gli ingegneri selezionano componenti progettati su misura per soddisfare gli obiettivi di prestazioni, emissioni e durata del motore:

  • Stadio del compressore: il design della ruota del compressore e dell'alloggiamento, insieme ai giochi dei componenti, determinano l'equilibrio tra flusso di massa dell'aria, rapporto di pressione (boost) ed efficienza per i requisiti di ciascun motore. I compressori vaned e le tecnologie abradibili sono esempi di innovazioni utilizzate per massimizzare le prestazioni dei compressori.
  • Sistema di cuscinetti: i design che riducono al minimo le perdite per attrito migliorano l'efficienza complessiva del turbocompressore e riducono il tempo di avvolgimento. I cuscinetti a rulli (cuscinetti a sfere) sono sempre più popolari perché offrono prestazioni e durata elevate.
  • Stadio della turbina: il design della ruota, dell'ugello e dell'alloggiamento della turbina deve bilanciare il flusso massico di scarico, il rapporto di espansione e l'efficienza per generare energia sufficiente per il compressore mantenendo al contempo la corretta contropressione del motore. Ad esempio, le turbine a geometria variabile comunemente utilizzate nei mercati nordamericani degli autocarri medi e pesanti possono regolare la pressione di sovralimentazione su diversi regimi e carichi del motore, fornendo al contempo la contropressione necessaria per il ricircolo dei gas di scarico. Ciò contribuisce a migliorare l'efficienza del carburante in una gamma più ampia di condizioni operative.

Progettare turbocompressori per le massime prestazioni

I singoli componenti del turbocompressore influiscono sulle prestazioni complessive, ma la corretta corrispondenza del sistema, o la selezione dei componenti per l'intero sistema, è ciò che garantisce che le prestazioni siano allineate ai requisiti specifici del motore. L'abbinamento avviene tipicamente durante le fasi del compressore e della turbina.

  • Stadio del compressore: gli ingegneri identificano un compressore che soddisfi i requisiti di flusso d'aria del motore in base alla cilindrata del motore, agli obiettivi di potenza e ai requisiti del rapporto aria-carburante stabiliti dal produttore del motore. Il rapporto aria-carburante è particolarmente importante per soddisfare gli standard sulle emissioni. Massimizzando l'efficienza in condizioni operative critiche, una maggiore quantità di energia della turbina è destinata a creare pressione di sovralimentazione anziché generare calore in eccesso. Ad esempio, quando un motore richiede più potenza mantenendo la stessa cilindrata e lo stesso rapporto aria-carburante, in genere richiede un compressore più grande.
  • Stadio della turbina: gli ingegneri scelgono una turbina che generi energia sufficiente per il compressore per soddisfare il flusso di massa dell'aria e aumentare i requisiti in tutte le condizioni operative del motore. La turbina genera energia utilizzando il flusso di scarico e l'espansione della pressione attraverso la turbina. Una turbina più efficiente richiede meno differenza di pressione per generare la stessa potenza, il che aiuta a ridurre la contropressione del motore. In pratica, quando un motore richiede più potenza a parità di cilindrata e a parità di rapporto aria-carburante, in genere richiede una turbina più piccola per mantenere il giusto equilibrio.

 Turbocompressori

Migliorare l'efficienza dei turbocompressori

I recenti progressi nella tecnologia dei turbocompressori hanno consentito significativi miglioramenti dell'efficienza. Oltre a personalizzare i progetti aerodinamici per i punti operativi critici del motore, gli sviluppi chiave includono:

  • Stadio del compressore: sono stati introdotti rivestimenti abradibili nell'ultima generazione di turbocompressori Holset per migliorare l'efficienza del compressore controllando con precisione lo spazio tra la ruota del compressore e l'alloggiamento. I compressori vaned vengono utilizzati anche per aumentare l'efficienza del compressore, aumentando la capacità di pressione e mantenendo l'intervallo di portata di un compressore non vaned.
  • Sistema di cuscinetti: le nuove piattaforme di turbocompressori per impieghi medi e pesanti ospitano cuscinetti a sfera, riducendo le perdite per attrito nel sistema di cuscinetti. Ciò migliora l'efficienza complessiva del turbocompressore e la risposta ai transitori per prestazioni più elevate ai bassi regimi.
  • Stadio della turbina: la tecnologia delle turbine a geometria variabile è avanzata, con i turbocompressori Holset che ottengono significativi miglioramenti della turbina controllando con precisione i giochi chiave all'interno dell'ugello. I turbocompressori Wastegate hanno anche migliorato l'efficienza della turbina attraverso le ruote della turbina full back shroud e il design ottimizzato degli ugelli fissi.

Poiché i requisiti in termini di prestazioni ed emissioni del motore continuano ad evolversi, il design del turbocompressore rimarrà un'area chiave di innovazione. La combinazione di corrispondenza precisa dei componenti, aerodinamica ottimizzata e continui progressi ingegneristici aiuta i turbocompressori a fornire una potenza efficiente e affidabile per le applicazioni nei veicoli commerciali.

 

Profili degli autori

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione

Cummins Inc., leader globale nel settore dell'energia, si impegna a promuovere un mondo più prospero. Dal 1919 forniamo soluzioni innovative che fanno progredire le persone, le merci e le economie. I nostri cinque segmenti di business - Motori, Componenti, Distribuzione, Sistemi di alimentazione e Accelera™ by Cummins - offrono un ampio portafoglio, che comprende propulsori diesel, elettrici e ibridi avanzati; sistemi integrati di generazione di energia; componenti critici quali post-trattamento, turbocompressori, sistemi di alimentazione, comandi, trasmissioni, assali e freni; e tecnologie a emissioni zero come batterie e sistemi di propulsione elettrica. Con un'impronta globale, una profonda competenza tecnica e una vasta rete di assistenza, forniamo soluzioni affidabili e all'avanguardia su misura per le esigenze dei nostri clienti, supportandoli durante la transizione energetica con la nostra strategia Destination Zero. Creiamo valore per clienti, investitori e dipendenti e rafforziamo le comunità attraverso le nostre priorità globali di responsabilità aziendale: istruzione, equità e ambiente. Con sede a Columbus, Indiana, Cummins impiega circa 67.400 persone in tutto il mondo e ha guadagnato 2,8 miliardi di dollari su 33,7 miliardi di dollari di vendite nel 2025.

Vuoi saperne di più?

Ricevi da Cummins le ultime novità in termini di tecnologie, prodotti, notizie e approfondimenti.