Microreti per la ricarica dei veicoli elettrici
Energia affidabile per ridurre i costi e le emissioni
Di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica
La tecnologia spinge il nostro mondo in avanti a un ritmo esponenziale. Nuove industrie emergono e prosperano; Le vecchie industrie si evolvono e si espandono. La crescente domanda di energia spinge a soluzioni di alimentazione più intelligenti e resilienti, aiutando le aziende a ridurre le emissioni senza compromettere l'affidabilità. E Cummins sta guidando la carica.
Gestire i tempi di attività rispettando al contempo gli obiettivi di sostenibilità può essere un difficile atto di equilibrio. Creare percorsi efficaci per ottimizzare entrambi è la chiave per qualsiasi azienda che spera di adattarsi e sopravvivere in un nuovo futuro economico verde e per mitigare il danno ambientale che minaccia il nostro collettivo.
La buona notizia è che Cummins può aiutarti ad arrivarci. Le nostre microreti per la ricarica dei veicoli elettrici sono una soluzione conveniente, efficiente dal punto di vista energetico e scalabile per aumentare la mobilità della flotta e ridurre le emissioni senza sacrificare l'affidabilità.
Cambiare è facile.
Dalla valutazione della tua azienda e delle sue esigenze alla valutazione del tuo sito, alla richiesta di sovvenzioni per l'energia pulita, alla fornitura di risorse energetiche e all'esecuzione di manutenzione programmata regolare, Cummins può guidare la conversione della tua microrete dall'inizio alla fine, aiutandoti a massimizzare il tuo potenziale energetico e riducendo al minimo i costi energetici.
Quando si tratta di componenti specifici, Emiliano Pantner, Senior Sales Executive per Gas Gensets & Microgrids, afferma che il design e la struttura delle microreti di ricarica EV variano.
"Potrebbero essere gruppi elettrogeni, batterie, pannelli solari o diverse fonti di energia che agiscono indipendentemente dall'utilità o in parallelo all'utilità".
L'infrastruttura, l'impronta, l'alimentazione di rete o off-grid, la flotta e il tipo di attività contribuiranno a determinare le esigenze della microrete, ma molte delle categorie di componenti principali sono le stesse.
I controllori per microreti fungono da cervello del sistema, integrando i vari componenti in una gamma di configurazioni progettate per adattarsi alle tue esigenze.
I caricabatterie per veicoli elettrici forniscono energia alla tua flotta. Classificati per interni/esterni e completamente impermeabili, i nostri caricabatterie di livello 2 o livello 3 soddisfano un'ampia gamma di esigenze di alimentazione e dimensioni della flotta e possono essere installati ovunque sia necessaria energia elettrica pulita.
Altri componenti possono includere sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS), gruppi elettrogeni diesel e a gas naturale, fonti di energia rinnovabile, controlli a livello di sistema e interruttori di trasferimento.
Una volta che ti sei completamente convertito alla microrete di ricarica EV, sperimenterai immediatamente i suoi benefici.
Per Pantner, il vantaggio principale è abbastanza semplice.
"Confronta la tua diffusione della scintilla, essenzialmente il tuo costo del gas naturale, rispetto al tuo costo dell'elettricità. Qual è il mio costo per generare elettricità con un generatore a gas, rispetto al pagamento della società di servizi? Molto più economico."
Come accennato in precedenza da Pantner, le microreti di ricarica per veicoli elettrici di Cummins possono funzionare in modo indipendente e in tandem con l'utility. Il risultato: se l'alimentazione elettrica si interrompe, la tua microrete continua a funzionare, con un generatore, una batteria di riserva o un impianto solare. Se sei remoto e non hai accesso a un'utenza, la tua microrete genera tutta l'energia di cui hai bisogno. Quindi, in entrambi i casi, il tempo di attività è sempre.
La tua microrete di ricarica EV può anche funzionare con l'utility per caricare la tua flotta durante i periodi di bassa domanda, evitando le numerose passività di servizio che derivano dalle ore di punta, come picchi di potenza, cali di tensione e prezzi alle stelle.
Bob Meyer, Aftermarket Manager per EVCS Technical Support and Commissioning, afferma che questo è particolarmente utile per contenere i costi quando si caricano flotte più grandi.
"Quando i veicoli tornano a mezzogiorno, i costi dell'energia primaria sono piuttosto alti. Se possono tornare indietro e utilizzare una microrete con un generatore per caricare, il loro costo del carburante sarà molto inferiore. Penso che, nel tempo, le microreti saranno fondamentali perché vedrai un cambiamento nel momento in cui la tua domanda di picco sarà. "
Le nostre microreti di ricarica per veicoli elettrici possono adattarsi ai cambiamenti nella domanda di potenza di picco, fornendo energia alla tua flotta ogni volta che le tariffe sono al minimo per ottimizzare le tue cariche, ridurre al minimo i costi e, poiché la tua microrete genera la propria energia, guadagnare crediti dalla tua utility vendendo il tuo eccesso.
Cummins Adapta, connesso al cloud, ti consente di raccogliere e condividere informazioni sulle prestazioni del caricabatterie per veicoli elettrici, in modo da poter monitorare i dati di utilizzo e lo stato di salute e controllare da remoto l'attività di ricarica.
In collaborazione con The Mobility House, offriamo anche il software ChargePilot, che è possibile utilizzare per monitorare e controllare da remoto più marche di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, aiutando a distribuire l'alimentazione e tracciare i dati tra i produttori.
Abbinando i nostri caricabatterie per veicoli elettrici alle soluzioni di alimentazione per microreti Cummins, ottieni più di una ricarica affidabile dei veicoli elettrici e un consistente risparmio sui costi. Secondo Pantner, si ottiene "un ecosistema Cummins per la produzione, la distribuzione e il consumo" e, soprattutto, uno su misura per te e costruito per gestire le esigenze energetiche di un mondo in rapida evoluzione e in continua evoluzione.
Contatta il tuo rappresentante di vendita e assistenza Cummins per saperne di più sui vantaggi delle soluzioni di alimentazione Microgrid personalizzabili per la tua azienda. Oppure visita https://www.cummins.com/en-na/generators/microgrids oggi.
Profili degli autori
Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione
Cummins Inc., leader globale nel settore dell'energia, si impegna a promuovere un mondo più prospero. Dal 1919 forniamo soluzioni innovative che fanno progredire le persone, le merci e le economie. I nostri cinque segmenti di business - Motori, Componenti, Distribuzione, Sistemi di alimentazione e Accelera™ by Cummins - offrono un ampio portafoglio, che comprende propulsori diesel, elettrici e ibridi avanzati; sistemi integrati di generazione di energia; componenti critici quali post-trattamento, turbocompressori, sistemi di alimentazione, comandi, trasmissioni, assali e freni; e tecnologie a emissioni zero come batterie e sistemi di propulsione elettrica. Con un'impronta globale, una profonda competenza tecnica e una vasta rete di assistenza, forniamo soluzioni affidabili e all'avanguardia su misura per le esigenze dei nostri clienti, supportandoli durante la transizione energetica con la nostra strategia Destination Zero. Creiamo valore per clienti, investitori e dipendenti e rafforziamo le comunità attraverso le nostre priorità globali di responsabilità aziendale: istruzione, equità e ambiente. Con sede a Columbus, Indiana, Cummins impiega circa 67.400 persone in tutto il mondo e ha guadagnato 2,8 miliardi di dollari su 33,7 miliardi di dollari di vendite nel 2025.
Argomenti correlati
Tag correlati