Affidabilità ingegnerizzata
Con la sua tecnologia affidabile e collaudata supportata da oltre 25 anni di leadership ed esperienza, il 2027 X15™ ti dà la sicurezza di andare avanti senza paura.
Caratteristiche
Nell'era in cui i costi del carburante sono in costante aumento, è necessario un motore che ottenga di più dal suo diesel. I componenti e i sistemi ottimizzati dell’X15 contribuiscono a un miglioramento dell’efficienza dei consumi fino al 4%, mantenendo un consumo di fluido per scarichi diesel (DEF) simile (rispetto all’EPA X2024™).
Caratteristiche
Un blocco motore scolpito riduce il peso del motore e aggiunge resistenza nei punti giusti, compensando l'aumento di peso del sistema di post-trattamento e risultando in un sistema a peso neutro che si traduce in carichi utili più elevati e più lavori completati.
Caratteristiche
Per superare le sfide che ti attendono sulla strada verso il domani hai bisogno di energia - e tanta. Scegli il 2027 X15 di Cummins. Con un massimo di 605 cavalli e una coppia da 2,050 lb-ft, l'X15 è in grado di superare qualsiasi ostacolo sulla sua strada.
Scopriamo l'X15™
Scopri l'eredità di oltre 25 anni dell'X15 nel mercato nordamericano degli autocarri pesanti e come Cummins intende portare avanti tale eredità con l'iterazione 2027 della piattaforma X15.
Esploriamo anche i cambiamenti all'interno della piattaforma che forniscono valore aggiunto e consolidano l'X15 come un modello affidabile, semplice e collaudato.
Statistiche del motore
Il 2027 X15 è stato progettato pensando a un futuro incerto. E con la potenza, l'efficienza e l'affidabilità incrollabile del nome più affidabile del settore, supera le sfide di domani.
- Potenza: fino a 605 hp
- Coppia: 2,050 lb-ft
- Certificazione: APE 2027
- Disponibilità del prodotto: Nord America