Abbonati alla rivista Cummins Asia Pacific per una lettura coinvolgente e ricca di storie approfondite sulle nostre collaborazioni con clienti finali e partner OEM. Scopri le soluzioni per l'alimentazione pulita, le best practice di manutenzione e le ultime novità sulle tecnologie Cummins a basse emissioni in continua evoluzione.
Tieniti aggiornato con gli ultimi resoconti di prima mano su come i clienti Cummins stanno operando in modo più efficiente e utilizzando le nostre ultime innovazioni per affrontare la nuova rivoluzione energetica.
Numeri di Asia Pacific Magazine
Storie principali:
- Il motore da 15 litri di nuova generazione di Cummins come X Factor
- Al timone dell'innovazione
- Integrazione del gruppo motopropulsore: una vittoria per gli operatori degli autocarri
- Vivere il sogno - 69 apprendisti pronti ad alimentare il futuro di Cummins
- Nuovo sistema di alimentazione di emergenza ospedaliero Footscray da 1,5 miliardi di dollari alimentato da Cummins
- Cummins svolge un ruolo chiave nella miniera di rame e oro OK Tedi in Papua Nuova Guinea
- Kobelco pronta per il successo in Giappone
Storie principali:
- ACE protagonista al Land Forces Expo
- Colmare il divario a zero
- Australian Border Force nella lotta contro la contraffazione
- La nuova forza nell'alimentazione dei data center
- Nessun raffreddamento con ICE
- Tecnologia pulita per la migliore flotta neozelandese
Storie principali:
- Whitehaven taglia i costi: i ripotenziamenti fanno la differenza
- Ace Up Cummins' SLEEVE: motore da 1000 CV del futuro
- Perfetto per Parry: azienda familiare un realizzatore silenzioso
- L'esercito americano mette su di giri il motore high-tech dei carri armati Cummins
- Record di apprendisti per 2024
Storie principali:
- La potenza da 15 litri di nuova generazione di Cummins
- Emerald Carrying lucidato alla perfezione
- La potenza militare dell'azienda familiare Birdon
- Le parti contraffatte non valgono il rischio
- Cummins e Pacific Energy puntano sull'ibrido
- Zero è la parola che guida Tadano e Cummins