Come secondo maggiore produttore di mandorle nel mondo, l'Australia ha riscontrato un aumento esponenziale delle fattorie dedicate alla coltivazione delle mandorle negli stati del Victoria, del New South Wales e del South Australia. L'Almond Board of Australia prevede che le coltivazioni cresceranno fino a occupare più di 50.000 ettari (124,000 acri), generando un raccolto annuale di valore superiore a 1 miliardo di dollari entro il 2025.
L'Almond Board of Australia suggerisce che il 97% dei mandorleti è irrigato in modo efficiente da sistemi a goccia gestiti dalla tecnologia di monitoraggio dell'umidità del suolo e un nuovo sviluppo nel settore dell'irrigazione di Riverina nel Nuovo Galles del Sud presenta sette unità di potenza Cummins QSB4.5 Tier 3 ComPak con una potenza continua di 130 CV.
Il Cummins QSB ComPak è accoppiato a una pompa centrifuga di aspirazione terminale ed è in grado di pompare fino a 155 litri/secondo. Con un motore QSB4.5 al centro, ogni unità è stata fornita completamente integrata con uno scambiatore di calore acqua-acqua, filtro dell'aria, tubi flessibili e binari di base.
I ComPak Cummins sono stati scelti per una serie di motivi, tra cui l'eccezionale risparmio di carburante del motore QSB4.5: 17 litri all'ora quando funziona a 1700 giri/min. Inoltre, l'introduzione della tecnologia dello scambiatore di calore acqua-acqua al posto del tradizionale raffreddamento dei radiatori è stato un fattore chiave, così come il livello di assistenza clienti disponibile tramite Cummins Australia.
"I motori elettronici Cummins sono facilmente integrabili in sistemi di irrigazione complessi, a vantaggio evidente dell'efficienza del carburante. Inoltre, lo scambiatore di calore offre una migliore stabilità di raffreddamento alle alte temperature ambiente che si verificano nella Riverina ed è a bassa manutenzione con meno parti mobili poiché la ventola, l'azionamento della ventola e il radiatore vengono eliminati", afferma Adrian Melotto, Sales Executive di Cummins.
L'eliminazione della ventola consente un funzionamento più silenzioso, mentre la richiesta di potenza parassita viene ridotta fino a 11 CV (8 kW) a seconda del regime del motore.
"I profitti per questo tipo di applicazione sono sempre il costo totale di proprietà più basso", conclude Adrian Melotto, Sales Executive di Cummins.
La crescita globale della domanda di mandorle è in forte crescita a causa delle tendenze globali di un'alimentazione sana. Si prevede che il latte di mandorla da solo sarà un'industria degna di circa $3 miliardi nella regione Asia-Pacifico entro l'2022.
Il coinvolgimento di Cummins in un importante settore delle esportazioni sottolinea la leadership nella comprovata e affidabile tecnologia dei motori diesel, unita a un'assistenza post-vendita senza pari.
White paper di Nicholas Hawes, CPE Technical Specialist Vai a: Introduzione | Risultati dei test | Riepilogo Riepilogo Questo documento fornisce...
Appello a tutti gli agricoltori! Sappiamo che le efficienze aiutano a mantenere il successo della tua azienda, quindi abbiamo sviluppato dieci suggerimenti per aumentare il risparmio di carburante e risparmiare m...
Nel 2020, Kubota ha presentato il suo trattore più grande di sempre, l'M8 da 19.510 libbre/8550 kg. I suoi punti forte: potenza, affidabilità, comfort e valore. Il potere viene...