Référence de navire Cummins #620

Niché dans une crique abritée à l’angle nord-ouest de l’île de Batam, le chantier naval Nongsa Jay Buana est accessible par une courte chaussée et une route construite dans la terre rougeâtre de l’île de Batam en Indonésie. En entrant dans la cour, la voiture passe devant une zone de terrain dominée par une série de barges en construction, puis passe devant une double rangée de huit remorqueurs également en construction.

Un immeuble de bureaux moderne de deux étages se dresse fièrement au bout de la rue. Au bureau, le directeur de triage, M. Anguan, a expliqué que le chantier construit ces remorqueurs pour sa propre entreprise de remorquage, mais qu’ils sont souvent vendus à d’autres utilisateurs. Au même moment, le directeur de succursale Budiyanto du distributeur indonésien de Cummins, le professeur Altrak 1978, a expliqué que le chantier utilise exclusivement des groupes moteurs Cummins. Les huit remorqueurs de 23,5 mètres par 7,32 mètres sont chacun propulsés par une paire de moteurs diesel Cummins KTA19-M3 d’une puissance totale de 1200 HP. Le groupes moteurs faire tourner des hélices de 1,8×1,7 mètres à 4 pales grâce à des réducteurs 7:1. Cette alimenter offre une vitesse de fonctionnement libre de dix nœuds et une traction de borne d’environ 12 tonnes. Ces remorqueurs utilisent généralement un crochet de remorquage avec 200 mètres de câble de remorquage en nylon de 10 pouces de circonférence relié à une seule barge de 250 pieds par 70 pieds et 4500 tpl. Avant la construction de ces huit remorqueurs, conçus par le célèbre Paul Wong, basé au Sarawak, 15 sœurs de la même conception ont été livrées.

Les barges et les huit remorqueurs sont impressionnants, mais ils peuvent difficilement préparer le visiteur à la construction massive de remorqueurs dans le reste de la cour. Sous un pont roulant dans une zone de bâtiment couverte derrière l’immeuble de bureaux, trois coques de remorqueur sont en cours d’achèvement en vue du tournage et de l’achèvement dans la cour extérieure. Dans cette cour extérieure, trois remorqueurs de 16,52×6,1 mètres sont propulsés chacun par un seul groupes moteurs Cummins KTA19 M3 au puissance alimenter de 500 ch. Ces groupes moteurs font tourner une seule hélice de 1,4 mètres à travers une réduction de 5:1 pour donner aux remorqueurs une traction de borne de six tonnes. Deux navires jumeaux se trouvent le long de la jetée de la compagnie et terminent leur armement.
Au-dessus de ces remorqueurs, un remorqueur de 31 mètres sur 9 prenait forme. À l’instar de deux sœurs déjà lancées et en voie d’aménagement, elle sera propulsée par une paire de groupes moteurs principaux Cummins KTA38-M2 développant chacun 1200 HP à 1800 tr/min. Classés Germanischer Lloyd comme +100 A5 Tug +M, ces beaux navires sont également construits selon un plan de Wong’s Shipbuilding Contractor & Designer de Malaisie orientale.

En face de ces navires, un quatrième ensemble de remorqueurs prend forme dans un design attrayant à profil bas de 20,88 mètres. Ces bateaux à deux vis sont propulsés chacun par une paire de groupes moteurs Cummins 855 de 350 HP chacun pour une puissance de traction d’environ huit tonnes. Tous les remorqueurs du chantier sont équipés de groupes génératrices alimentés par Cummins.
Il est difficile de savoir combien de remorqueurs, en plus des barges, sont en cours de construction au chantier Nongsa Jaya Buana, mais à en juger par le sourire du fondateur du chantier, Herman Suparman, les choses se passent très bien.
Pour en savoir plus :
Herman Suparman
Réalisateur
Bibright Shipping Pte. Ltd. (en anglais seulement)
Exploitation minière et marine
Kawasan Industi Sekupang Kay 8 Ji,
Tanjung Riau
Batam 29433 Kepulauan Riau
Indonésie
Téléphone : 62 7783 2 6999
Courriel : [courriel protégé]
M. Anguan
Gérant de triage
Chantier naval Pt. Nongsa Jaya Buana
Kawasan Industri Sekupang Kav. 08
Jl. Tanjung Riau : Sekupang
Île de Batam, province de Kepri
Indonésie, Code postal 29433
Téléphone : 62 778 326 999
Téléphone portable : 62 811 772 553
Courriel : [courriel protégé]
Le Budiyanto
Directeur de succursale
Pt. Altrak 1978
Kompek Inti Batam Business & Industrail Park
Blok A n° 3A
Sei Panas
Batam
Téléphone : 0778 432412
Téléphone portable : 62 812 7024 795
Courriel : [courriel protégé]
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...