Mikronetze für das Laden von Elektrofahrzeugen

Zuverlässige Leistung zur Kostensenkung und Emissionsreduzierung 

Von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik

Microgrid

Technologie treibt unsere Welt mit exponentieller Geschwindigkeit voran. Neue Industrien entstehen und gedeihen; Alte Industrien entwickeln sich weiter und expandieren. Der wachsende Energiebedarf führt zu intelligenteren, widerstandsfähigeren Energielösungen, die Unternehmen dabei helfen, Emissionen zu reduzieren, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Und Cummins ist führend.

Die Verwaltung der Betriebszeit bei gleichzeitiger Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen kann ein schwieriger Balanceakt sein. Die Schaffung effektiver Wege zur Optimierung beider ist der Schlüssel für jedes Unternehmen, das sich an eine neue grüne wirtschaftliche Zukunft anpassen und überleben möchte, und um die Umweltschäden zu mindern, die unsere kollektive Zukunft bedrohen.

Die gute Nachricht ist, dass Cummins Ihnen dabei helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Unsere Microgrids für das Laden von Elektrofahrzeugen sind eine kostengünstige, energieeffiziente und skalierbare Lösung, um die Mobilität von Flotten zu erhöhen und Emissionen zu reduzieren, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.   

Der Wechsel ist einfach.

Von der Bewertung Ihres Unternehmens und seiner Anforderungen über die Bewertung Ihres Standorts bis hin zur Beantragung von Zuschüssen für saubere Energie, der Lieferung von Energieanlagen und der Durchführung regelmäßig geplanter Wartungsarbeiten kann Cummins Ihre Microgrid-Umstellung von Anfang bis Ende begleiten und Ihnen helfen, Ihr Energiepotenzial zu maximieren und gleichzeitig Ihre Energiekosten zu minimieren.

Emiliano Pantner, Senior Sales Executive für Gas Gensets & Microgrids, sagt, dass das Design und die Struktur von Microgrids zum Laden von Elektrofahrzeugen variieren, wenn es um bestimmte Komponenten geht.  

"Dabei kann es sich um Generatoranlagen, Batterien, Sonnenkollektoren oder verschiedene Stromquellen handeln, die unabhängig vom Versorgungsunternehmen oder parallel zum Versorgungsunternehmen arbeiten." 

Ihre Infrastruktur, Ihr Platzbedarf, Ihre netzgekoppelte oder netzunabhängige Stromversorgung, Ihre Flotte und Ihr Geschäftstyp bestimmen die Anforderungen Ihres Microgrids, aber viele der Kernkomponentenkategorien sind identisch.

Mikronetz-Controller fungieren als Gehirn des Systems und integrieren die verschiedenen Komponenten in einer Reihe von Konfigurationen, die sich an Ihre Anforderungen anpassen lassen.

EV-Ladegeräte liefern den Strom für Ihre Flotte. Unsere Ladegeräte der Stufe 2 oder 3 sind für den Innen- und Außenbereich geeignet und vollständig wasserdicht. Sie erfüllen eine Vielzahl von Leistungsanforderungen und Flottengrößen und können überall dort installiert werden, wo Sie saubere Stromversorgung benötigen.

Weitere Komponenten können Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), Diesel- und Erdgasgeneratoren, erneuerbare Energiequellen, Steuerungen auf Systemebene und Transferschalter sein.

Sobald Sie vollständig auf das Microgrid für das Laden von Elektrofahrzeugen umgestellt haben, werden Sie die Vorteile sofort spüren.

Für Pantner ist der primäre Vorteil ganz einfach.

"Vergleichen Sie Ihre Funkenstreuung, im Wesentlichen Ihre Kosten für Erdgas, mit Ihren Stromkosten. Wie hoch sind meine Kosten für die Stromerzeugung mit einem Gasgenerator im Vergleich zu den Kosten für das Versorgungsunternehmen? Viel billiger." 

Wie Pantner bereits erwähnt hat, können die Microgrids für das Laden von Elektrofahrzeugen von Cummins unabhängig und im Tandem mit dem Versorgungsunternehmen betrieben werden. Das Ergebnis: Wenn der Strom ausfällt, funktioniert Ihr Microgrid weiterhin – entweder mit einem Generator, einer Ersatzbatterie oder einer Solaranlage. Wenn Sie sich in einer abgelegenen Umgebung befinden und keinen Zugang zu einem Versorgungsunternehmen haben, erzeugt Ihr Microgrid den gesamten Strom, den Sie benötigen. In jedem Fall ist die Betriebszeit also die ganze Zeit.

Ihr Microgrid zum Laden von Elektrofahrzeugen kann auch mit dem Versorgungsunternehmen zusammenarbeiten, um Ihre Flotte in Zeiten geringer Nachfrage aufzuladen und so die vielen Serviceverpflichtungen zu vermeiden, die mit Spitzenzeiten einhergehen, wie z. B. Stromspitzen, rollende Stromausfälle und steigende Preise.

Bob Meyer, Aftermarket Manager für den technischen Support und die Inbetriebnahme von EVCS, sagt, dass dies besonders hilfreich ist, um die Kosten beim Laden größerer Flotten niedrig zu halten.

"Wenn die Fahrzeuge um die Mittagszeit zurückkommen, sind die Kosten für den Primärstrom ziemlich hoch. Wenn sie zurückkommen und ein Mikronetz mit einem Generator zum Aufladen nutzen können, werden ihre Kraftstoffkosten viel geringer sein. Ich denke, dass Microgrids im Laufe der Zeit von entscheidender Bedeutung sein werden, weil es eine Verschiebung der Spitzennachfrage geben wird."

Unsere Microgrids für das Laden von Elektrofahrzeugen können sich an Änderungen des Spitzenstrombedarfs anpassen und Ihre Flotte immer dann mit Strom versorgen, wenn die Tarife am niedrigsten sind, um Ihre Ladungen zu optimieren, Ihre Kosten zu minimieren und, da Ihr Microgrid seinen eigenen Strom generiert, Gutschriften von Ihrem Versorgungsunternehmen zu verdienen, indem Sie Ihren Überschuss verkaufen.

Mit Cummins Adapta über die Cloud können Sie Einblicke in die Leistung Ihres EV-Ladegeräts sammeln und weitergeben, sodass Sie Nutzungsdaten und den Gesundheitsstatus überwachen und die Ladeaktivität aus der Ferne steuern können.

In Zusammenarbeit mit The Mobility House bieten wir auch die ChargePilot-Software an, mit der Sie Ladestationen für Elektrofahrzeuge mehrerer Marken aus der Ferne überwachen und steuern können, um die Stromversorgung zu verteilen und Daten zwischen den Herstellern zu verfolgen.

Wenn Sie unsere EV-Ladegeräte mit Microgrid-Stromversorgungslösungen von Cummins kombinieren, erhalten Sie mehr als nur zuverlässiges Laden von Elektrofahrzeugen und konsistente Kosteneinsparungen. Laut Pantner erhalten Sie "ein Ökosystem von Cummins – Stromerzeugung, -verteilung und -verbrauch" und vor allem eines, das auf Sie zugeschnitten und für den Energiebedarf einer schnelllebigen und sich ständig verändernden Welt ausgelegt ist.

Wenden Sie sich an Ihren Cummins-Vertriebs- und Servicemitarbeiter, um mehr über die Vorteile anpassbarer Microgrid-Stromversorgungslösungen für Ihr Unternehmen zu erfahren. Oder besuchen Sie https://www.cummins.com/en-na/generators/microgrids noch heute.  

Autor-Profil

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik

Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Energiebereich und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine wohlhabendere Welt zu schaffen. Seit 1919 Jahren liefern wir innovative Lösungen, die Menschen, Güter und Volkswirtschaften voranbringen. Unsere fünf Geschäftssegmente – Engine, Components, Distribution, Power Systems und Accelera™ by Cummins – bieten ein breites Portfolio, darunter fortschrittliche Diesel-, Elektro- und Hybridantriebsstränge; integrierte Stromerzeugungssysteme; kritische Komponenten wie Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungen, Getriebe, Achsen und Bremsen; und emissionsfreie Technologien wie Batterie- und elektrische Antriebssysteme. Mit globaler Präsenz, fundiertem technischem Know-how und einem umfangreichen Servicenetz liefern wir zuverlässige, hochmoderne Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und unterstützen sie mit unserer Destination Zero-Strategie bei der Energiewende. Wir schaffen Werte für Kunden, Investoren und Mitarbeiter und stärken Gemeinschaften durch unsere globalen Prioritäten im Bereich der Unternehmensverantwortung: Bildung, Gleichberechtigung und Umwelt. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana, beschäftigt weltweit etwa 67.400 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 33,7 Milliarden US-Dollar.

Möchten Sie mehr erfahren?

Erhalten Sie die neuesten Informationen von Cummins zu Technologien, Produkten, Nachrichten und Einblicken.