Fahrzeugsicherheit nach dem Winter: Wartung der Trommelbremse
Von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Der Frühling ist eine Jahreszeit des Neubeginns und daher der perfekte Zeitpunkt, um der Bremsanlage Ihres Fahrzeugs einen Neuanfang zu verpassen. So wie der Frühjahrsputz die Unordnung beseitigt, hilft eine gründliche Bremseninspektion, den Verschleiß des Winters zu beseitigen.
Kalte Temperaturen, Streusalz, Feuchtigkeit und Schmutz fordern ihren Tribut von den Bremskomponenten, insbesondere in Schwerlast- und Nutzfahrzeugen. Die Durchführung einer vollständigen Bremseninspektion nach dem Winter kann die Sicherheit verbessern, die Leistung steigern und das Risiko unerwarteter Ausfallzeiten in den kommenden arbeitsreichen Monaten verringern.
Schauen Sie sich diesen Leitfaden an und lassen Sie uns die wichtigsten Komponenten der Trommelbremse durchgehen, die Sie überprüfen und warten müssen, einschließlich Bremsbacken, Gestängesteller, S-Nocken, Bremshardware und Bremstrommeln.
Bremsbacken: Frühjahrsinspektion
Bremsbacken sind entscheidend für die Gesamtleistung und Sicherheit der Bremsen. Nach der kalten Jahreszeit verdienen sie besondere Aufmerksamkeit.
Tipps zur Inspektion:
- Ungleichmäßiger oder übermäßiger Verschleiß? Starkes Bremsen im Winter kann zu unregelmäßigen Verschleißmustern führen, die die Leistung beeinträchtigen.
- Anzeichen einer Kontamination? Streusalz, Feuchtigkeit und Fett können das Reibmaterial an den Bremsbacken beeinträchtigen und die Bremseffizienz verringern.
- Anzeichen von Rostbildung? Korrosion zwischen der Bremsbacke und der Reibung führt zu gerissenen und gebrochenen Belägen, wodurch die Bremsleistung auf ein unsicheres Niveau reduziert wird.
- Wie hoch ist die Futterdicke? Bremsbacken (achsgebunden), die in der Nähe oder über den Mindestdickenführungen des Herstellers abgenutzt werden, führen zu einem Verstoß gegen die DOT-Außerbetriebnahme.
Best Practices für die Wartung:
- Entfernen Sie alle Ablagerungen oder Rückstände von den Schuhen und Trommeln, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Schuhe innerhalb ihrer Führungen frei bewegen und nicht binden oder kleben.
- Ersetzen Sie die Bremsbacken an der Achse und verwenden Sie hochwertige, OEM-zugelassene Ersatzbacken wie Meritor Original und Meritor-Bremsbackensätze.
Die Bremsbacken von Meritor sind für eine lange Lebensdauer und gleichmäßiges Bremsen unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Informieren Sie sich über die Austauschoptionen auf MeritorPartsXpress.com.
Gestängeeinsteller: Halten Sie die Bremseinstellung auf dem Punkt
Gestängeeinsteller sorgen für einen ordnungsgemäßen Abstand zwischen Bremsbacke und Trommel, und ihre Leistung wirkt sich direkt auf die Bremswirkung und -sicherheit aus. Schlecht eingestellte Bremsen können zu einer verminderten Bremskraft oder einem verringerten Luftwiderstand führen.
Checkliste für die Inspektion:
- Vergewissern Sie sich, dass die automatischen Gestängesteller ordnungsgemäß funktionieren und sich gemäß den OE-Richtlinien so einstellen, wie sie sollten.
- Verwenden Sie eine Bremshublehre , um den Bremshub manuell zu überprüfen und sicherzustellen, dass er innerhalb der Spezifikationen liegt.
- Suchen Sie nach Korrosion, losen Verbindungen oder beschädigten Komponenten, die den Betrieb der Bremsen beeinträchtigen können.
Wann sollte ersetzt werden?
- Der Bremshub überschreitet die zulässigen Grenzwerte. In vielen Ländern legen Sicherheitsvorschriften maximal zulässige Bremshublängen fest. Überschreitet der Schubstangenweg diese Grenzen, zeigt dies an, dass die Bremsanlage nicht genügend Kraft aufbringt, um das Fahrzeug sicher anzuhalten.
- Die Einstellung ist ungleichmäßig oder versagt vollständig, selbst nach ordnungsgemäßer Schmierung. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Gestängesteller möglicherweise nicht mehr wie vorgesehen funktioniert und ausgetauscht werden sollte.
Meritor bietet eine breite Palette an leistungsstarken Gestängeeinstellern, die für eine zuverlässige Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind.
S-Cams: Kleines Teil, große Wirkung
S-Nocken spielen eine entscheidende Rolle im Bremssystem, indem sie die Bremsbacken direkt aktivieren. Nach dem Winter kann die Einwirkung von Feuchtigkeit, Salz und Schmutz zu Ablagerungen und Verschleiß führen, die den Betrieb beeinträchtigen.
Tipps zur Inspektion:
- Prüfen Sie, ob der Nockenkopf an flachen Stellen, Rissen oder abnormalem Verschleiß aufweist, die auf einen ungleichmäßigen Kontakt oder übermäßige Reibung hinweisen könnten.
- Drehen Sie den Nocken von Hand , um sicherzustellen, dass er sich frei und reibungslos bewegt. Kontrollieren Sie die axiale und radiale Bewegung des s-Nockens mit einem Messgerät.
- Überprüfen Sie Buchsen, Dichtungen und Stützhalterungen auf Anzeichen von Verschleiß, Lockerheit oder Beschädigungen. Ersetzen Sie alle diese Komponenten, wenn Sie eine S-Cam austauschen.
Tipps zur Wartung:
- Fetten Sie die S-Nockenbuchsen im Rahmen der regelmäßigen Wartungsintervalle.
- Ersetzen Sie verschlissene oder korrodierte S-Nockenwellen , bevor sie zu Problemen wie ungleichmäßigem Bremsen, Bremsbackenwiderstand oder Schäden an anderen Komponenten führen.
Entdecken Sie langlebige S-Cam-Lösungen im Aftermarket-Katalog von Meritor, um die sichere Bremsleistung wiederherzustellen.
Bremshardware: Nicht über Kleinigkeiten hinwegsehen
Hardwarekomponenten wie Rückstellfedern, Stifte, Rollen und Ankerhalterungen sind zwar klein, aber für eine ordnungsgemäße Bremsfunktion unerlässlich.
Häufige Probleme nach dem Winter:
- Verrostete oder ermüdete Federn können dazu führen, dass die Bremsen schleifen oder nicht richtig zurückkehren.
- Verschlissene Bolzen und Rollen können zu einem ungleichmäßigen Bremsdruck oder ungleichmäßigem Schuhverschleiß führen.
Bewährte Vorgehensweisen:
- Überprüfen Sie bei jeder Bremseninspektion alle Bremsenteile.
- Tauschen Sie die Bremsscheiben immer als Satz aus, wenn Sie neue Bremsbacken einbauen. Dies trägt dazu bei, einen ausgewogenen Betrieb, einen gleichmäßigen Verschleiß der Bremsbeläge und eine längere Lebensdauer der Komponenten zu gewährleisten.
Mit Meritor-Bremsbacken-Kits erhalten Sie Bremsbacken, Hardware und alles, was Sie benötigen, um den Service zu optimieren und die Betriebszeit zu verlängern.
Bremstrommeln: Must-have für die Federwartung
Hier sind die Inspektionsschritte, die Sie befolgen müssen, wenn es um Bremstrommeln geht - ein kritischer Teil des Trommelbremssystems.
Schritte der Inspektion:
- Messen Sie den Trommelverschleiß mit einem zuverlässigen Werkzeug wie dem Trommelmessgerät von Meritor, um das Glockenmaul, unrunde Bedingungen und den allgemeinen Verschleiß zu überprüfen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Innendurchmesser die Spezifikationen nicht überschreitet - für eine 16,5-Zoll-Trommel beträgt das Maximum 16,620 Zoll (0,120 Zoll Gesamtverschleiß).
- Prüfen Sie visuell auf Hitze – feine Risse, die im Ruhezustand geschlossen erscheinen, sich aber bei Bremsanwendungen ausdehnen.
- Prüfen Sie , ob es Anzeichen von Scoring oder Hot Spotting gibt. Falls vorhanden, ersetzen Sie die Trommel.
- Stellen Sie sicher, dass kein Teil der Trommel fehlt oder gebrochen ist.
Wo finde ich die richtigen Teile und Werkzeuge?
Der Frühjahrswart ist eine kluge Investition. Cummins macht es mit seiner Marke Meritor einfach, die Ersatzteile für den Ersatzteilmarkt zu finden, die Sie sowohl für Trommel- als auch für Druckluft-Scheibenbremsen benötigen. Egal, ob Sie eine komplette Bremsarbeit durchführen oder nur einzelne Komponenten austauschen, Meritor bietet Bremsbacken, Gestängeeinsteller, S-Nocken, Hardware-Kits, Komponenten für Druckluftscheibenbremsen und mehr.
Entdecken Sie unser vorbeugendes Wartungsprogramm Meritor Complete Brake Job, mit dem Sie Zeit und Geld sparen können. Das Programm befasst sich mit 4 der 5 wichtigsten Bremskomponenten für die meisten Verstöße gegen die Betriebsstörungen.
Führen Sie eine komplette Bremsarbeit durch? Verwenden Sie unser Tool unten auf der Seite , um zu sehen, ob Sie Anpassungen an Ihren vorbeugenden Wartungspraktiken vornehmen sollten.
Autor-Profil
Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Energiebereich und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine wohlhabendere Welt zu schaffen. Seit 1919 Jahren liefern wir innovative Lösungen, die Menschen, Güter und Volkswirtschaften voranbringen. Unsere fünf Geschäftssegmente – Engine, Components, Distribution, Power Systems und Accelera™ by Cummins – bieten ein breites Portfolio, darunter fortschrittliche Diesel-, Elektro- und Hybridantriebsstränge; integrierte Stromerzeugungssysteme; kritische Komponenten wie Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungen, Getriebe, Achsen und Bremsen; und emissionsfreie Technologien wie Batterie- und elektrische Antriebssysteme. Mit globaler Präsenz, fundiertem technischem Know-how und einem umfangreichen Servicenetz liefern wir zuverlässige, hochmoderne Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und unterstützen sie mit unserer Destination Zero-Strategie bei der Energiewende. Wir schaffen Werte für Kunden, Investoren und Mitarbeiter und stärken Gemeinschaften durch unsere globalen Prioritäten im Bereich der Unternehmensverantwortung: Bildung, Gleichberechtigung und Umwelt. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana, beschäftigt weltweit etwa 67.400 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 33,7 Milliarden US-Dollar.
Verwandte Themen