Turbo-Diesel-Lkw-Plakette
Pick-ups

Die Liebe eines Bergmanns zu seinem Ram-Pickup mit Cummins-Antrieb ist tief verwurzelt

von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik
Für einen Bergbauarbeiter, der Wert auf Zuverlässigkeit legt, liefert sein Ram mit Cummins-Antrieb unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit – auf jedem Kilometer, bei jeder Fahrt. Wenn es auf Leistung ankommt, sind Sie bei uns genau richtig.
Standort
Nevada, Vereinigte Staaten
Datum
2025. Februar

Kyle Myrick ist stolzer Besitzer eines 2015 Ram Tradesman Pickups mit Cummins-Turbodiesel-Antrieb und über 300.000 Meilen auf dem Tacho. Als Bergbauingenieur mit über 20 Jahren Erfahrung wird sein Truck ständig in rauen Umgebungen auf die Probe gestellt – nicht nur als Teil von Kyles Arbeit, sondern auch, um seine Leidenschaft für Reisen und Abenteuer zu unterstützen.

Kyles extreme und abgelegene Offroad-Routen führten dazu, dass er einen zusätzlichen Kraftstofftank im Bett hinzufügte, der ihm zusätzliche 100 Gallonen Kraftstoff liefert, um seine längeren Tage an abgelegenen Orten ohne Tankstellen in der Nähe oder fleckigen Handyempfang zu unterstützen. "Von meinen langen Reisen zwischen Nevada und Utah bis hin zu Abenteuern in steilen, zerklüfteten Bergen hatte mein Lkw immer die Leistung und Zuverlässigkeit, um mich dorthin zu bringen", sagte Myrick.

Mann, der neben Pickup steht
Ramm-Truck in der Wüste

"Zu sagen, dass ich mein Leben meinem Lkw anvertraue, ist eine Untertreibung. So viel Spaß diese Offroad-Abenteuer auch machen können, am Ende des Tages ist es immer eine Erleichterung, sicher nach Hause zu kommen."

Myrick verlässt sich auf seinen Heavy-Duty Ram Truck, angetrieben von Cummins 6,7-l-Turbodiesel, in allen vier Jahreszeiten und in einer Vielzahl von Terrains, Klimazonen und Höhenlagen. Sein größtes Ram-Truck-Abenteuer war die Fahrt über die Sierra Nevada Mountains während eines großen Schneesturms. Sein Lkw gab ihm die Zuversicht, dass er das raue Wetter und die schwierigen Straßen bezwingen und seine Familie sicher erreichen konnte.

Wüstenlandschaft

"Bis heute hat mir der Cummins-Motor noch keine Probleme bereitet, und ich musste nur die Standardwartung durchführen, die jeder Lkw benötigen würde."

In seiner Branche sind Zuverlässigkeit und Leistung entscheidend, um die Arbeit zu erledigen und am Ende des Tages nach Hause zu kommen. Kyle erinnerte sich an ein Sommerpraktikum im Norden Arizonas, als er zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, eng mit einem Cummins-Motor zu arbeiten, der in Luftkompressoranlagen eingebaut war.

Er bewunderte, wie gut er bei extremen Wetterbedingungen funktionierte, und hörte Geschichten von Kollegen und Technikern darüber, wie sehr sie Cummins liebten. Er wusste, dass er danach einen haben musste, und sein Ram-Truck hat diesen Traum Wirklichkeit werden lassen.

Erfahren Sie mehr über den 2025 Cummins 6,7-l-Turbodiesel