Übersicht |
|
|---|---|
| Herausforderung: | Versorgung der belgischen Tomatenzuchtfirma Desmet mit einem Kraft-Wärme-Kopplungssystem, das elektrische und thermische Energie entsprechend den vereinbarten Anforderungen liefert. |
| Lösung: | Entwurf, Bau und Lieferung eines Energiedienstleistungsvertrags für Desmet. |
| Ergebnis: | Reduzierte Heizkosten und Emissionen, ohne den Cashflow zu erhöhen und die Kosten für Installation und Betrieb zu verursachen. |
Stromvertrag

Desmet mit Sitz in Westflandern, Belgien, verfügt über 43.000 Mio.2 Gewächshäuser, in denen eine große Anzahl von Tomaten angebaut wird. Als es darum ging, Heizkosten und Emissionen zu senken, war der Standort entschlossen, die Kapitalkosten für den Kauf von Stromerzeugungshardware zu vermeiden. Der Energieservicevertrag von Cummins bot eine Komplettlösung, die alle Anforderungen von Desmet erfüllte.
Cummins hat über sein Kraft-Wärme-Kopplungs-Joint-Venture, dem das KWK-Kraftwerk gehört, eine Kraft-Wärme-Kopplungslösung (KWK) installiert. Diese Arbeitsweise erfreut sich in Belgien großer Beliebtheit. Es gibt 40 ähnliche Standorte im Land, die im Rahmen von Energiedienstleistungsverträgen betrieben werden und alle Cummins-Generatoren verwenden. Der Kunde zahlt einen vertraglichen Preis für Wärme und Strom und muss sich über die Basisinfrastruktur hinaus nicht um weitere Themen kümmern. Cummins kümmert sich um die Dimensionierung, Planung, Installation, den Betrieb und die Wartung des Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerks. Positives Feedback von anderen Züchtern, die bereits Kunden von Cummins sind, ermutigte Desmet, selbst Kunde eines Energiedienstleistungsvertrags zu werden.
Installation von KWK
Cummins entwarf die Räume für die Generatoranlagen von Desmet, einschließlich der Fundamente und des Layouts, und installierte gasbetriebene Aggregate von Cummins, die 2 MWe elektrische und 2,7 MW thermische Energie aus Erdgas erzeugen. Eine selektive katalytische Reduktion (SCR) zur Abgasreinigung wurde ebenfalls in das Projekt aufgenommen, damit CO2 aus Abgasen in die Gewächshäuser eingespritzt werden kann, um die Pflanzen zu speisen. Das Projekt erwies sich als sehr wirtschaftlich, da das Stromversorgungssystem mit einer Gesamtenergieeffizienz von über 90 % arbeitete. Zusätzlich zur Einhaltung staatlicher Vorschriften, die KWK-Zertifikate und CO 2-Emissionsgenehmigungen gewähren.
BHKW für alle Jahreszeiten
Der Wärmebedarf für die Gewächshäuser von Desmet variiert mit den Jahreszeiten. Im Sommer ist die Kraft-Wärme-Kopplung so konzipiert, dass sie nur während der Spitzenzeiten betrieben wird, um maximale Einnahmen aus dem Verkauf von Strom zu erzielen. Die Wärme wird in Puffern gelagert, die während der Nacht genutzt werden können. Im Winter hingegen läuft die Kraft-Wärme-Kopplung rund um die Uhr. Insgesamt läuft das System 6,200 Stunden pro Jahr.
Desmet plant, das System um eine zweite KWK-Anlage zu erweitern, und im Rahmen des Gesamtprojektdesigns wurde bereits Platz dafür im Kraft-Wärme-Kopplungsraum zugewiesen.
Die Herausforderung: Bereitstellung einer Kraft-Wärme-Kopplungslösung für Varegro, ein Gartenbauunternehmen in Ootrozebeke in Westflandern. ...