Cummins doskonali naukę ciszy
Autor: Cummins Inc., globalny lider technologii energetycznych
Jak mówi stare przysłowie, dobre ogrody czynią dobrych sąsiadów.
Well, so do quiet generators, and although we’re certain you make every effort to be the good neighbor, you could be overlooking a thing or two.
We're referring to that old portable backup generator you bring out every time the power fails. It's bad enough these machines crank out only enough power to run the fridge and TV at the same time, but the near-constant drone of their inefficient motors might really get on someone's nerves.
The facility is located adjacent to the Cummins Power Generation factory in Minnesota for the convenient on-site testing and adjusting. In most ways, this facility functions much like a modern recording studio, with sound-absorbing materials covering the walls to eliminate any outside interference. There are even strategically placed, highly sensitive microphones surrounding the generator being tested to ensure precision recording by our expert sound engineers. Prince would be so proud.
Just for good measure, we've engineered a unique sound absorbing housing for our RS Series standby home generators. The curved design, made with advanced polymer materials, redirects most of the vibration into the base, then muffles the rest to the point it's nearly inaudible, assuring that your neighbors will stay happy.
Profile autorów
Cummins Inc., globalny lider technologii zasilania
Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie energetyki, jest zaangażowana w tworzenie bardziej zamożnego świata. Od 1919 roku dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które napędzają ludzi, towary i gospodarki. Nasze pięć segmentów biznesowych – silniki, podzespoły, dystrybucja, systemy zasilania i Accelera™ by Cummins – oferuje szeroką ofertę, w tym zaawansowane silniki wysokoprężne, elektryczne i hybrydowe; zintegrowane systemy wytwarzania energii; elementy krytyczne, takie jak układ oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, elementy sterujące, skrzynie biegów, osie i hamulce; oraz technologie bezemisyjne, takie jak akumulatory i elektryczne układy napędowe. Dzięki globalnemu zasięgowi, głębokiej wiedzy technicznej i rozległej sieci serwisowej dostarczamy niezawodne, najnowocześniejsze rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów, wspierając ich w transformacji energetycznej dzięki naszej strategii Destination Zero. Tworzymy wartość dla klientów, inwestorów i pracowników oraz wzmacniamy społeczności poprzez nasze globalne priorytety odpowiedzialności korporacyjnej: edukację, równość i środowisko. Firma Cummins z siedzibą w Columbus w stanie Indiana zatrudnia około 67 400 osób na całym świecie i zarobiła 2,8 mld USD przy 33,7 mld USD sprzedaży w 2025 r.
Powiązane tagi