L’eroe nascosto delle infrastrutture per l’acqua sicura: l’alimentazione di riserva affidabile
Di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica
Quando apriamo il rubinetto per lavare i piatti o tiriamo lo sciacquone, raramente riflettiamo sui complessi sistemi che, dietro le quinte, garantiscono un flusso di acqua pulita, per non parlare di come vengono gestite le nostre acque reflue. La realtà è che questi sistemi essenziali vengono considerati solo in un secondo momento, quando smettono di funzionare e iniziamo a osservarne le conseguenze.
Ecco perché sistemi di alimentazione di backup affidabili sono fondamentali, in quanto aiutano a evitare risultati che minacciano la salute pubblica e, a loro volta, erodono la fiducia del pubblico nelle infrastrutture locali.
Insieme, Steven Elder e Mariano Rojas portano 55 anni di esperienza combinata in Cummins nel settore dell'acqua e delle acque reflue. Lavorando in tutta la regione meridionale, collaborano con comuni, appaltatori e ingegneri consulenti per fornire soluzioni di alimentazione affidabili che mantengono in funzione le infrastrutture critiche, supportate dal software Gen-Size di Cummins, che consente loro di fornire queste soluzioni con fiducia.
"Entro un giorno e mezzo o due giorni, a seconda della popolazione della zona, se non hai elettricità, non hai acqua", ha detto Elder.
Alcuni sistemi di trattamento delle acque reflue sono ancora meno indulgenti quando si tratta di perdita di potenza. Una componente essenziale e spesso trascurata di questa infrastruttura è la stazione di sollevamento. Queste strutture pompano le acque reflue da altitudini più basse a terreni più alti, garantendo che i rifiuti continuino a muoversi attraverso il processo di trattamento. Solitamente nascoste in aree basse vicino a torrenti o torrenti, le stazioni di sollevamento possono essere particolarmente vulnerabili durante le interruzioni di corrente.
"Se una stazione di sollevamento viene allagata, allora abbiamo tutte queste acque reflue nelle strade e nessuno lo vuole", ha detto Rojas. "Per natura, la maggior parte di queste strutture sono in qualche modo nascoste, ma sono lì. E se falliscono, le conseguenze si spostano rapidamente nell'ambiente e persino nelle riserve di acqua dolce".
Il tuo impianto idrico e di trattamento delle acque reflue locale probabilmente si affida a pompe, proprio come le stazioni di sollevamento, per spostare l'acqua e le acque reflue attraverso il sistema. Queste pompe dipendono dall'elettricità per mantenere tutto scorrevole. In caso di guasto della rete elettrica, i generatori di backup e i sistemi di alimentazione di emergenza devono intervenire rapidamente per evitare interruzioni, trabocchi o altre interruzioni che potrebbero influire su case, aziende e ambiente.
"Entro 10 secondi, siamo tenuti a ri-energizzare quei carichi, almeno quelli che la struttura considera critici", ha detto Rojas. "I nostri generatori sono progettati per avere eccellenti capacità di avviamento dei motori. Ecco perché clienti e ingegneri preferiscono Cummins."
Sebbene la potenza e l'affidabilità dei generatori siano essenziali, Elder sottolinea che il vero vantaggio deriva dall'assistenza e dal supporto forniti da Cummins.
"Non siamo solo un venditore 'me too'", ha detto Elder. "Sì, i nostri generatori producono kilowatt, ma il vero valore è nel supporto. Possiamo attingere a risorse da qualsiasi luogo in caso di crisi. Questa è la forza che portiamo".
Avere accesso ad acqua pulita e sicura semplicemente non è possibile senza un'alimentazione affidabile. Man mano che l'infrastruttura cresce e le comunità richiedono maggiore resilienza, Cummins continua ad alimentare i sistemi che proteggono la salute pubblica, con apparecchiature affidabili, esperienza comprovata e un impegno costante per l'affidabilità.
Scopri di più sull'esperienza decennale di Cummins che consente all'acqua di scorrere in qualsiasi circostanza sulla nostra pagina sul trattamento delle acque.
Profili degli autori
Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione
Cummins Inc., leader globale nel settore dell'energia, si impegna a promuovere un mondo più prospero. Dal 1919 forniamo soluzioni innovative che fanno progredire le persone, le merci e le economie. I nostri cinque segmenti di business - Motori, Componenti, Distribuzione, Sistemi di alimentazione e Accelera™ by Cummins - offrono un ampio portafoglio, che comprende propulsori diesel, elettrici e ibridi avanzati; sistemi integrati di generazione di energia; componenti critici quali post-trattamento, turbocompressori, sistemi di alimentazione, comandi, trasmissioni, assali e freni; e tecnologie a emissioni zero come batterie e sistemi di propulsione elettrica. Con un'impronta globale, una profonda competenza tecnica e una vasta rete di assistenza, forniamo soluzioni affidabili e all'avanguardia su misura per le esigenze dei nostri clienti, supportandoli durante la transizione energetica con la nostra strategia Destination Zero. Creiamo valore per clienti, investitori e dipendenti e rafforziamo le comunità attraverso le nostre priorità globali di responsabilità aziendale: istruzione, equità e ambiente. Con sede a Columbus, Indiana, Cummins impiega circa 67.400 persone in tutto il mondo e ha guadagnato 2,8 miliardi di dollari su 33,7 miliardi di dollari di vendite nel 2025.
Tag correlati