Trattamento delle acque e delle acque reflue
Un'alimentazione affidabile è essenziale per mantenere in funzione le operazioni critiche relative all'acqua e alle acque reflue. Dagli impianti di trattamento alle stazioni di pompaggio, Cummins offre soluzioni di alimentazione end-to-end progettate per garantire efficienza, resilienza e conformità, garantendo alle vostre comunità l'accesso ad acqua sicura e pulita ogni giorno.
Energia critica per ogni applicazione relativa all'acqua e alle acque reflue
Potenziare l'infrastruttura
Impianti di trattamento dell'acqua
Impianti di trattamento delle acque reflue
Stazioni di pompaggio booster
Stazioni di sollevamento delle acque reflue
Stazioni di pompaggio dell'acqua piovana
L'affidabilità nel trattamento delle acque e delle acque reflue è essenziale. Con oltre 100 anni di esperienza, Cummins è uno dei fornitori più affidabili al mondo di energia resiliente per impianti di trattamento, stazioni di pompaggio e infrastrutture idriche critiche. Progettiamo, realizziamo e testiamo in fabbrica sistemi completamente integrati - gruppi elettrogeni, quadri elettrici, interruttori di trasferimento e controlli - per mantenere le vostre operazioni senza sempre costanti e attive, anche nelle condizioni più difficili.
Cummins va oltre l'alimentazione di backup con soluzioni scalabili ed efficienti che garantiscono la continuità operativa e aiutano le aziende a soddisfare la conformità normativa e ambientale. Dalla riduzione dei picchi e l'integrazione delle microreti alle configurazioni di energia rinnovabile, i nostri sistemi aiutano le aziende a ridurre i costi, migliorare la resilienza e salvaguardare la fiducia della comunità.
Supportati da una delle più grandi reti di assistenza 24/7 del settore, i tecnici Cummins garantiscono che il tuo sistema sia sempre affidabile, conforme e pronto quando è più importante, in modo da poter fornire acqua sicura e pulita e proteggere l'ambiente ogni giorno.
Energia affidabile per il settore idrico e delle acque reflue
Serie premiata
Una nuova piattaforma per soddisfare la crescente domanda di energia. Con una gamma completa di potenze nominali dei nuovi motori ad alta efficienza, ottieni esattamente la potenza di cui hai bisogno per i tuoi impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, senza compromessi.
Prodotti pluripremiati
Scopri di più sui generatori di livello mondiale che mantengono in funzione le operazioni relative all'acqua e alle acque reflue.
Premiati due generatori Centum™ di Cummins
I generatori della serie Centum™ da 1750 kW-2000 kW e 2750 kW-3000 kW hanno ricevuto la più alta onoreficenza del programma Prodotto dell'anno 2025 di Consulting Specifying Engineer (CSE).
I generatori della serie Centum™ vincono l'oro nella categoria CSE Power
I generatori della serie Centum™ hanno vinto l'oro nella categoria Power dei prestigiosi premi per il Prodotto dell'anno del CSE (Consulting Specifying Engineer).
L'interruttore di trasferimento X-Series porta a casa due prestigiosi riconoscimenti
L'interruttore di trasferimento X-Series ha ricevuto il Product of the Year Award 2021 del CSE e l'FMT FacilitiesNet Vision Award 2021.
Casi di studio nel settore idrico
Portare l'alimentazione di riserva in un lodge remoto di difficile accesso
Per supportare un lodge situato in un canyon remoto e il relativo impianto di trattamento delle acque, Cummins ha sviluppato e fornito un generatore di riserva da 1000 kW, concepito per il trasporto in elicottero e il successivo riassemblaggio, così da garantire un'alimentazione affidabile in un ambiente estremamente inaccessibile.
L'alimentazione di riserva aiuta Tulco a mantenere al sicuro le apparecchiature sensibili dei clienti
A seguito di un'intensa tempesta e di diffuse perdite di corrente, Tulco Industrial Storage si è rivolta a Cummins per installare sette generatori e quattro interruttori di trasferimento, in modo da mantenere sempre costante l'alimentazione per lo stoccaggio climatizzato di macchinari per giacimenti petroliferi critici.
Protezione del NUOVO impianto di trattamento delle acque reflue di Water De Pere dalle interruzioni di corrente
Il NUOVO impianto di trattamento delle acque reflue ha scelto Cummins dopo violenti temporali hanno interrotto la fornitura di energia elettrica per molte ore ogni volta, e sono stati installati due gruppi elettrogeni di gas naturale e un sistema di controllo master digitale DMC8000 per garantire che l'impianto continuasse a funzionare senza problemi in condizioni meteorologiche imprevedibili.
Cummins contribuisce all'espansione dei principali impianti di trattamento
Per supportare l'espansione dell'impianto di trattamento delle acque, situato in Oman, Cummins ha installato cinque gruppi elettrogeni, tra cui il primo QSK95 nel paese, per alimentare la sottostazione dei reflui trattati, l'impianto di trattamento biologico e la stazione di pompaggio centrale.
Il supporto giusto, esattamente dove ce n'è bisogno. Con la più ampia presenza di supporto globale del settore, Cummins offre un servizio rapido e costante. E poiché possiede, forma e controlla la propria rete di distributori nelle regioni chiave, ti garantirà di avere sempre un canale diretto con le persone che conoscono meglio le soluzioni Cummins.