Come funziona un turbocompressore
La differenza principale tra un motore diesel con turbocompressore e un motore a benzina aspirato è che l'aria in entrata nel motore diesel viene compressa prima che sia immesso il carburante. In questo passaggio il turbocompressore è fondamentale per la potenza in uscita e l'efficienza del motore diesel.
Il compito del turbocompressore è comprimere più aria diretta al cilindro del motore. Quando l'aria è compressa, le molecole d'ossigeno si avvicinano. Con l'aumento di aria è disponibile una quantità maggiore di carburante rispetto a un motore ad aspirazione naturale di pari dimensioni. Di conseguenza, questo fornisce maggiore energia meccanica e un generale miglioramento nel processo di combustione. Le dimensioni del motore possono essere così ridotte grazie a un motore con turbocompressore, riducendo spazio e peso e risparmiando il consumo generale di carburante.
Come funziona un turbocompressore?
Il turbocompressore è costituito da due sezioni principali: la turbina e il compressore. La turbina è composta dalla girante (1) e dall'alloggiamento (2). L'alloggiamento convoglia i gas di scarico (3) nella girante della turbina. L'energia prodotta dai gas di scarico fa ruotare la girante, mentre i gas presenti nell'alloggiamento defluiscono in un collettore di scarico (4).
Anche il compressore è composto da due componenti: la girante del compressore (5) e l'alloggiamento del compressore (6). La modalità di azione del compressore è inversa rispetto a quella della turbina. La girante del compressore è collegata alla turbina tramite un albero di acciaio forgiato (7). La turbina fa girare la girante del compressore e l'alta velocità della rotazione aspira l'aria comprimendola. L'alloggiamento del compressore converte il flusso d'aria ad alta velocità e bassa pressione in un flusso d'aria a bassa velocità e alta pressione tramite un processo chiamato diffusione. L'aria compressa (8) viene spinta nel motore che può così bruciare più carburante e generare più energia.
![]() |
|
Video "Come funziona un turbocompressore"
Questo breve video di presentazione delle tecnologie Turbo HE400VG di Cummins fornisce una panoramica animata di come funziona un turbocompressore.