Unità di controllo elettroniche

Unità di controllo elettronico Cummins:

L'unità di controllo elettronico (ECU) o modulo di controllo elettronico (ECM), comunemente noto per essere il cervello dietro il motore, fornisce dati chiave al motore e ai componenti al suo interno. Cummins offre una gamma di ECM per soddisfare una varietà di applicazioni, da quelle leggere a quelle ad alta potenza, soddisfacendo al contempo molteplici normative sulle emissioni in tutto il mondo.

 

ECM diesel

ECM diesel

I moduli diesel di controllo elettronico Cummins, sono controller del motore adatti per alimentare il mercato diesel mondiale, soddisfando una varietà di regolamentazioni sulle emissioni. In Cummins progettiamo i nostri ECM per soddisfare i criteri della tecnologia più avanzata nel mercato del diesel commerciale.

 

 

 

 

 

Moduli di controllo elettronico a gas naturale

ECM a gas naturale

I controller Cummins per i motori a gas naturale sono adatti alla tecnologia in continua evoluzione del mercato commerciale dei carburanti alternativi. Le capacità del gas naturale possono sostenere fino a 10 cilindri ed ha una RAM esterna di 4Mb. Questo ECM si adatta ad una varietà di impieghi e può essere regolato per soddisfare gli obiettivi di emissione del cliente.

 

 

 

Moduli di controllo post-trattamento

Modulo di controllo post-trattamento

Le unità di controllo post-trattamento Cummins sono progettate per i sistemi di post-trattamento dei mercati sviluppati così come per quelli emergenti. Progettati in azienda, questi moduli elettronici all'avanguardia sono in grado di controllare i sistemi di post-trattamento per migliorare le prestazioni del sistema e soddisfare i più severi regolamenti sulle emissioni.

 

 

 

Unità di controllo elettronico

Unità di controllo elettronico

Il Cummins CM2950 è un controller del motore adatto per un'ampia varietà di impieghi. È un controller attuatore con molte finalità di utilizzo che riduce le emissioni e aumenta le prestazioni. Adatto per il mercato degli impieghi a basso costo.

Rendering ECM
Come si evolveranno le ECU con la transizione energetica?

Cosa sono le unità di controllo elettroniche (ECU)

  • Le unità di controllo elettroniche (ECU) svolgono un ruolo significativo nel migliorare le prestazioni, ridurre le emissioni, favorire il risparmio di carburante, garantire la sicurezza e mantenere il veicolo.
  • I moduli di controllo elettronico (ECM) sono un tipo di ECU che ottimizza le prestazioni del motore e migliora l'efficienza, monitorando i dati dei sensori e regolando parametri critici come il consumo di carburante e i tempi di accensione secondo necessità.
  • Il Powertrain Control Module (PCM), un altro tipo di ECU, monitora i componenti del motore, della trasmissione e del gruppo propulsore attraverso sensori posizionati strategicamente, garantendo un funzionamento ottimale.

Ruolo delle ECU

  • Le ECU facilitano la diagnostica monitorando continuamente il comportamento del sensore e dell'attuatore, registrando i codici di guasto quando vengono rilevate anomalie e aiutando a identificare e risolvere più rapidamente i problemi.
  • Gli ECM ottimizzano le prestazioni del motore analizzando i dati dei sensori e regolando parametri come il consumo di carburante e i tempi di accensione. La conseguente riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza sono particolarmente evidenti nelle partenze del motore a basse temperature.

ECU nei motori a combustione interna

  • Le ECU alimentano e sequenziano gli iniettori, spruzzando carburante nelle camere di combustione. Inoltre, controllano il flusso d'aria attraverso i controller del turbo e il ricircolo dei gas di scarico. 
  • Gestiscono anche i processi di post-trattamento per la pulizia dello scarico. Cummins, ad esempio, ha sviluppato moduli di controllo avanzati per questi motori, garantendo un elevato risparmio di carburante e minori emissioni.

ECU nei motori a gas naturale

  • Mentre il gas naturale è più pulito e non richiede un ampio post-trattamento, gli ECM in questi sistemi gestiscono ancora sistemi di iniezione del carburante e accensione comandata. 
  • In varie applicazioni le ECU controllano la temporizzazione delle valvole per consentire un'accensione anticipata o ritardata che modifica la potenza e la coppia erogata dal motore ad ogni ciclo di accensione.

ECU nei veicoli elettrici a batteria (BEV)

  • Le centraline elettroniche dei BEV differiscono notevolmente da quelle dei motori diesel, a idrogeno e a gas naturale, perché gestiscono più funzioni di conversione dell'alimentazione come i caricabatterie integrati che convertono l'alimentazione CA in CC per aiutare a caricare le batterie. 
  • Gestiscono anche batterie ad alta tensione per alimentare l'elettronica convenzionale dei veicoli. Le centraline elettroniche si occupano di guasti elettrici che potrebbero essere potenzialmente rischiosi per i conducenti e per l'infrastruttura di ricarica. 

Considerazioni per lo sviluppo di ECU per la transizione energetica

  • Una delle sfide del trasporto sostenibile è quella di sviluppare un'architettura elettronica economica e precisa che soddisfi i diversi sistemi di alimentazione, soddisfacendo al contempo le esigenze del mercato regionale.
  • Saranno necessari un forte talento ingegneristico, team orientati al cliente con competenze diversificate e continui investimenti in ricerca e sviluppo. 
  • Anche il passaggio alle unità di controllo di nuova generazione per l'evoluzione delle normative (standard Euro 7 ed EPA 2027) richiederà maggiori investimenti, tempo e risorse.