Cummins Power prouve sa fiabilité au siège de Turk Telekom

A dynamic uninterrupted power supply (DUPS) supported by Cummins generator sets was awarded for Turk Telekom’s headquarter building in Ankara, which also contains the largest cybersecurity centre in the country.

par Adam Sidders, chef de file en communications commerciales, systèmes d’alimentation

Deux groupes électrogènes Cummins C1675D5A prennent en charge l’alimentation électrique dynamique sans interruption (DUPS) du nouveau siège social de Turk Telekom.

Turk Telekom est une entreprise de télécommunications de premier plan dans son secteur et le seul fournisseur d’infrastructures de communication d’autres entreprises privées en Turquie. Le nouveau siège social de Turk Telekom à Ankara abrite également le plus grand centre de cybersécurité du pays. Due to its strategic mission and the required reliability, a batteryless, or dynamic, uninterrupted power supply (DUPS) supported by Cummins generator sets was awarded.

DUPS system supplier and application company Makelsan has erected, installed and commissioned two power systems. Each one provides 1 MW output, which can hold the system live upon an energy cut for 18 seconds. In this model, the mission of Cummins and its authorized dealer Mepa Energy Systems Ltd. was to start, synchronize with DUPS and take the full load within this period. After the commissioning completed, the two Cummins C1675D5A generator sets proved this capability by being able to start, synchronize with each other and take the full load at about 6.5 seconds. Mepa also engineered, installed and commissioned the daily fuel tanks and automatic replenishing system; warm air out sound attenuators; synchronization with DUPS and data communication via BMS; the DUPS and generator set system power panels; and the exhaust systems and hanging system.
 

Turk Telekom’s new headquarters in Ankara is backed by Cummins power.

Profils d’auteurs

Adam Sidders marketing communications chef de file en systèmes d’alimentation

Adam Sidders, chef de file en communications commerciales, systèmes d’alimentation

Adam Sidders est le responsable des communications marketing pour l’unité commerciale des systèmes d’alimentation de Cummins Inc. Avant de se joindre à Cummins en 2012, Adam a travaillé dans les services financiers pour le plus grand assureur indépendant d’Europe en tant que directeur du marketing et des communications. Courriel : [email protected]

Vous voulez en savoir plus?

Recevez les dernières nouveautés de Cummins en matière de technologies, de produits, de nouvelles et d’informations.