Génératrice la plus silencieuse pour le camping

« Des milliers de personnes fatiguées, aux nerfs à vif, soumises aux excès de la civilisation, commencent à découvrir que voyager dans les montagnes, c'est rentrer chez soi; que la nature sauvage est une nécessité. » - John Muir, Nos parcs nationaux

La pandémie de 2020 a entraîné un énorme boom du camping, de nombreuses personnes ont en effet découvert ce que John Muir a si éloquemment dit il y a plusieurs années. Vivre dans la nature est une nécessité, que beaucoup de gens commencent à découvrir et à apprécier. Faire des randonnées, cuisiner sur un feu de camp, pêcher, nager, ou même simplement s'asseoir et profiter des sons de la nature - de nombreuses activités peuvent être pratiquées dans la nature sauvage.

Chacun a un niveau de confort différent lorsqu'il s'agit de vivre à la dure. Alors que certaines personnes adorent monter une tente et dormir à même le sol, d'autres préfèrent profiter du camping qui offre le confort de la maison. Que vous soyez un campeur en VR ou sous une tente qui a recours à une génératrice pour alimenter ses petits appareils, vous pouvez (et devez) interagir avec les grands espaces au niveau qui vous convient le mieux.

Afin de profiter au maximum de la quiétude et du calme de la nature, plusieurs campeurs recherchent une génératrice pour VR silencieuse. Nous jetons un coup d'œil aux caractéristiques d'une génératrice silencieuse et sur la manière de déterminer si votre génératrice est adaptée pour le camping.


Quelle caractéristique confère le statut de silencieux à une génératrice?

Les génératrices sont considérées comme silencieuses lorsqu'elles sont évaluées par le fabricant pour une gamme de décibels (dB) comprise entre 50 et 60 à la distance spécifiée. Certains facteurs compliquent toutefois cette déclaration à priori simple. 

Afin de comprendre le niveau sonore d'une génératrice, il est important de comprendre comment cette caractéristique est mesurée. Le son est mesuré en décibels (dB), qui est une échelle logarithmique, plutôt que linéaire. Un autre facteur de complication est le fait que les valeurs logarithmiques (lorsque 50 dB est dix fois plus grand que 60 dB) ne correspondent pas à la façon dont nous percevons l'intensité d'un son. En fait, chaque augmentation de 10 décibel génère une augmentation de dix fois l'intensité du son, que nos oreilles perçoivent comme un doublement du volume. Ainsi, à nos oreilles, 60 décibels semblent deux fois plus forts que 50 décibels, malgré le fait que 60 dB soient techniquement dix fois plus intenses que 50 dB.

Un facteur qui complique la prise en compte du niveau sonore d'une génératrice est que certains fabricants mesurent les émissions de bruit de leurs génératrices lorsqu'elles fonctionnent à une charge de 25 % alors que d'autres, comme Cummins, mesurent à une charge de 50 %. Lorsque la charge augmente, le bruit de la génératrice est plus élevé. Par conséquent, si vous décidez de faire fonctionner plus d'appareils, votre génératrice peut se trouver en dehors de cette plage de 60 dB, même si elle est cotée à 60 dB. 

Un autre facteur est la distance par rapport à la génératrice. La puissance sonore de certaines génératrices portatives est mesurée à une distance de 23 pieds (ou 7 mètres), tandis que pour d'autres types de génératrices, les fabricants peuvent mesurer à une distance différente. Pour les génératrices pour VR installées par Cummins, le son est mesuré à une distance de 3 mètres (10 pieds).  Si votre emplacement de camping se trouve tout près d'autres emplacements, votre génératrice peut causer plus de désagréments. Cependant, si vous campez plus loin des autres, le bruit de votre génératrice sera atténué par l'espace physique. 

En résumé, pour déterminer le niveau sonore de votre génératrice, vérifiez la distance à laquelle il a été mesuré et la charge de la génératrice au moment de la mesure.


Est-ce qu'un niveau de bruit de 65 dB est fort pour une génératrice?

Certaines personnes peuvent estimer que 65 dB est fort pour une génératrice tandis que d'autres le trouveront acceptable. Ci-dessous quelques bruits courants et leurs niveaux de décibels pour vous aider à comprendre comment peut être perçu le bruit d'une génératrice de 65 dB :
 

Bruit Décibels (dB) moyens
bruissement des feuilles, musique douce, chuchotement 30
Bruit domestique moyen 40
Conversation normale, musique de fond 60
Bruit de bureau, dans l'habitacle d'une voiture roulant à 60 mi/h 70
Aspirateur, radio ordinaire 75
Circulation intense, climatiseur de fenêtre, restaurant bruyant, tondeuse à gazon électrique 80 à 89 (les sons supérieurs à 85 dB sont nocifs)
Métro, conversation bruyante 90-95
Boom box, VTT, moto 96-100
School dance 101-105
Scie à chaîne, souffleur à feuilles, motoneige 106-115
Foule de sportifs, concert de rock, symphonie bruyante 120-129
Courses de stock-car 130
Coup de feu, sirène à 100 pieds 140

Source : HealthLinkBC

Ainsi, une génératrice de 65 dB se situe entre une conversation normale et le bruit dans l'habitacle d'une voiture roulant à 60 miles par heure. N'oubliez pas que la distance par rapport à la source sonore influe sur le niveau sonore. Pour certaines personnes, il s'agit d'un bruit intense, alors que pour d'autres, il peut ne pas être gênant.


Quelle est la génératrice la plus silencieuse pour le camping?

Lorsque vous recherchez la génératrice la plus silencieuse pour le camping, gardez à l'esprit que plus la génératrice est petite, plus la charge est légère et plus elle sera silencieuse. Quelle est la génératrice la plus silencieuse sur le marché aujourd'hui? Nous vous suggérons de jeter un coup d'œil à notre gamme de génératrices Onan. La génératrice pour VR Cummins Onan QG 2800i est cotée à 65 dB, une mesure prise à 3 m (10 pieds) à demi-charge. Cela signifie que la génératrice sera encore plus silencieuse à la lecture standard de l'industrie de (7 m (23 pieds). Une option portative pour le camping est Onan P4500i. Il s’agit d’une génératrice à onduleur qui peut être aussi silencieuse que 52 dB, et qui est doublement isolée pour aider à maintenir la puissance sonore au minimum.


À quel point une génératrice peut-elle être bruyante sur un terrain de camping?

Le niveau de bruit acceptable d’une génératrice pour le camping varie en fonction des règles et règlements en vigueur sur terrain de camping. La plupart des terrains de camping ont des limites de bruit de 60 dB à partir d’une distance de 50 pieds en tout temps.


Pouvez-vous utiliser une génératrice sur un camping?

Cela dépend du terrain de camping. Les génératrices sont interdites dans certains emplacements privés, mais en général, la plupart des terrains de camping vous permettent d’utiliser une génératrice à condition de respecter leurs règles. Ces règles incluront probablement une limite de bruit de 60 dB ou des restrictions sur le moment où vous pouvez utiliser votre génératrice (par exemple des heures silencieuses pour le camping peuvent être définies pendant lesquelles aucune génératrice ne peut être utilisée). Des heures spécifiques d’utilisation des génératrices peuvent être définies.


Les génératrices sont-elles autorisées dans les parcs nationaux?

La plupart des parcs nationaux autorisent les génératrices, mais vérifiez bien avant d’emporter votre génératrice. Certains parcs peuvent exiger que vous obteniez un permis, ou ont des règles qui définissent le moment où vous pouvez utiliser votre génératrice. Il est également judicieux de se familiariser avec les règlements des forêts nationales relatifs aux génératrices, car ces directives sont utilisées dans la plupart des parcs nationaux. Ces règlements fixent des heures silencieuses entre 10 h pm et 6 h am ainsi qu’une limite de bruit  de 60 dB pour les génératrice de camping lorsqu’elle est mesurée sur l’échelle pondérée A à 50 pieds. Certains parcs nationaux interprètent ces règlements de manière plus stricte, tandis que d’autres sont plus laxistes. 

Grâce à Onan QG 2800i, vous êtes couverts. Cette génératrice répond aux exigences en matière de niveau sonore du service des parcs nationaux (60 dB à 50 pieds) pour une utilisation dans les parcs nationaux.


Est-il irrespectueux d’utiliser une génératrice la nuit?

Cela peut être irrespectueux, en fonction de divers facteurs. Afin de déterminer si vous devez utiliser votre génératrice la nuit, posez-vous les questions suivantes : 

  • Quelles sont les règles relatives aux génératrices sur le terrain de camping? Est-ce qu’elles interdisent l’utilisation d’une génératrice la nuit?
  • Des heures silencieuses sont-elles définies sur le terrain de camping? Est-ce que l’utilisation de votre génératrice nuit à la tranquillité?
  • À quelle distance se trouve votre camping par rapport aux autres personnes? S’il est à 50 pieds ou moins, il est préférable d’éteindre votre génératrice toute la nuit.
  • Quelle est l’importance de la charge que vous allez utiliser? N’oubliez pas que des charges plus importantes créent plus de bruit.
  • Quel est l’âge de votre génératrice? Les modèles plus anciens ont tendance à être plus bruyants.
  • Quel est l’indice nominal de bruit de votre génératrice?
  • Pouvez-vous vous passer d’une génératrice pour la nuit?

En général, il est préférable de limiter l’utilisation de votre génératrice la nuit pour éviter de déranger les autres.

VR garé sur un chemin de terre dans le désert

Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les VR

Vous voulez être tenu au courant des nouveautés de Cummins?

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des messages (pas plus de deux par mois) qui fourniront des mises à jour sur les nouveaux produits ainsi que des rappels et des trucs et astuces pour les véhicules récréatifs.

Les génératrices sont-elles trop bruyantes pour le camping?

Si vous investissez dans une génératrice silencieuse et que vous respectez les règles et règlements du terrain de camping que vous visitez, aucune raison vous empêche de l’emporter en camping. Il est important d’être courtois envers les autres, surtout lorsqu’ils essaient de profiter de la tranquillité et du calme de la nature. Une génératrice silencieuse dont le niveau sonore est inférieur ou égal à 60 dB à une distance de 23 pieds est un élément important permettant d’être respectueux tout en alimentant l’équipement essentiel. Des génératrices telles que l’ensemble de génératrice et convertisseur portatif Onan P2500i sont conçues pour vous suivre là où vous allez, sans faire de bruit. Et, bien sûr, cette génératrice (et toutes les génératrices Cummins) est couverte par le réseau d’assistance Cummins 24/7 pour garantir que vous ne manquerez jamais d’alimentation lorsque vous en avez le plus besoin.

Lorsque vous essayez de déterminer si votre génératrice est trop bruyante pour le camping, prenez en compte les quelques éléments suivants : 

  • Taille - En général, les grosses génératrices font plus de bruit, tandis que les plus petites sont plus silencieuses. 
  • Type - Le niveau de bruit des génératrices intégrées aux VR est généralement mesuré avant qu’elles ne soient installées, de sorte qu’elles sont généralement plus silencieuses que la valeur nominale en décibels indiquée lorsqu’elles sont encore dans leur boîtier. Les génératrices portatives sont généralement à l’extérieur des boîtiers/caissons, de sorte que rien ne peut étouffer le bruit de leur fonctionnement. 
  • Distance et angle - Comme indiqué plus haut, la distance qui vous sépare de la génératrice a un impact sur le niveau de bruit. Si vous deviez mesurer le son d’une génératrice pour VR à 4 pieds, il sera beaucoup plus fort que si vous le mesurez à 10 ou 23 pieds.  L’endroit d’où vous mesurez le son est également un facteur déterminant. Le bruit provient de différentes sources dans votre génératrice; ainsi l’angle auquel elle est positionnée affectera l’endroit où le son est projeté. 
  • Niveau de charge - Si vous utilisez plus d’appareils, votre génératrice sera plus bruyante. Tenez toujours compte de la quantité de puissance que vous utilisez sur votre génératrice lorsque vous pensez à votre niveau de bruit.

Alors que l’investissement dans une génératrice silencieuse est l’une des meilleures options, vous pouvez essayer quelques autres stratégies si vous craignez que votre génératrice soit trop bruyante pour le camping. Quelle que soit la technique utilisée, il est important de vous assurer que vous ne bloquez pas l’échappement et que vous prenez toutes les précautions appropriées en matière de sécurité. 

N’oubliez pas que toute pièce provenant du marché des pièces de rechange qui n’a pas été conçue par le fabricant risque de nuire aux performances de votre génératrice et d’annuler toute garantie applicable. 


Quelle est la meilleure génératrice pour le camping?

La meilleure génératrice pour le camping est celle qui vous donne l’alimentation dont vous avez besoin et qui fonctionne de façon silencieuse pour que vous n’ayez pas à craindre de dépasser les limites de bruit. La première étape du choix d’une génératrice pour le camping consiste à déterminer la quantité de puissance dont vous avez réellement besoin. Quels appareils voulez-vous utiliser? Quel est le nombre maximum de watts que vous devrez tirer? La deuxième étape consiste à prendre en compte le type de génératrice que vous voulez. Les génératrices à onduleur sont généralement plus silencieuses, en raison de la façon dont elles sont conçues. L’étape finale consiste à déterminer le modèle qui présente les caractéristiques que vous recherchez, ainsi qu’une entreprise qui offre une garantie et un service après-vente pour ses produits.

une personne transportant la génératrice portative Cummins p2500i

Camping silencieux grâce à Cummins

Si vous recherchez une expérience de camping calme et tranquille, ne cherchez pas plus loin que la gamme de génératrices Onan. Notre toute nouvelle famille de génératrices à essence et au propane liquide, les QG 2800i / 2500i sont 62.7 % plus silencieuses avec 60.6 % moins de vibrations que toute autre génératrice Cummins. Notre gamme de génératrices portatives, telles que lagénératrice portative à onduleur Onan P2500i, offre une génératrice silencieuse et efficace, facile à utiliser et à entretenir.

Quel que soit la génératrice que vous choisissez, Cummins peut vous aider lorsque vous avez besoin de service et d’assistance. Nous pouvons remettre votre génératrice en état de marche à l’un de nos points de service pratiques {[0]},{[1]}+ aux États-Unis et au Canada, quel que soit le fabricant d’origine. Vous êtes dans une situation difficile? Notre service d’urgence vous garantit qu’un technicien est prêt à vous aider lorsque vous en avez le plus besoin.

Communiquez avec nous