Référence de navire Cummins #756

Avec un secteur des produits de la mer en pleine croissance, un littoral étendu et une dizaine d’espèces différentes de poissons, le Groenland s’intéresse vivement à la recherche maritime et à l’étude des eaux côtières proches. Pour répondre à ce besoin naissant, le Groenland a fait construire un beau navire de recherche de 32,3 mètres au chantier naval Karstensen à Skagen, au Danemark. Le navire a été nommé R/V Sanna par Helle Siegstad, chef du département des poissons et des crustacés, lors d’une cérémonie à Nuuk, au Groenland, le 2012 avril.
Le R/V Sanna est ensuite entré en service avec l’Institut des ressources naturelles du Groenland pour faire des recherches sur les stocks de flétan, de crabe et de morue du Groenland dans les eaux côtières et les fjords de glace du Groenland. Un navire plus grand, le chalutier à poupe Pâmiut, construit à 1971 reprises, sert principalement à la recherche de la crevette et du flétan du Groenland dans des eaux plus ouvertes. Le R/V Sanna, avec une largeur de 10 mètres et une profondeur de 4,88 mètres depuis le pont principal, est, sous le commandement du capitaine Rink Heinrich, capable d’un large éventail de recherches. Le navire est équipé pour la pêche au chalut, au filet maillant, à la palangre et à la pêche au casier. Les chercheurs disposent de deux laboratoires humides et d’un laboratoire sec avec hotte, d’un laboratoire de chimie, d’un laboratoire de froid et de congélation et d’un congélateur à -80 degrés Celsius.

Conçu par OSK-Shiptech en collaboration avec les scientifiques du Groenland, le navire peut accueillir 16 personnes dans un total de neuf cabines. Un moteur Cummins K38-M de catégorie 2 développant 1000 HP à 1800 tr/min, faisant tourner une hélice Hundested à pas variable, assure la propulsion principale. En raison du climat nordique et des longs hivers, le R/V Sanna ne dessert la côte ouest du Groenland que six mois par année. Entre son lancement et le 2015 février, elle a passé 7371 heures sur son réseau principal Cummins sans aucun problème. Pour répondre aux nombreux besoins électroniques de plusieurs treuils, propulseurs d’étrave ainsi que de laboratoires et d’équipements de navigation, le R/V Sanna est équipé de deux génératrices alimentées par Cummins QSM11D qui fournissent une alimenter de 220 kW. Compte tenu de la qualité de sa construction et de l’excellent soutien offert par la succursale d’Esbjerg de Granly Diesel A/S, on peut s’attendre à ce que le navire de recherche continue d’exister et qu’il constitue un atout important pour la recherche halieutique dans l’Arctique pendant de nombreuses années à venir.
Pour en savoir plus :
Capitaine Rink Heinrich
Institut des ressources naturelles du Groenland
Téléphone : 299 546498
Courriel : [courriel protégé]
Preben Vogt
Granly Diesel A/S
en del af Granly Gruppen
Vicedirektør / Vice President
Hovedvejen 233 B, Osted
-4320Lejre
Téléphone : 4642 3550
Télécopieur : 7612 5036
E-Mail : [courriel protégé]
Web : http://www.granlydiesel.com
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...