Driven to Deliver: la storia di Andrew e del suo RAM® con motore Cummins

Di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica

Driven to Deliver: la storia di Andrew con il suo Ram con motore Cummins

Per Andrew H., un esperto professionista delle vendite che trascorre molto tempo in viaggio, l'affidabilità non è solo una preferenza, ma è il modo in cui si guadagna da vivere. Ecco perché Andrew ha scelto un RAM® 2500 con motore Cummins come suo autocarro da lavoro.

Andrew ha percorso quasi 60.000 miglia sul suo camion negli ultimi due anni come Assistant General Manager per un'azienda di coperture per tetti. Afferma che il motore Cummins 6.7L Turbo Diesel soddisfa le esigenze della sua frenetica giornata lavorativa mobile, sia che stia guidando attraverso lo stato per visitare i clienti, trasportare rifornimenti o coprire terreni accidentati per raggiungere una proprietà rurale. "È il mio punto di riferimento", dice, "la miscela perfetta di forza e comfort". 

Driven to Deliver: la storia di Andrew con il suo Ram con motore Cummins

Perché Cummins? Affidabilità che offre

Nella scelta di un autocarro, Andrew afferma che la potenza era importante, ma l'affidabilità era la sua priorità assoluta. "La reputazione di Cummins per l'affidabilità ha reso la scelta facile", spiega. "Ho bisogno di qualcosa su cui poter contare ogni giorno, e questo camion lo offre. Come persona nel settore delle vendite e delle relazioni, il mio obiettivo è fornire ai miei clienti la massima tranquillità, ed è esattamente ciò che il Ram con motore Cummins fa per me. È un camion di cui mi fido completamente". 

Pronto per qualsiasi terreno

Una delle caratteristiche preferite di Andrew è la capacità del motore di gestire terreni accidentati e rurali. "Molti dei posti in cui vado non sono facili da raggiungere", dice. "È un Cummins, quindi sai che ha potenza, ma l'utilità del camion e la funzione bassa a 4 ruote rendono più facile raggiungere luoghi remoti".

Driven to Deliver: la storia di Andrew con il suo Ram con motore Cummins

Uno dei preferiti dalla folla

Il camion di Andrew non è solo uno strumento per il lavoro, ma attira molta attenzione in occasione di eventi della comunità come Touch-A-Truck. "Quando facciamo girare il motore, i bambini lo adorano", dice. "È incredibile vedere come il camion porti eccitazione e sorrisi."

Un aggiornamento dello stile di vita

Possedere un Ram con motore Cummins porta versatilità al lavoro e alla vita domestica di Andrew. Lo aiuta a rimanere efficiente sul lavoro, offrendo al contempo la guidabilità di cui ha bisogno per bilanciare lavoro e impegni personali. Per qualcuno che trascorre così tanto tempo al volante, dice che un'esperienza di guida fluida e piacevole è fondamentale, "questo camion ha fatto un'enorme differenza".

Nelle sue stesse parole

"Il mio Ram con motore Cummins è stato un punto di svolta sia in termini di potenza che di comfort. Mi dà le prestazioni di cui ho bisogno sul campo e la comodità di trasformare il mio camion in un ufficio mobile mentre sono in viaggio".

Driven to Deliver: la storia di Andrew con il suo Ram con motore Cummins

Se sei un appassionato di Cummins come Andrew, non sei solo. Fai clic qui per iscriverti al Cummins High Mileage Club.
 

Profili degli autori

Edificio degli uffici Cummins

Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione

Cummins Inc., leader globale nel settore dell'energia, si impegna a promuovere un mondo più prospero. Dal 1919 forniamo soluzioni innovative che fanno progredire le persone, le merci e le economie. I nostri cinque segmenti di business - Motori, Componenti, Distribuzione, Sistemi di alimentazione e Accelera™ by Cummins - offrono un ampio portafoglio, che comprende propulsori diesel, elettrici e ibridi avanzati; sistemi integrati di generazione di energia; componenti critici quali post-trattamento, turbocompressori, sistemi di alimentazione, comandi, trasmissioni, assali e freni; e tecnologie a emissioni zero come batterie e sistemi di propulsione elettrica. Con un'impronta globale, una profonda competenza tecnica e una vasta rete di assistenza, forniamo soluzioni affidabili e all'avanguardia su misura per le esigenze dei nostri clienti, supportandoli durante la transizione energetica con la nostra strategia Destination Zero. Creiamo valore per clienti, investitori e dipendenti e rafforziamo le comunità attraverso le nostre priorità globali di responsabilità aziendale: istruzione, equità e ambiente. Con sede a Columbus, Indiana, Cummins impiega circa 67.400 persone in tutto il mondo e ha guadagnato 2,8 miliardi di dollari su 33,7 miliardi di dollari di vendite nel 2025.

Vuoi saperne di più?

Ricevi da Cummins le ultime novità in termini di tecnologie, prodotti, notizie e approfondimenti.