La ricerca verde

Kees gallone e Cummins durante il viaggio verso un futuro più pulito.

Di Cummins Europe, leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica

Kees touchscreen, produttore di frantoi e vagliatori

Kees gallone, il produttore di frantumatori e vagliatori di fama internazionale, intende essere in prima linea nella spinta del settore edile verso un futuro a zero emissioni.

Durante questo percorso, prestare molta attenzione agli sviluppi in Cummins per vedere se è in grado di costruire una relazione iniziata circa 10 anni fa e di introdurre macchine sempre più "più ecologiche", alimentate da nuove entusiasmanti tecnologie attualmente in varie fasi di sviluppo, alcune delle quali ben avanzate.

Così com'è oggi, Kees specifies i motori di tutta la suite Stage V di Cummins: F3.8, B4.5, B6.7, L9, X12 e X15.

L'approvazione universale delle emissioni dei motori Cummins Performance Series è un enorme vantaggio per l'attività a conduzione familiare. Il frantoio a impatto R5e di Keeseater è stato uno dei grandi successi del Bauma 2022 in Una società con più di 1.000 dipendenti e stabilimenti produttivi nella Repubblica Ceca, in Italia, in Cina e in India. In oltre 100 paesi, c'è una rete internazionale di oltre 116 rivenditori e partner di assistenza.

La gamma di macchine mobili Kees touchscreen comprende schermate e classificatori, frantumatori a impatto, frantumatori per sverniciatura, frantumatori per coni, frantumatori a impatto reversibili, stacker, feeder cingolati, unità di alimentazione cingolate e sistemi di eliminazione delle polveri.

Quasi ogni parte di una macchina Keescompressa viene prodotta internamente utilizzando acciaio di alta qualità per l'ottimo equilibrio tra resistenza ed efficienza operativa potenza-peso. Sono notoriamente affidabili e facili da manutenere.

Incendio di Fumos, Responsabile Marketing presso la sede belgiona del Gruppo Keesmanager, ha dichiarato che Cummins è un partner strategico ed è entusiasta del potenziale di tecnologie come le pile a combustibile, le batterie elettriche e la combustione interna a idrogeno.

"Fin dalla formazione di Keesmaker nel 1996 da parte di Kees Hoogendoorn e di sua moglie Annet Azionienmaker, l'azienda è sempre stata un innovatore", ha affermato Il sig. "Abbiamo inventato il primo vagliatore diretto dell'alimentazione sui binari, che oggi è uno standard del settore, abbiamo lanciato l'impianto idraulico con rilevamento del carico che riduceva drasticamente il consumo di carburante, ed abbiamo iniziato a elettrificare le nostre apparecchiature all'inizio del 2012.

"Ora, un decennio dopo, ci concentriamo su frantumatori e vagliatori elettrici mobili plug-in e ibridi per ridurre ulteriormente le emissioni e i costi operativi. È ciò che i nostri clienti vogliono vedere e sappiamo che Cummins condivide la nostra visione di energia pulita."

Al Bauma 2022, Kees jpg ha presentato il suo M5, una delle tre unità motore cingolati alimentate da Cummins, in questo caso l'X12. Il M5 serve il nuovo frantoio a impatto R5e di Kees gallone, ma può anche alimentare altre apparecchiature azionate elettricamente.

Kees corrosivo R5e

L'apparecchiatura ZERO Drive e l'unità motore cingoata, che fungono da backup nel caso in cui non ci sia un plug-in tramite la rete disponibile, sono stati molto ben accolti dai visitatori dello show in Gallone poiché potenziali utenti hanno immediatamente visto i vantaggi.

Le altre unità motore cingoate introdotte da Keesmotore sono l'M4 (Cummins L9) che serve il frantoio a sfasciapane B7e di Kees gallone e il suo frantoio a impatto reversibile I4e, e l'M7 (Cummins X15), in grado di alimentare il frantoio con cono H7e.

Con l'eccezione dell'H7e, i motori di consegna possono essere inseriti nel telaio dell'apparecchiatura. "Questo è possibile solo per la compattezza dell'architettura del motore Cummins e per l'assetto post-trattamento", ha affermato IsoleNik avvertenze.

Vi sono una serie di vantaggi nell'utilizzo dei motori di consegna, ha aggiunto, tra cui la riduzione di polvere e vibrazioni per il motore e una maggiore e minore manutenzione per il proprietario.

Se un'unità motore alimenta, ad esempio, tre macchine elettriche, la manutenzione e la sostituzione del filtro sono necessarie per un solo motore, riducendo il tempo di inattività, abbassando i costi e creando più flessibilità.

Partner per l'alimentazione elettrica

Il coinvolgimento di Kees gallone con Cummins ha iniziato con la fornitura di motori Tier 3. La relazione è stata messa in pausa nel 2016 quando Kees riuscì a fare il punto sugli sviluppi dei motori e sui requisiti futuri per le emissioni.

"Abbiamo riavviato le conversazioni sulle nostre soluzioni Stage V", ha affermato Pawel Galloni, responsabile globale di Cummins per l'attività Keescompressore. "Kees gallone è rimasto impressionato dal fatto che mentre molti produttori parlavano solo di Stage V, in realtà c'erano dei motori Stage V sul campo, e non solo delle fuzioni di scambio in una brochure."

Un altro fattore importante nel processo decisionale di Keescompressore è stata la capacità di Cummins di supportare i suoi prodotti in tutto il mondo, con team dedicati di ingegneri applicativi competenti. In base ai termini del suo accordo, Kees jpg si impegna a favorire la vendita e la vendita dei ricambi di ricambio di Cummins, garantendo una rapida fornitura ai rivenditori.

"Il motivo per cui la collaborazione tra le nostre due aziende è così buona è che il nostro approccio al mercato è molto simile", ha detto Pawel Jpgcki. "Siamo entrambi altamente orientati al cliente e pronti a esaminare le modifiche e le soluzioni che meglio si adattano all'utente finale."

Il sig. Ciktughes ha acconsentito alla sua richiesta, aggiungendo: "È difficile per una rete globale come la nostra far piacere a tutti. Alcuni clienti desiderano determinati motori e alcune soluzioni di alimentazione.

"Cerchiamo solo la soluzione migliore e il miglior partner possibile. Cummins ha molti vantaggi per noi, anche perché le nostre apparecchiature si adattano così bene insieme.

"Sappiamo inoltre che Cummins, come noi, è un innovatore inarrestabile, alla continua ricerca della soluzione più efficiente e affidabile per azionare i macchinari.

"Entrambi vogliamo dare un contributo a un mondo migliore e non diamo per scontate le soluzioni attuali. Dobbiamo continuare a cercare le soluzioni migliori e più innovative e a produrre prodotti di alta qualità, che siano redditizie e sostenibili.

"Siamo un'azienda in movimento e possiamo vedere che lo è anche Cummins".

Questo articolo è il protagonista dell'edizione della molla 2023 di Cummins Magazine:

Profili degli autori

Cummins Europe, leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica

Cummins Inc. ha aperto il suo primo sito in Europa nel 1956. Oggi conta 12 stabilimenti produttivi e più di 10.800 dipendenti nella regione. Cummins si impegna a fornire tecnologie avanzate supportate da una rete di assistenza consolidata in Europa. Cummins si impegna a investire in Europa attraverso la ricerca e la tecnologia, garantendo che gli esperti tecnici di Cummins sviluppino le innovazioni del futuro.

Vuoi saperne di più?

Ricevi da Cummins le ultime novità in termini di tecnologie, prodotti, notizie e approfondimenti.