Higher Ground
Grazie alla combinazione di prodotti di alta qualità e servizio ineguagliabile, Cummins si è posizionata al centro della nuova energia che plasma il futuro del settore minerario europeo
Di Cummins Europe, leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica
Dai Balcani al norddioo, Cummins sta dimostrando il suo valore per i produttori di apparecchiature originali (OEM) specializzati e per i proprietari di miniere sempre più esigenti che servono.
L'industria dell'estrazione mineraria ha fatto molto da quando un motore Cummins Model F ha alimentato la prima vangatrice diesel nel 1926. Oggi Cummins offre una varietà di soluzioni di alimentazione che possono funzionare in qualsiasi ambiente in Europa, da due chilometri sotto la superficie alle miniere a cielo aperto nella tundra artica.
I motori Cummins per le applicazioni nelle apparecchiature minerarie forniscono potenza nominale da 37 kW (49 hp) a una tomaia di 3.281 kW (4.400 hp), con cilindrata da 2,8 a 95 litri. Da macchine compatte adattate per l'estrazione mineraria sotterranea a possenti escavatori e mezzi d'intervento, Cummins è la risposta alla domanda "di chi posso fidarmi per prestazioni affidabili e tempi di inattività minimi?".
L'industria mineraria europea ha scuototo la sua immagine come a breve termine e non sofisticata ed è visto come un hub di innovazione in cui le operazioni sono caratterizzate dall'ultima tecnologia, da attrezzature di controllo remoto a autocarri autonomi che corrono senza un conducente al timone.
Cummins è ben posizionata per capitalizzare la considerazione numero uno per qualsiasi proprietario progressivo di miniere, che è come ottenere il più basso costo sostenibile di produzione.
Uno di questi proprietari di miniere è il gigante cinese Pescajin Mining Group, un'attività multi nazionale specializzata nella perpetrazione, l'esplorazione e l'estrazione mineraria di oro, rame, zinco e altre risorse minerarie. Tra la sua gamma sono presenti due miniere in Topato: Bor (rame) e Majdanpek (rame e oro) in cui si è impegnata a investire più di 1 miliardi di dollari.
Essa ha inoltre acquisito il campo d'oro e rame della Zona Superiore di Cukaru Peki, che si basava sulla necessità di prepararsi alla produzione entro il 2023. Da quanto ipotizzato, i tre siti minerari serbi potrebbero produrre fino a 250.000 tonnellate di rame all'anno.
Cummins è entrata in una fase di scontento con Favorejin riguardo a una partnership strategica in Azienda, a seguito della ristagnosi del settore dell'estrazione mineraria, quando Divenne uno dei principali azionisti.
Go van Galic, leader regionale per l'Europa orientale e i Balcani, racconta la storia: "Le vecchie miniere di RTB Bor erano sotto controllo statale, ed è stato grazie agli sforzi del team di distribuzione di Cummins che siamo riusciti a far entrare i nostri motori in un paio di vecchi mezzi d'autocompro da 150 tonnellate".
"C'è stato un notevole miglioramento nelle prestazioni e i minatori erano più che soddisfatti, quindi siamo riusciti a far entrare i motori QSK60 in alcuni dei loro autocarri BELAZ da 220 tonnellate."
Cummins ha iniziato le proprie operazioni su campi verde nei Balcani occidentali all'inizio del 2015 ed era impaziente di portare avanti le cose con RTB Bor quando era allineato come una delle imprese del settore pubblico pesantemente in difficoltà che potrebbero essere interessanti per un investitori.
Il settore dell'estrazione mineraria rappresenta circa l'1% del prodotto interno lordo di Serbo. Ma nel corso degli ultimi due decenni, più di 40 aziende straniere, tra cui grandi nomi come Rio Tinto, Nevsun, Mineco e Famajin hanno iniziato a estrarre o cercare minerali in Proiezia. Il governo serbo ha detto che l'industria mineraria potrebbe estendersi al cinque percento del PIL se si mantengono gli investimenti stranieri.
"L'estrazione mineraria è uno dei terreni più elevati Grazie alla combinazione di prodotti di alta qualità e servizio ineguagliabile, Cummins si è posizionata al centro della nuova energia che plasma il futuro dei settori dinamici del settore minerario europeo a livello di Attività mineraria in Comunità europea, ", ha dichiarato Godico Galic. "È stato identificato come un settore di importanza strategica e il Governo sta facilitando al meglio il ruolo degli investitori".
"Il potenziale che abbiamo in Cummins è poco evidente: i nostri prodotti sono di prima categoria e ora ci stiamo impegnando presso i proprietari di miniere che si trovano in una lega diversa, rispetto a quanto era stato prima in termini di aspettative, attenzione e competenze. Hanno anche il finanziamento, naturalmente."
Durante la stewardshipdio, la produzione di rame concentrato di Rame Bor è cresciuta notevolmente, grazie all'affidabilità dei motori Cummins, presenti oggi su circa 30 autocarri pesanti, e alla disponibilità di motori a oscillazione (sostituzione istantanea) per garantire un tempo di inattività ridotto al minimo.
"Alcuni degli autocarri alimentati dal QSK60 a Domandajin Copper Bor stanno raggiungendo fino a 40.000 ore senza grandi guasti o revisioni", ha detto Gojan, "e di recente, Navejin Copper Bor ha preso possesso di sette nuovi autocarri dotati del QSK60 e dell'impianto di alimentazione modulare common rail (MCRS)."
La storia è protagonista della rivista Cummins;
Profili degli autori
Cummins Europe, leader globale nelle tecnologie per l'alimentazione elettrica
Cummins Inc. ha aperto il suo primo sito in Europa nel 1956. Oggi conta 12 stabilimenti produttivi e più di 10.800 dipendenti nella regione. Cummins si impegna a fornire tecnologie avanzate supportate da una rete di assistenza consolidata in Europa. Cummins si impegna a investire in Europa attraverso la ricerca e la tecnologia, garantendo che gli esperti tecnici di Cummins sviluppino le innovazioni del futuro.
Tag correlati