Cummins ReCon®

Rigenerazione di motori e ricambi

Tecnico Cummins Recon
Tecnico Cummins Recon
Cos'è Cummins ReCon?

Cummins ReCon fornisce motori e ricambi rigenerati che garantiscono la stessa affidabilità e le stesse prestazioni dei prodotti Cummins nuovi, ma a un costo inferiore.

I ricambi ReCon possono essere acquistati singolarmente o utilizzati nella costruzione di motori ReCon, che sono completamente rigenerati con zero ore o chilometri. Sia i ricambi che i motori sono coperti dalla garanzia Cummins e molti sono disponibili a magazzino o possono essere forniti in tempi rapidi tramite i distributori Cummins e i rivenditori autorizzati.

Perché acquistare ReCon?

I prodotti Cummins ReCon offrono prestazioni pari al nuovo a un costo inferiore, con la garanzia Cummins.

Costo inferiore

Un'opzione più economica rispetto all'acquisto di un prodotto nuovo.

Versione più grande e recente

Ultimi aggiornamenti e miglioramenti ingegneristici.

Come nuovo

Stesse prestazioni, durata e affidabilità di un ricambio o motore nuovo.

Il supporto di Cummins

Include la garanzia Cummins con opzioni di copertura estesa.

Processo di rigenerazione ReCon
Processo di rigenerazione

A differenza delle officine che riparano solo le parti danneggiate, la rigenerazione Cummins segue un processo rigoroso che prevede lo smontaggio, l'ispezione, la pulizia e il collaudo di ogni componente per garantire il rispetto delle specifiche originali. Sono stati aggiunti anche aggiornamenti di progettazione, quindi ogni prodotto ReCon è realizzato secondo gli standard più recenti.

Con decenni di esperienza alle spalle, Cummins continua a migliorare il processo di rigenerazione utilizzando strumenti quali la stampa 3D, i robot collaborativi e la pulizia laser. Queste innovazioni migliorano l'efficienza, garantiscono una qualità costante e creano un ambiente di lavoro più sicuro.

Le 5 fasi del processo di rigenerazione

Smontaggio

I motori e i componenti vengono completamente smontati con grande cura per proteggere e preparare i componenti chiave per la lavorazione, fino all'ultima vite, dado, bullone e molla.

Pulizia

Ogni parte viene accuratamente pulita utilizzando le tecnologie più avanzate per rimuovere i detriti senza asportare alcun metallo, compreso l'uso di ghiaccio secco, enzimi e laser per esigenze di pulizia specializzate.

Ispezione

La tecnologia più avanzata, compresa l'ispezione a ultrasuoni, è solo uno dei tanti metodi utilizzati per verificare che ogni prodotto ReCon soddisfi le specifiche originali di fabbrica.

Ripristino

  • Le superfici usurate vengono riparate con vernice termica e deposizione di un film sottile mediante laser
  • Torni e centri di lavoro controllati da computer rinnovano componenti critici
  • Se un componente non dovesse rispettare le specifiche di fabbrica, viene eliminato e sostituito con un ricambio Cummins nuovo e originale.
  • Eventuali aggiornamenti o sostituzioni effettuati dopo la produzione del componente originale saranno inclusi nel processo di rigenerazione Cummins
  • L'impiego di tecniche all'avanguardia assicura una qualità costante durante il processo di assemblaggio
     

Collaudo

I test di convalida che utilizzano processi a prova di guasto verificano che le prestazioni e l'affidabilità di ciascun motore e componente ReCon soddisfino gli standard Cummins.

Nucleo motore
Politica di accettazione dei componenti Cummins

Uno dei grandi vantaggi della rigenerazione Cummins è che puoi ottenere un rimborso in cambio del tuo motore o componente usurato. Qualsiasi centro di riparazione autorizzato Cummins in tutto il mondo accetterà il vostro vecchio ricambio, effettuerà una semplice ispezione visiva esterna e vi darà immediatamente un credito per la sua sostituzione. Il pezzo deve semplicemente essere in condizioni non funzionanti per poter essere accettato e rimborsato.

Intestazione del modulo

Ti interessa un preventivo per un motore ReCon? Inizia compilando il modulo.


*I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori

Sei interessato a un preventivo per la sostituzione del motore? Inizia compilando il modulo.

Per applicazioni di sostituzione di motori commerciali, industriali, navali e off-highway.


*I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori

Contatti

Informazioni di contatto

Si prega di fornire le informazioni sulla marca/modello dell'attrezzatura.
Si prega di non includere URL/indirizzi web: possono attivare il filtro antispam.

Quando intedi effettuare l'acquisto?
Metodo di contatto