Valvoline
Il portafoglio di lubrificanti Valvoline Premium Blue è stato sviluppato esclusivamente, testato ampiamente e approvato ufficialmente per i motori Cummins.

Sviluppato in collaborazione con Valvoline, produttore leader di oli per motori, Premium Blue è usato al primo riempimento ed è l'unico lubrificante post-vendita raccomandato da Cummins.

I vantaggi di usare Valvoline Premium Blue:

  • Offre prestazioni superiori
  • Protezione dei motori estesa
  • Consente un drenaggio esteso
  • Riduce i costi di manutenzione

Gli oli motore Premium Blue sono un prodotto originale Cummins, disponibili in un'ampia varietà di viscosità, livelli di prestazioni e dimensioni dei contenitori.

Gamma prodotti Valvoline
Altri prodotti disponibili

Olio per cambi di mezzi pesanti - Gli oli per cambi di mezzi pesanti sono progettati per l'uso da parte di veri professionisti per garantire alte prestazioni e protezione nelle moderne scatole degli ingranaggi dei mezzi pesanti

Grassi - I grassi multiuso e speciali Valvoline offrono un'eccellente stabilità e protezione che influisce direttamente su prestazioni superiori, durata, affidabilità del motore e riduzione del costo totale di proprietà

Oli per sistemi di trasmissione - Gli oli Valvoline per sistemi di trasmissione assicurano prestazioni ottimali e garantiscono una protezione prolungata superiore contro l'usura e la corrosione

Olio idraulico - Gli oli idraulici Valvoline forniscono una protezione antiusura superiore e prestazioni per impieghi pesanti

Fluidi per freni e frizione - I fluidi per freni e frizione Valvoline sono essenziali per garantire un arresto efficace

Lubrificanti industriali - Gli oli e i lubrificanti industriali Valvoline sono realizzati con oli di base e potenziati con additivi e antiossidanti per garantire una lubrificazione superiore che fornisce prestazioni premium, lubrificazione, protezione e massima efficienza a temperature estreme e in condizioni di lavoro difficili

Tectyl - I prodotti Tectyl forniscono principalmente una protezione contro la corrosione, l'umidità, il cloruro, il sale, la scheggiatura, il peeling e l'abrasione impingente, e riducono anche le risonanze delle vibrazioni del metallo

Contenitore Valvoline Premium Blue 8600
Prodotto in evidenza

Valvoline Premium Blue 8600™

L'ultimo prodotto introdotto da Valvoline, Premium Blue™ 8600 15W-40, un olio per motori diesel per impieghi gravosi raccomandato e approvato a livello globale da Cummins e che copre tutte le piattaforme diesel on-highway e off-highway di Cummins. Premium Blue™ 8600 è stato formulato in un modo che possa essere miscelato con uno qualsiasi dei precedenti prodotti diesel Premium Blue™, inclusi Premium Blue™ 7800 o Premium Blue™ 8100. Questo nuovo prodotto è stato progettato per essere un aggiornamento superiore a Premium Blue™ 7800 e Premium Blue™ 8100. La tecnologia avanzata del prodotto può aiutare a massimizzare le prestazioni e la durata del motore e, di conseguenza, può aiutare a ridurre i costi di manutenzione

Contatta il tuo rivenditore locale per maggiori informazioni
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2 è un prodotto di qualità suprema adatto all'uso in molteplici applicazioni di tipo carburante. Fornisce una migliore ossidazione e stabilità termica, oltre a intervalli di drenaggio estesi per entrambe le piattaforme di motori diesel e a gas naturale, semplificando le operazioni per le tue attrezzature alimentate da Cummins.

Contatta il tuo rivenditore locale per maggiori informazioni

Testimonianze dei clienti

L&M Engineering

Testimonianza

L&M Engineering (Regno Unito) Ltd di Lerwick

Un'azienda a conduzione familiare all'estremità più settentrionale della Scozia, a circa 100 miglia dalla costa nord-orientale.

Fondata nel 1982, L&M gode di una solida reputazione tra le flotte di pescherecci, gli operatori di traghetti e gli altri settori industriali che serve, in quanto "supera sempre le aspettative per fornire le soluzioni adeguate", dichiara il direttore Steven Laurenson.

"Ci siamo rivolti a Cummins dopo aver effettuato un lavoro di ripotenziamento su un peschereccio locale che aveva subito un grave guasto al motore di propulsione", afferma Steven Laurenson. "Abbiamo scelto un QSK19 che ha dimostrato di essere un'unità molto capace e affidabile. Il motore Cummins più grande su cui abbiamo lavorato finora è un motore di propulsione QSK60 in una nave da rifornimento di petrolio".

Steven è più che felice di sostenere Valvoline come la scelta migliore in termini di lubrificante.

"Abbiamo in stock altre marche, ma riteniamo che l'approvazione dei lubrificanti Valvoline da parte di Cummins offra una chiara garanzia di massime prestazioni. Investire nell'olio giusto offre molti vantaggi operativi, facendo risparmiare ai clienti tempo e denaro a lungo termine".

Dennis van Wijlen in MPD

Testimonianza

Marine Power Drechtsteden (MPD)

Valvoline Premium Blue gioca un ruolo importante nel business in espansione della MPD, come spiega il proprietario Dennis van Wijlen:

"Ho usato il prodotto Valvoline per 25 anni. Molto semplicemente, è il miglior lubrificante approvato dal CES che ci sia. Ogni volta che ci siamo imbattuti in una situazione in cui un'imbarcazione ha mostrato un alto consumo di olio lubrificante, abbiamo lavato e poi riempito il motore con Premium Blue e c'è stato un miglioramento immediato.

"Ci piace coinvolgere il cliente nel processo decisionale del passaggio a Valvoline Premium Blue. Eseguiamo sempre un'analisi del lubrificante esistente ed esponiamo i vantaggi in termini di costi del passaggio: l'aumento degli intervalli di servizio, la riduzione del consumo e la maggiore durata del motore".

Contattaci