Test sulle emissioni
Collaborando con i nostri clienti per testare i nostri prodotti, in Cummins creiamo soluzioni innovative e affidabili.
Il valore dei nostri programmi di test sulle emissioni
Test rigorosi
Innovazione
Collaborazione
Parte del mantenimento della promessa di innovazione e affidabilità del nostro marchio per i nostri clienti consiste nel garantire che i nostri prodotti funzionino come previsto per tutta la durata di vita prevista. A tal fine, identifichiamo e invitiamo i clienti idonei a partecipare a vari programmi di test progettati per studiare i nostri prodotti e la loro conformità ai requisiti normativi. I nostri test rispondono a una vasta gamma di esigenze: testiamo componenti come turbocompressori, valvole EGR e sistemi di post-trattamento, e questi test possono richiedere che un cliente ci conceda in prestito un intero veicolo per un determinato periodo di tempo.
Test in uso
Di seguito sono illustrati alcuni degli aspetti principali dei test e le modalità di identificazione dei clienti che vi partecipano. Puoi anche passare direttamente alle FAQ.
L'ISC consiste nel testare le prestazioni delle emissioni dei veicoli on-highway per consentire la raccolta di dati in tempo reale che vengono poi esaminati e analizzati per produrre un valore complessivo delle emissioni per un determinato ciclo in condizioni reali.
I dati sulle emissioni gassose vengono misurati con apparecchiature PEMS (Portable Emissions Management System), per garantire che il prodotto sia legalmente conforme al livello di certificazione delle emissioni della regione.
Cummins esegue i test per un periodo di 2-3 settimane su veicoli con un chilometraggio minimo di 25.000 km.
L'ISM consiste nel testare i motori installati su macchine non stradali per verificarne le prestazioni in termini di emissioni in un contesto reale. Questo viene fatto anche con un'apparecchiatura PEMS montata sulla macchina e che analizza i gas di scarico emessi durante il suo normale funzionamento presso la sede operativa.
L'installazione, il collaudo e la rimozione dell'apparecchiatura variano a seconda dell'applicazione e del tipo di test e richiedono circa 48-72 ore.
Studi indipendenti sulle emissioni
La missione di Cummins di dare energia a un mondo più prospero ci impone di ridurre il nostro impatto ambientale. Manteniamo una profonda conoscenza dei nostri prodotti in tutte le fasi della loro vita. In questo modo garantiamo la conformità alle normative in più di 200 Paesi e manteniamo la promessa di affidabilità del nostro marchio ai nostri clienti. I nostri studi indipendenti sulle emissioni testano un'ampia gamma di prodotti che includono, ma non si limitano a, prodotti utilizzati in applicazioni On-highway, Off-highway, del settore marittimo e di generazione di elettricità. Il processo di selezione dei prodotti da testare varia in base al segmento di mercato, all'uso del veicolo e ai volumi di produzione.
Se il tuo prodotto Cummins viene selezionato per uno dei nostri studi, collaboreremo con il team di account della tua zona per contattarti direttamente.
Domande frequenti
Per quanto tempo Cummins effettuerà i test di conformità delle emissioni?
Questi programmi di conformità alle emissioni sono in corso ed è improbabile che si fermino, con una maggiore attenzione ai test in uso che significa che le dimensioni dei programmi sono destinate ad aumentare nei prossimi anni.
Perché ci avete scelto per partecipare ai vostri programmi?
Hai un prodotto Cummins installato in uno dei tuoi veicoli che soddisfa i criteri del nostro programma di test. Il nostro obiettivo è quello di effettuare test con applicazioni e clienti diversi su base annuale per avere una visione a tutto tondo. Tuttavia, in alcuni casi limitati, potresti essere l'unico a gestire una particolare piattaforma di motori.
La partecipazione ai programmi comporta dei costi?
No, Cummins prevede di coprire tutti i costi relativi alla realizzazione di un determinato programma di conformità alle emissioni. Non dovrebbe esserci alcun costo per un OEM, un centro di assistenza o un utente finale (nei limiti del ragionevole).
Chi svolge questo lavoro? Cummins o qualcun altro?
Questo dipende da diversi fattori, tra cui l'applicazione del veicolo, la sua ubicazione, la disponibilità di un'officina o di tecnici approvati per eseguire il lavoro e i fornitori di test che selezioniamo accuratamente per lavorare con loro. Spesso collaboriamo con l'OEM o l'operatore per capire se hanno delle preferenze in merito e teniamo conto del feedback durante la nostra pianificazione.
Potrò vedere i risultati delle emissioni del mio veicolo?
No, i dati sulle emissioni del tuo veicolo possono essere visualizzati solo da Cummins, dall'Agenzia per la Certificazione dei Veicoli (VCA) e dall'Autorità Svedese dei Trasporti (STA).
Il nostro obiettivo è servire i nostri stakeholder nella ricerca di un'alimentazione elettrica più intelligente e pulita, fornendo soluzioni che riducano le emissioni e facilitino la transizione verso un futuro sostenibile, innovando al contempo le tecnologie di domani che ci porteranno a zero emissioni.