Siamo di nuovo in pista!
La collaborazione con Kaulig Racing e Ram Trucks abbina i nostri oltre 100 anni di esperienza ingegneristica e innovazione con uno dei talenti in più rapida ascesa della NASCAR. Questa partnership segna l'ultima pietra miliare nella partnership di lunga data tra Cummins e Ram, iniziata nel 1989 quando è stata prodotta la prima Dodge Ram con motore Cummins. Da allora, più di 3,5 milioni di camion Ram sono stati alimentati da Cummins, stabilendo lo standard per i pickup diesel pesanti.
Guidati dalla stessa determinazione
Le nostre convinzioni condivise modellano il modo in cui ci presentiamo, innoviamo e otteniamo risultati.
Prestazioni
Forniamo potenza e prestazioni affidabili in condizioni difficili.
Miglioramento
Non stiamo mai fermi - impariamo, perfezioniamo e alziamo sempre l'asticella.
Lavoro di squadra
Uniamo competenze diverse e una spinta collettiva a vincere, ottenendo risultati più forti di quanto una singola persona potrebbe fare da sola.
Fiducia e collaborazione
Agiamo con integrità e ci sosteniamo a vicenda per raggiungere obiettivi condivisi.
Conosci "Butterbean"
Dato n. 1
Brenden si guadagnò il soprannome di "Butterbean" perché assomigliava molto al famoso pugile professionista dei pesi massimi, Eric "Butterbean" Esch.
Dato n. 2
Brenden ha lavorato come scaricatore di porto al porto della Virginia mentre correva a tempo pieno su asfalto e sterrati.
Dato n. 3
A Brenden piace costruire Lego nel tempo libero: è il suo modo divertente per decomprimere.
Dato n. 4
Brendon ha vinto il campionato 2025 ARCA Menards Series, vincendo otto gare, assicurandosi 16 piazzamenti nelle migliori cinque e quattro pole.
Vieni a trovarci alle corse!
Passa a trovarci nell'area Cummins all'interno dello stand espositivo Ram durante questi eventi per scoprire il motore Turbo Diesel 2026 da 6,7 L e ricevere gadget gratuiti!
- Michigan International Speedway (6-8 giugno)
- Base navale di Coronado (19-21 giugno)
- New Hampshire Motor Speedway (22-23 agosto)
- Kansas Speedway (26-27 settembre)
- Phoenix Raceway (16-18 ottobre)
- Talladega Superspeedway (23-25 ottobre)
- Martinsville Speedway (20 ottobre - 1 novembre)
- Homestead-Miami Speedway (6-8 novembre)
I nostri partner nelle prestazioni
Scopri di più sui nostri partner della stagione 2026.