Crinklaw Farm Services Inc ha lavorato fianco a fianco con Cummins per sviluppare una soluzione di alimentazione a lungo termine idonea per il suo Global Unmanned Spray System (GUSS).
La soluzione è il motore Cummins QSB6.7, che ora alimenta il primo e unico atomizzatore autonomo. Il QSB6.7 è un sistema completamente integrato con potenza nominale di 173 CV (129 kW) con ricircolo dei gas di scarico raffreddato (EGR) e un sistema di alimentazione Common Rail ad alta pressione.
GUSS sta contribuendo ad alleviare le sfide lavorative che l'agricoltura deve affrontare e a fornire guadagni in termini di efficienza operativa, precisione e sicurezza. Utilizzando una combinazione di GPS, sensori del veicolo e software, un singolo dipendente può monitorare a distanza fino a 10 spruzzatori GUSS contemporaneamente in una varietà di frutteti.
Gary Thompson, direttore marketing di Crinklaw Farm Services, ha dichiarato: "L'intera filosofia di progettazione di GUSS si basa su innovazione, efficienza e prestazioni: costruire una macchina in grado di spruzzare fila dopo fila, giorno dopo giorno. A tal fine, avevamo bisogno di una soluzione di alimentazione su cui poter contare e Cummins è stata di grande supporto nel fornire un pacchetto motore esemplare unito all'esperienza nell'integrazione delle macchine.
"Il QSB6.7 offre una combustione pulita ed efficiente con una gamma potenziale per coprire centinaia di acri. Per noi, sarà un anno molto eccitante, il nostro nuovo stabilimento di produzione a Kingsburg, in California, sarà completato, consentendo le vendite di GUSS a livello globale".
Ann Schmelzer, Global General Manager of Agriculture di Cummins, ha aggiunto: "Essendo un settore incredibilmente innovativo, l'agricoltura offre una fantastica piattaforma per l'autonomia, in particolare quando gli obiettivi primari sono una maggiore efficienza operativa e una maggiore produttività. L'integrazione di motori diesel ultra-puliti con veicoli di servizio autonomi è un ottimo esempio di come il settore agricolo continui ad andare avanti. Siamo entusiasti di alimentare un'innovazione così rivoluzionaria".
Finora, Crinklaw Farm Services ha costruito sette spruzzatori autonomi GUSS alimentati da Cummins che operano come parte del loro servizio di applicazione di spruzzatura personalizzato per aziende di alberi di medie e grandi dimensioni.
Appello a tutti gli agricoltori! Sappiamo che le efficienze aiutano a mantenere il successo della tua azienda, quindi abbiamo sviluppato dieci suggerimenti per aumentare il risparmio di carburante e risparmiare m...
Nel 2020, Kubota ha presentato il suo trattore più grande di sempre, l'M8 da 19.510 libbre/8550 kg. I suoi punti forte: potenza, affidabilità, comfort e valore. Il potere viene...
In occasione della recente giornata dimostrativa della piattaforma di alimentazione Dot in Arizona, Ann Schmelzer, General Manager for Global Agriculture di Cummins, ha incontrato Gr...