Serra Desmet
Serre

Il contratto Energy Service è la soluzione perfetta per i coltivatori di pomodori

di Cummins Inc., leader globale nelle tecnologie energetiche

Panoramica

Sfida: Fornire al coltivatore di pomodori belga Desmet un sistema combinato di calore ed energia che fornisca al livello concordato di energia elettrica e termica.
Soluzione: Progettare, costruire e fornire a Desmet un contratto di servizi energetici.
Risultato: Riduzione dei costi di riscaldamento e delle emissioni senza aumentare il flusso di cassa e sostenendo i costi di installazione e funzionamento.

 

Contratto di alimentazione

Generatore di corrente Cummins

Desmet situato nelle Fiandre occidentali, in Belgio, ha 43,000m2 di serre dove coltiva un gran numero di pomodori. Quando si è trattato di ridurre i costi di riscaldamento e le emissioni, il sito è stato determinato a evitare il costo di capitale per l'acquisto di hardware per la generazione di energia. Il contratto di assistenza energetica di Cummins ha fornito una soluzione completa che ha soddisfatto tutti i requisiti di Desmet.

Cummins ha installato una soluzione di cogenerazione (CHP) attraverso la sua joint venture di cogenerazione proprietaria dell'impianto di cogenerazione. Questo modo di lavorare si sta rivelando popolare in Belgio. Ci sono 40 siti simili nel paese che operano in base ai termini del contratto di assistenza energetica, tutti utilizzando gruppi elettrogeni Cummins. Il cliente paga un prezzo contrattuale per il calore e l'elettricità e non deve preoccuparsi di altri problemi oltre all'infrastruttura di base. Cummins si occupa del dimensionamento, della progettazione, dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dell'impianto di cogenerazione. Il feedback positivo di altri coltivatori che sono già clienti di Cummins ha incoraggiato Desmet a diventare anch'essa cliente di un contratto di assistenza energetica.

Installazione di CHP

Cummins ha progettato le sale dei gruppi elettrogeni di Desmet, comprese le fondamenta e il layout, e ha installato gruppi elettrogeni alimentati a gas a combustione magra di Cummins che producono 2 MWe di energia elettrica e 2,7 MW termica da gas naturale. Nel progetto è stata inclusa anche un'unità di riduzione catalitica selettiva (SCR) per la depurazione dei gas di scarico, per consentire l'iniezione di CO2 dai gas di scarico nelle serre per alimentare le piante. Il progetto si è rivelato molto economico con il sistema di alimentazione che funziona oltre il 90% di efficienza energetica complessiva. Oltre a soddisfare le normative governative che concedono certificati CHP e permessi di emissione di CO2.

CHP per tutte le stagioni 

Il fabbisogno di calore per le serre di Desmet varia a seconda delle stagioni. In estate, la cogenerazione è progettata per funzionare solo nelle ore di punta, per ottenere il massimo ricavo dalla vendita di energia elettrica. Il calore viene immagazzinato in tamponi da utilizzare durante la notte. Al contrario, in inverno la cogenerazione funziona tutto il giorno. Complessivamente, il sistema funziona per 6,200 ore all'anno.

Desmet ha in programma di espandere il sistema con una seconda installazione di CHP, e lo spazio per questo è già stato assegnato nella sala di cogenerazione, come parte della progettazione generale del progetto.

Serra Desmet

 

Casi di studio correlati
Caso di studio Greenhouse

Panoramica Sfida: fornire soluzioni di cogenerazione a Varegro, un'azienda orticola di Ootrozebeke, nelle Fiandre occidentali. ...