Les moteurs à hydrogène peuvent vous aider à réduire les émissions
Chez Cummins, nous comprenons que la transition énergétique pose de nouveaux défis pour nous tous partout dans le monde. C’est pourquoi nous travaillons activement à simplifier le processus.
Répondre aux demandes de l’industrie
Les moteurs à hydrogène sont similaires à la technologie des moteurs à combustion que les gens connaissent aujourd’hui, utilisent et en qui ils font confiance. Parce que les moteurs à hydrogène sont fiables, ils peuvent contribuer à faire de la transition énergétique une solution viable et durable.
Respecter les réglementations gouvernementales
Alors que les entreprises cherchent à réduire leur impact environnemental, une source renouvelable comme l’hydrogène est l’une des sources les plus intéressantes pour alimenter les véhicules sans émissions.
Faire une transition graduelle
Pour les entreprises qui ne sont pas encore prêtes à passer aux moteurs à hydrogène, notre vaste portefeuille de produits Cummins de confiance offre des solutions pour toutes les étapes de votre voyage vers un avenir meilleur.
Pérennisez votre entreprise
Pour les autobus, les camions long-courriers et même les navires, l’énergie hydrogène est l’avenir du carburant. Étant donné que les moteurs à hydrogène ont des coûts d’exploitation et d’entretien similaires à ceux des moteurs à combustible, il s’agit d’un investissement stratégique et durable.
Comment fonctionne un moteur à hydrogène ?
Les moteurs à hydrogène partagent de nombreux composants similaires aux moteurs diesel, ce qui en fait une alternative efficace, familière et évolutive aux moteurs traditionnels.
Zéro émission
Les moteurs à hydrogène ne libèrent presque aucune trace de dioxyde de carbone et les véhicules électriques à pile à combustible (FECV) ne produisent aucune émission autre que la vapeur d’eau.
Temps de ravitaillement rapide
Contrairement aux véhicules électriques, qui retirent les véhicules de la route pendant de longues périodes de charge, les moteurs à hydrogène offrent des temps de ravitaillement rapides et des performances, une durabilité et une fiabilité semblables à celles du diesel.
Réduction de l’empreinte carbone
La technologie des moteurs à hydrogène peut vous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à respecter les réglementations gouvernementales et à adopter la transition énergétique alors que vous vous dirigez vers la destination zéro.
Matériel de moteur fiable similaire
Chez Cummins, nous tirons parti de nos plateformes existantes et de notre expertise en matière de moteurs pour créer des solutions évolutives de moteurs à hydrogène qui réduisent les coûts.
Moteur en vedette
Nous nous sommes associés à Werner Enterprises pour intégrer les nouveaux groupes moteurs à combustion interne au gaz naturel de 15 L et à l’hydrogène de 15 L de Cummins. Le moteur à hydrogène à combustion interne de 15 L offrira des puissances allant jusqu’à 500 chevaux et un couple de 1,850 pi-pi pour un groupe motopropulseur au gaz naturel spécialement conçu et entièrement intégré sans émission.
En savoir plus sur la technologie des moteurs à hydrogène
Chez Cummins, nous développons continuellement de nouvelles ressources et informations pour vous tenir au courant de la technologie de l’hydrogène. Explorez ces ressources pour découvrir comment fonctionne la technologie de l’hydrogène et pourquoi elle ouvre la voie à la destination zéro.
Groupes moteurs à hydrogène dans les secteurs de la mobilité et du transport
Ne manquez jamais les nouvelles les plus récentes
FAQ sur le moteur à hydrogène
Les moteurs à hydrogène fonctionnent de deux façons. De la première façon, un dispositif connu sous le nom de pile à carburant convertit l’hydrogène en électricité. Ensuite, cette électricité est utilisée pour alimenter le moteur électrique du véhicule. Dans la deuxième façon, un moteur à combustion interne brûle de l’hydrogène et le transforme en carburant. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Alors queles moteurs à combustion interne à hydrogène fonctionnent à l’hydrogène, ils fonctionnent de la même manière que les moteurs au gaz naturel et ont des composants très similaires aux moteurs naturels et diesel. Les moteurs à hydrogène fonctionnent en convertissant l’hydrogène en électricité ou en brûlant de l’hydrogène comme carburant.
Étant donné que les moteurs à hydrogène peuvent être produits en série en utilisant les mêmes chaînes d’approvisionnement et usines que les moteurs à combustion, ils offrent un avantage évolutif unique qui pourrait réduire les coûts et offrir une fiabilité constante.
L’un des premiers moteurs à combustion interne fonctionnait avec un mélange d’hydrogène et d’oxygène, doté d’un mécanisme d’allumage électrique par étincelle. Cela dit, un moteur diesel ne peut pas fonctionner uniquement à l’hydrogène.
Les moteurs à hydrogène ont une apparence, un son et un fonctionnement similaires aux moteurs à combustion interne. Leur fiabilité et leur durabilité sont également équivalentes, ce qui en fait une excellente option alors que nous nous dirigeons vers la destination zéro.