L'expertise gazière poussée à l'extrême dans le sud du Myanmar
par Adam Sidders, chef de file en communications commerciales, systèmes d’alimentation
Dans la ville de Dawei et dans la région environnante, une nouvelle centrale électrique de 16 MW est à l’équipement des résidants, des visiteurs et des entreprises de ce centre commercial croissant et de la destination touristique du Sud du Myanmar avec une alimentation fiable et toujours sous tension de Cummins.
Devant l’insuffisance de l’infrastructure du réseau, le gouvernement a octroyé à la Petro & trans Power Company le projet, qui a choisi Cummins DKSH Myanmar (CDM), partenaire de Cummins local Distributor, pour soutenir l’élaboration et l’exécution de ce projet d’alimentation. Malgré les échéanciers serrés du projet et les délais courts, le CDM a été en mesure de fournir huit génératrices de gaz de combustion maigre QSV91G de 2000 kW de Cummins dans un délai très court par opposition aux autres fabricants de génératrices concurrentes, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles CDM a été sélectionné pour ce projet. De plus, le MDP a fourni un soutien continu pendant toute la durée du projet, du déploiement de l’équipement jusqu’à la phase d’installation, ce qui constituait une autre exigence essentielle du client.
La fiabilité éprouvée des génératrices QSV91G, couplée à la meilleure acceptation de la charge de la catégorie et à l’efficacité électrique élevée, ont été quelques-unes des raisons clés pour choisir la série QSV91G afin de couvrir les besoins énergétiques de la centrale électrique.
Profils d’auteurs
Adam Sidders, chef de file en communications commerciales, systèmes d’alimentation
Adam Sidders est le responsable des communications marketing pour l’unité commerciale des systèmes d’alimentation de Cummins Inc. Avant de se joindre à Cummins en 2012, Adam a travaillé dans les services financiers pour le plus grand assureur indépendant d’Europe en tant que directeur du marketing et des communications. Courriel : [email protected]
Balises associées