Publication officielle des prévisions d’ouragan de la NOAA
par Cheryl Nelson, météorologue de radiodiffusion certifié
Comme la première tempête nommée de 2018, il y a eu de fortes précipitations et des inondations soudaines en Floride, en Alabama, en Géorgie, au Tennessee et en Caroline. Et ce n’est que le début.
Après des mois de recherche, le Climate Prediction Center de la NOAA a récemment publié ses prévisions pour la saison des 2018 ouragans. La saison des ouragans 2017 du bassin atlantique a été chargée et les scientifiques disent que nous sommes peut-être en magasin pour une autre saison potentiellement active. En fait, la NOAA prévoit une probabilité de 75 % d’une saison des ouragans proche ou supérieure à la normale.
En ce qui concerne le nombre de tempêtes nommées, les météorologues de la NOAA prédisent :
10 à 16 tempêtes nommées (vents de 39 mi/h ou plus), dont 5 à 9 pourraient devenir des ouragans (vents de 74 mi/h ou plus), dont 1 à 4 ouragans majeurs (catégorie 3, 4 ou 5 ; avec des vents de 111 mi/h ou plus). Une saison d’ouragans moyenne produit 12 tempêtes nommées, dont 6 deviennent des ouragans, dont 3 ouragans majeurs.
Des températures de surface de la mer proches de la moyenne et la possibilité d’un faible El Niño se développant sont des facteurs clés de cette prévision. Au fur et à mesure que les variables atmosphériques changeront au cours des prochains mois, la NOAA continuera d’ajuster ses prévisions pour la saison des ouragans et publiera ses prochaines prévisions officielles en août, juste avant le pic historique de la saison des ouragans.
Gardez à l’esprit que le nombre de tempêtes qui touchent terre ne fait pas partie de cette prévision.
Il suffit d’un cyclone tropical pour toucher des millions de personnes. L’ouragan Irma a laissé 16 millions de personnes sans alimenter et l’ouragan Maria a laissé 80 % de l’île de Porto Rico sans alimenter.
Quelles que soient les prévisions, il est important d’être prêt pour la saison des ouragans chaque année. Avoir un plan pour alimenter les pannes n’est qu’une des considérations pour les propriétaires. Le fait d’avoir une génératrice d’urgence, comme la série QuietConnect de Cummins, signifie que toute l’alimenter de votre maison peut être rétablie automatiquement, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.
Pour obtenir de plus amples renseignements et des conseils de préparation, y compris des renseignements sur les génératrices pour la maison QuietConnect de Cummins, visitez le site Web des génératrices pour la maison de Cummins et découvrez comment vous pouvez garder une longueur d’avance sur la tempête. Vous pouvez également regarder la courte vidéo ci-dessous pour obtenir des conseils importants sur la façon de vous préparer, vous et votre famille, en cas de conditions météorologiques extrêmes et de pannes d’alimenter pendant la saison des ouragans.
Profils d’auteurs
Cheryl Nelson, météorologue de radiodiffusion certifié
Cheryl Nelson est une météorologue, animateur de télévision, instructeur certifié FEMA et conseiller en météorologie et en préparation pour Cummins. Vous pouvez visiter le site Web de Cheryl à www.PrepareWithCher.com et la suivre sur Twitter et Facebook @CherylNelsonTV.
Balises associées