PrevenTech® génère un impact réel dans la région d'exploitation minière aurifère d’Elko
Défi :
Les exploitations minières de la région d’Elko comptent sur des groupes moteurs lourds à grande échelle pour alimenter leurs activités d’extraction et de traitement de l’or. Comme dans tout environnement d’industries extractives en roche dure, ces groupes moteurs sont soumis à des contraintes opérationnelles, ce qui nécessite une surveillance et un entretien minutieux du moteur afin que les défaillances des composants critiques n’entraînent pas de dommages en cascade, des temps d’arrêt imprévus et des coûts de réparation importants. De plus, comme l’or est si précieux, il est essentiel de maintenir une disponibilité élevée et une production constante.
Solution :
Afin de mieux surveiller et protéger les groupes moteurs dans la région minière aurifère d’Elko, une approche novatrice était nécessaire pour gérer l’entretien et la disponibilité.
PrevenTech, la plateforme avancée de surveillance à distance des moteurs et d’analyse prédictive de Cummins, a été déployée sur les sites soutenus par Cummins dans la région d’Elko. Pour un client ayant près de 50 groupes moteurs connectés, les capacités de surveillance avancées de la plateforme ont permis la détection en temps réel d’une anomalie émergente des soupapes d’échappement sur une unité particulière.
Lorsque PrevenTech a détecté une défaillance précoce de la soupape d’un moteur QSK60, l’équipe de Cummins a rapidement conseillé au client d’arrêter le moteur. Cette intervention proactive a permis d’éviter d’autres dommages et de procéder à des réparations ciblées et efficaces.
Résultats :
- 94%+ d’économies sur les coûts de réparation
- Préservation de millions de dollars en valeur de production
La détection précoce et l’intervention rapide facilitées par PrevenTech ont permis d’éviter des dommages catastrophiques au moteur, réduisant ainsi une facture de réparation potentielle de $180,000 à seulement 10,000 $, et le temps de réparation de condensation de plusieurs jours à environ huit heures.
En plus des économies directes, le client a évité des heures supplémentaires de perte de temps de production. Compte tenu de la valeur marchande actuelle de l’or - environ $4,800 à 5,000 $ l’once - Cela équivaut à 800,000 à 1 millions de dollars par heure de valeur de production à l’échelle du site, protégée en évitant les temps d’arrêt inutiles.
La solution PrevenTech a prouvé sa valeur en maximisant le temps de disponibilité, en améliorant la prise de décisions opérationnelles et en ayant un impact commercial substantiel pour les industries extractives aurifères dans la région d’Elko.
PrevenTech permet de prolonger la durée de vie de l’huile et du filtre tout en préservant la santé du moteur.
Les analyses avancées de PrevenTech ont permis d’identifier les causes profondes des vitesses lentes et de recommander des mesures de maintenance optimisées.
L’analyse prédictive de PrevenTech a détecté les premiers signes d’usure des injecteurs afin d’aider à prévenir les défaillances des injecteurs.