Centre de données financières en Mongolie
Alimentation de secours des centres de données

Le centre de données de Mongolie intérieure mise sur l’alimentation de secours de Cummins

par Cummins Inc., chef de file mondial en matière de technologies d'alimentation
Objectif : Fournir un nouveau système de sauvegarde pour la phase 1 d’un nouveau centre de données financières majeur
Emplacement
Mongolie, Chine
Date
Septembre 2025

Veille alimenter à grande échelle pour un nouveau centre de données AgBank à Horinger, Mongolie intérieure, Chine

Approvisionnement : 

  • 74 x Cummins C2500D5A haute tension ensembles de génératrice au diesel 
  • Fourniture, installation, test et réception

À la conduite d’une centrale de données

En 2022, dans le cadre de sa transformation numérique, la Banque agricole de Chine (AgBank) a commencé à construire un nouveau centre de données massif dans la nouvelle zone de Horinger à Hohhot, la capitale provinciale de la région autonome de Mongolie intérieure. Élément clé de la stratégie de la Chine visant à canaliser ses ressources informatiques d’est en ouest, la nouvelle zone achevée servira de centrale informatique verte du pays. La zone abritera des centres de données construits par plusieurs grandes banques chinoises, y compris AgBank, qui tireront tous parti des riches ressources naturelles et du climat frais de la région pour atteindre une efficacité énergétique et une durabilité maximales.

Une fois terminé, le nouveau centre de données d’AgBank sera l’un des plus grands du secteur financier chinois, avec la capacité de fournir des services d’analyse et de stockage de données à une échelle gigantesque. Dès le départ, AgBank savait que le projet nécessiterait non seulement un vaste système d’alimentation de secours pour assurer une continuité énergétique absolue, mais aussi un fournisseur de solutions d’alimenter fiable possédant les compétences et l’expérience nécessaires pour le construire de manière efficace, fiable et dans les délais prévus.

AgBank s’est tournée vers Cummins China, dont le siège social est à Beijing, pour relever le défi. L’entreprise d’alimenter disposait des technologies de pointe en production d’alimenter, ainsi que de la portée mondiale et du soutien local dont elle avait besoin pour livrer la marchandise. Le palmarès éprouvé de Cummins en matière de fourniture de solutions d’alimenter durable aux centres de données critiques a également joué un rôle déterminant dans l’obtention du contrat.

Cummins C2500D5A dans un centre informatique

Une capacité de sauvegarde sans précédent pour un seul centre de données en Chine

Cummins China a été chargé de fournir une alimentation de secours pour la première phase du nouveau centre informatique, qui couvrait une superficie de construction de 209 000 m² et comprenait six bâtiments de salle informatique, deux entrepôts, un bâtiment de soutien, deux sous-stations et quatre bâtiments d’alimenter. L’usine de secours terminée devait également s’aligner sur les objectifs de qualité plus larges du projet, à savoir le respect des normes chinoises en matière de construction, de conception et d’efficacité énergétique, y compris sa norme de construction écologique 3 étoiles; et se conformer aux exigences des salles informatiques normalisées nationales de classe A et de niveau 4.

74 unités réparties sur quatre bâtiments

En collaboration avec les distributeurs Cummins locaux, Cummins Chine a fourni et installé 74 ensembles de génératrice au diesel haute tension Cummins C2500D5A 10 kV 50 Hz. Il s’agit du plus grand nombre d’unités fournies dans le cadre d’un seul projet en Chine et, avec une capacité totale installée de 122,4 MW, de la plus grande fourniture d’alimenter unique du secteur financier du pays. Muni d’un moteur de grosse cylindrée, chaque ensemble de génératrice C2500D5A est un système entièrement réseau électrique unifié conçu pour des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales dans les applications de secours.

Dans le cadre des travaux d’installation, les génératrice décors ont chacun été logés dans leurs propres salles indépendantes de réduction du bruit réparties dans les quatre bâtiments alimenter de 3 étages (C1, C2, D1 et D2). Six systèmes d’alimentation de secours utilisant une configuration N+1 ont été mis en place, avec quatre systèmes de 12 groupes génératrices parallèles en C1 et D1, et deux systèmes de 13 groupes génératrices en parallèle en C2 et D2.

Cummins alimente C2500D5A un centre de données

Des essais rigoureux pour garantir des performances optimales

Une fois l’installation terminée, chacun des ensembles de génératrice a été mis à l’épreuve au cours d’une phase complète et rigoureuse de test et d’acceptation. Les techniciens de Cummins ont travaillé en étroite collaboration avec d’autres intervenants du projet et un établissement d’essai tiers afin de mettre en œuvre et d’assister à un essai de charge continue de 168 heures des unités sous alimenter nominale. Le programme a été exécuté selon les normes les plus élevées et les paramètres stricts exigés par le client, et tous les tests ont été réussis. La centrale d’alimentation de secours terminée est maintenant prête : elle garantit que cette partie particulière du centre de données AgBank peut compter sur la disponibilité énergétique et la continuité de l’alimentation à tout moment.

« L’alimenter de secours est cruciale pour les centres de données, en particulier dans les systèmes de l’industrie financière chinoise, qui ont des exigences extrêmement élevées en matière de fiabilité et de stabilité des approvisionnements en alimentation de secours. Nous avons livré 74 ensembles de génératrices pour répondre aux besoins et à l’échéancier d’AgBank : une opération massive nécessitant des ressources et une orchestration considérables. Nous sommes convaincus que notre succès contribuera à consolider notre position de fournisseur d’alimenter de référence dans le secteur financier chinois.

Chris Hao

Influence en amont
Gestionnaire/ventes de groupes électrogènes PG
Cummins Chine

Études de cas connexes
Centres informatiques Étude de cas

Objectif : Fournir une alimenter de secours fiable à une installation de superordinateur de pointe

Centres informatiques Étude de cas

Objectif : Livrer la phase 1 d’un système d’alimentation de secours pour le premier centre de données hyperscale d’Afrique de l’Est

Centres informatiques Étude de cas

Objectif : développer et assurer le rendement efficace de plusieurs centres de données à hyperscale, améliorant ainsi l’infrastructure numérique de l’Arabie saoudite.