Crinklaw Farm Services Inc. a collaboré avec Cummins afin de mettre au point une solution d’alimentation à long terme appropriée pour leur système de pulvérisation sans opérateur mondial (GUSS).
Cette solution est le moteur Cummins QSB6.7, qui alimente maintenant le premier et le seul pulvérisateur autonome pour vergers au monde. Le QSB6.7 est un système entièrement intégré d’une puissance nominale de 173 HP (129 kW) avec recyclage des gaz d’échappement refroidis (RGE) et un circuit de carburant de rampe commune à haute pression.
GUSS contribue à atténuer les problèmes de main-d’œuvre auxquels l’agriculture est confrontée et à fournir des gains d’efficacité opérationnelle, de précision et de sécurité. À l’aide d’une combinaison de GPS, de capteurs de véhicules et de logiciels, un seul employé peut surveiller à distance jusqu’à 10 pulvérisateurs GUSS à la fois dans une variété de vergers.
Gary Thompson, directeur marketing de Crinklaw Farm Services, a déclaré : « Toute la philosophie de conception de GUSS est basée sur l’innovation, l’efficacité et la performance - construire une machine capable de pulvériser rangée après rangée, jour après jour. Pour cela, nous avions besoin d’une solution d’alimenter sur laquelle nous pouvions compter et Cummins a été d’un grand soutien en fournissant un ensemble moteur exemplaire couplé à une expertise en intégration de machines.
« Le QSB6.7 offre une combustion propre et efficace avec une autonomie potentielle de plusieurs centaines d’acres. Pour nous, ce sera une année très excitante, notre nouvelle usine de fabrication à Kingsburg, en Californie, sera achevée, ce qui permettra de vendre GUSS à l’échelle mondiale.
Ann Schmelzer, directrice générale mondiale de l’agriculture chez Cummins, a ajouté : « En tant que secteur incroyablement innovant, l’agriculture offre une plateforme fantastique pour l’autonomie, en particulier lorsque l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et l’augmentation de la productivité sont des objectifs principaux. L’intégration de groupes moteurs diesel ultrapropres aux véhicules de service autonomes est un excellent exemple de la façon dont l’industrie agricole continue d’évoluer. Nous sommes ravis d’alimenter une innovation aussi révolutionnaire.
Jusqu’à présent, Crinklaw Farm Services a construit sept pulvérisateurs autonomes GUSS alimentés par Cummins qui fonctionnent dans le cadre de leur service d’application de pulvérisation personnalisée pour les exploitations forestières de moyenne à grande échelle.
Livre blanc par Nicholas Hawes, spécialiste technique CPE Aller à : Introduction | Résultats des tests | Résumé Sommaire Ce document fournit...
Appel à tous les agriculteurs! Nous savons que l’efficacité contribue au succès de votre entreprise, c’est pourquoi nous avons élaboré dix astuces pour vous aider à augmenter votre économie de carburant et à économiser...
En 2020, Kubota a dévoilé son plus grand tracteur à ce jour, le M8 de 19 510 lb / 8550 kg. Ses grandes caractéristiques - puissance, fiabilité, confort et valeur. Le pouvoir vient...