¿Cómo funciona la CHP?
La combinación de calor y energía (CHP) tiene que ver con el uso de una estación de energía con motor térmico para generar electricidad, calor y CO2.
Pocos desechos. Puro beneficio.
Los generadores de gas natural de mezcla pobre producen energía eléctrica. El calor de escape residual se capta y se transforma en energía térmica y se almacena como agua caliente para ser reutilizada cuando se necesite. El dióxido de carbono eliminado en el gas de escape es purificado y transformado en fertilizante de CO2 aéreo, que luego se usa en el invernadero para favorecer el crecimiento de las plantas.
A través de la captación y la reutilización del calor de escape y del CO2, la CHP logra hasta un 90 por ciento de ahorro y aprovechamiento de la energía. En comparación con los invernaderos tradicionales que reciben el suministro de las compañías de servicios públicos, y los que funcionan con calderas, este tipo de invernadero permite una reducción de los costos energéticos de hasta un 30 por ciento.

Sistemas completos para los productores de invernaderos
Cummins ofrece una administración integral del sistema de CHP, que abarca desde cálculo de tamaño, diseño e instalación hasta el funcionamiento y el mantenimiento permanentes. Los agricultores que trabajan en invernaderos podrán comprobar todos los beneficios de la CHP dejando que los expertos de Cummins se encarguen de todos los detalles.
Nuestros socios dedicados al trabajo en invernaderos han implementado la CHP para optimizar la eficiencia de todos sus consumos y lograr una rentabilidad sin precedentes, y nosotros estamos a su lado para ayudarles en cada etapa del proceso. Debido al cambio producido en el panorama de los invernaderos en Norteamérica por las presiones del mercado y el nivel de disponibilidad de los recursos, muchos agricultores están recurriendo a la CHP con el objetivo de aventajar a la competencia. Cummins no solo le ofrece la experiencia necesaria para ayudarle a instalar y poner en funcionamiento su sistema de CHP cuando lo adquiere, sino que le garantizamos nuestro apoyo a futuro, a medida que sus operaciones se vayan expandiendo.