Calidad del combustible
Para que cualquier motor de diésel funcione a la perfección durante un mayor período de tiempo, debe tener un buen mantenimiento y recibir combustible limpio y de excelente calidad. La limpieza del combustible siempre ha sido una parte importante a la hora de mantener un buen nivel de desempeño, confiabilidad y vida útil en todos los motores de diésel.
Los sistemas de conducto común de alta presión exigen un nuevo nivel de limpieza. Cummins se mantiene a la vanguardia en el desarrollo de motores de alto desempeño y bajas emisiones fuera de la carretera, que superan las muy exigentes regulaciones que están en vigencia en todo el mundo. Ofrecemos productos que cumplen con esas normas sin dejar de superar las expectativas de los clientes en cuanto a desempeño y durabilidad. Estos nuevos productos han requerido avances en la tecnología de sistemas de combustible, como también en la calidad y limpieza de los combustibles que queman los motores.
Requisitos para los motores de diésel Cummins en torno al combustible
Los motores de diésel de Cummins funcionan con una gran variedad de combustibles, pero algunos de esos combustibles ofrecerán un desempeño mejor, eficiencia y confiabilidad mayores, y costos de mantenimiento menores que otros. Cummins exige diésel con contenido de azufre ultrabajo (ULSD) para los siguientes motores:
- Motores 2007 o más actuales en EE. UU. y Canadá, equipados con un filtro para partículas de diésel (incluido el Nivel 4 provisional)
- Motores que funciones de conformidad con regulaciones regionales, nacionales o internacionales que exijan el uso de ULSD en motores de diésel