Contaminantes del combustible diésel
Los componentes internos de los inyectores modernos a menudo son extremadamente pequeños y muy sensibles al desgaste o a la adherencia debido a partículas y otros tipos de contaminación. El desgaste de las piezas internas del sistema de combustible disminuirá la vida de los componentes e incluso puede causar un funcionamiento defectuoso que podría resultar en daños graves a los otros componentes del motor.
Algunos contaminantes comunes que se encuentran en los combustibles de la actualidad incluyen agua, microorganismos, cera, partículas duras, residuos y otros sedimentos.
Tiempo
Al igual que sucede con la mayoría de las cosas, el tiempo tiene un efecto adverso sobre el combustible diésel. La vida útil del combustible diésel es de seis a doce meses solamente, pero en condiciones extremas ese tiempo podría ser mucho más corto. Además, mientras más tiempo se almacene, se presentarán más oportunidades para que ingresen contaminantes al combustible.
Clima
Aparte del agua proveniente de la lluvia o la nieve y de la suciedad proveniente del viento que entra al tanque de almacenamiento, la temperatura y la humedad tienen efectos adversos. El aire caliente cargado de humedad que entra en contacto con el combustible diésel frío o con un tanque frío puede causar que el agua en el aire se condense. La cantidad de agua en el aire, o humedad, puede afectar en gran medida la cantidad de agua que se agrega al combustible proveniente de la condensación cuando el tanque respira. Además, las temperaturas ambiente más cálidas pueden acelerar el deterioro natural del combustible diésel. La composición del combustible diésel puede variar considerablemente dependiendo de la región y las temperaturas. El combustible destinado al clima cálido no se almacenará adecuadamente en un clima frío.
Microorganismos
El combustible diésel en un tanque de almacenamiento es un bufé para muchas formas de microorganismos. Estas bacterias y hongos viven en el agua siempre presente y se alimentan de los hidrocarburos que se encuentran en el combustible diésel. Sus cuerpos vivos y muertos son contaminantes. Cualquier abertura, ya sea el puerto de llenado, una ventilación o un agujero causado por daño, es un camino fácil y directo para que los contaminantes ingresen al combustible. Cualquier tapa, sello o junta dañados también son oportunidades perfectas para la contaminación.