Mantener la pureza y la limpieza del líquido de escape diésel (DEF), conforme a las especificaciones definidas por ISO 22241 y al Boletín de Servicio Cummins 4021566, es esencial para evitar daños en el sistema postratamiento de reducción catalítica selectiva (SCR). Si el DEF se entrega o se almacena de manera inadecuada, puede haber contaminación por partículas duras, contaminación química o problemas de concentración de urea, lo que daña el sistema y disminuye el rendimiento del equipo.

Normas de pureza y riesgos de contaminación

obra en construcción

La contaminación por partículas duras puede dañar las bombas y los dosificadores del líquido de escape diésel (DEF), pero se puede evitar con una adecuada filtración durante la entrega y el almacenamiento. La mayoría de las bombas y los dosificadores de DEF incluyen filtros para eliminar los contaminantes de partículas duras,  Por ejemplo, los sistemas de entrega KleerBlue™ Solutions de Cummins Filtration incluyen cartuchos de filtro de 1 micrón para asegurar la entrega de un DEF limpio. En la industria hay disponibles tipos adicionales de filtración de DEF.

La contaminación química, que puede conducir a un daño del catalizador de reducción catalítica selectiva, es más difícil de detectar y es imposible de eliminar. El DEF contaminado se debe reemplazar por uno limpio y puro para un funcionamiento adecuado de la máquina.

La concentración de urea en el DEF puede verse afectada negativamente si el líquido de escape diésel se entrega o se almacena de manera inadecuada. Si el agua dentro del DEF se evapora, se producirá un aumento en la concentración de urea que puede dañar el sistema de postratamiento. El DEF también se puede diluir inadecuadamente por contaminación o condensación externa, lo que puede disminuir el rendimiento del postratamiento y posiblemente ocasionar un daño en el sistema de postratamiento. Los sistemas de postratamiento de SCR de Cummins tienen sensores de calidad del DEF incorporados que pueden reconocer la concentración de urea y notificar al operador.

pieza de metal del defMateriales compatibles con DEF

Con el fin de mantener la pureza del DEF requerida por las normas internacionales, el líquido sólo debe entrar en contacto con ciertos materiales, entre ellos:

  • Metales
    • Acero austenítico Cr-Ni de alta aleación
    • Acero Cr-Ni-Mo
    • Acero inoxidable 304, 304L, 316 y 316L
    • Aleaciones de Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe
  • Plásticos
    • Polietileno, Polipropileno, PFA, PFE, PVDF, PFTE
    • Los plásticos no deben contener aditivos
    • Productos de goma EDPM indicados para uso con DEF

También se recomienda el uso de accesorios en seco para mantener la pureza del DEF, reducir el derramamiento y controlar el olor a amoníaco. Actualmente se están produciendo mangueras y accesorios compatibles con DEF.

Estudio de caso Acciones

Cummins establece una asociación de energía de reserva de calidad con Tokyo Denki

Ver

Ofrecemos soluciones personalizadas de motores de generadores para los clientes de Meidensha

Ver

Cummins contribuye al crecimiento global de la producción de almendras

Ver

Irrigadoras Goldacres, impulsadas por los motores Cummins desde 1999

Ver

Cummins potencia a GUSS - el primer rociador autónomo para huertos

Ver

Hardi mira al futuro con la serie Performance de Cummins

Ver

La potencia del Cummins Tier 4 Final para la línea de rociadores Apache

Ver

Cummins ayuda a forjar la industria del algodón de Australia

Ver

Las unidades de potencia Cummins son la mejor opción

Ver

Eficiencia de avanzada

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.