Ce dimensiune de generator portabil aveți nevoie? Iată cum vă hotărâți

De Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Ce dimensiune de generator portabil aveți nevoie? Iată cum vă hotărâți

Alegerea generatorului portabil potrivit poate fi copleșitoare, având în vedere tipurile, caracteristicile, tipurile de combustibil și puterile nominale de luat în considerare. Indiferent dacă alimentați o autorulotă, locuința în timpul unei întreruperi de curent sau unelte pe un șantier, este important să înțelegeți care sunt nevoile dvs. specifice. 

Dorim să facem procesul de dimensionare și selectare a unui generator portabil cât mai simplu și mai direct posibil, cu instrucțiuni pas cu pas și explicații detaliate ale diferitelor opțiuni și considerente cheie atunci când se ia o decizie de cumpărare. 

Dimensionarea unui generator portabil 

Unul dintre aspectele cele mai confuze ale selectării unui generator portabil este identificarea cerințelor de alimentare pe baza elementelor pe care intenționați să le alimentați. Selectați un generator care este prea mare și veți ajunge să plătiți mai mult decât este necesar pentru un generator mult mai mare și mai greu. Selectați un generator care este prea mic și veți vedea că lumina "suprasarcină" se aprinde și oprește generatorul în mod regulat, ceea ce poate deteriora electronica de putere din generator. Este important să rețineți că majoritatea comercianților cu amănuntul nu vor accepta returnarea generatoarelor cărora li s-a adăugat ulei și benzină, deoarece aceste materiale sunt considerate periculoase pentru expediere.

Din păcate, multe instrumente și ghiduri de dimensionare a generatoarelor de pe internet nu oferă o abordare precisă a dimensionării generatorului. Orice site web care vă instruiește să adăugați pur și simplu puterile de funcționare ale încărcăturilor dvs. nu este o abordare bună! În timp ce dimensionarea unui generator nu este chiar atât de simplă, nu este, de asemenea, prea complicată. 

Ceea ce este adesea ratat de clienți este necesitatea de a dimensiona un generator pentru cerințele dvs. de putere de pornire și nu doar pentru cerințele de putere de funcționare. Puterea necesară pentru a porni aparatele electrice cu motoare sau compresoare este întotdeauna mult mai mare decât puterea necesară pentru a rula aceste aparate. În unele cazuri, puterea de pornire pentru dispozitivele motorizate poate fi de trei, patru sau chiar cinci ori mai mare decât puterea de funcționare a dispozitivului respectiv, iar dacă nu puteți porni un aparat cu generatorul dvs., atunci cu siguranță nu îl puteți rula. 

Pentru a explica de ce o sarcină a motorului necesită mult mai mult "oomph" pentru a porni decât pentru a rula, folosim adesea analogia bicicletei. Pornirea unei sarcini a motorului este foarte asemănătoare cu încercarea de a începe să mergi pe bicicletă în sus dintr-un punct mort: o persoană trebuie într-adevăr să exercite multă energie pentru a pune bicicleta în mișcare dintr-un punct mort, totuși, odată ce bicicleta are un mic impuls, călărețul poate schimba vitezele și pedala cu ușurință. În mod similar, un motor care pornește sub sarcină necesită o creștere mare a puterii pentru a obține impulsul de care are nevoie pentru a atinge viteza nominală și, odată ce motorul se învârte la viteza normală de funcționare, necesită mult mai puțină energie pentru a-și susține impulsul. 

Pentru majoritatea utilizatorilor de generatoare, aceste sarcini mari de "pornire a motorului" includ dispozitive care utilizează un motor electric sau un compresor în construcția lor: aparate de aer condiționat, pompe de colectare, frigidere sau scule electrice. 

Vă recomandăm o abordare care va avea ca rezultat un generator de dimensiuni corecte pentru marea majoritate a aplicațiilor. 

Etapele de bază ale dimensionării generatorului portabil:

  1. Identificați toate sarcinile pe care intenționați să le alimentați în același timp. 
  2.  Enumerați puterea de funcționare și puterea de pornire necesare fiecărei sarcini, apoi secvențiați-le de la cea mai mare la cea mai mică. 
  3. Calculați puterea de pornire și puterea de funcționare necesare ale generatorului. 
  4. Selectați generatorul corespunzător alegând o putere nominală de vârf/supratensiune care este mai mare decât puterea inițială a sarcinilor dvs. și o putere nominală de funcționare / continuă mai mare decât cerințele dvs. de putere de funcționare a sarcinilor. 

Pasul 1: Identificați-vă încărcăturile. 

Este esențial să vă gândiți la toate sarcinile pe care veți dori să le alimentați în același timp. Dacă există dispozitive pe care nu vă așteptați să le utilizați în același timp cu dispozitivele dvs. mai critice, atunci le puteți omite din exercițiul de dimensionare a generatorului și veți ajunge la un generator mult mai economic. De asemenea, veți dori să rețineți dacă aveți sarcini de 240V pentru alimentare: dacă aveți, atunci veți dori să vă asigurați că selectați un generator capabil de ieșire de 120/240V. 

Pasul 2: Enumerați cerințele de putere de pornire și funcționare. 

Listați mai întâi cea mai mare sarcină de pornire. Pentru majoritatea aplicațiilor, inclusiv case și vehicule de agrement, cea mai mare sarcină critică va fi aparatul de aer condiționat. Puteți găsi adesea fie o valoare a puterii de pornire, fie o valoare a curentului de pornire (uneori numită amperi rotor blocați (LRA) sau curent de intrare) imprimate direct pe eticheta de date a condensatorului aparatului de aer condiționat.

Pasul 3: Calculați puterea de funcționare și pornire. 

Acum că ați listat activitățile în foaia de lucru de la cele mai mari la cele mai mici, puteți calcula atât cerințele de putere de pornire, cât și de funcționare ale generatorului. 

  • Putere de funcționare: Pentru a calcula puterea totală de funcționare, pur și simplu adăugați puterea de funcționare în wați pentru toate sarcinile din lista dvs. Simplu! 
  • Putere de pornire: Pentru a calcula puterea de pornire a generatorului, doriți să adăugați wații de pornire pentru cea mai mare sarcină a motorului la totalul waților de funcționare ai oricărei alte sarcini pe care doriți să o alimentați. Motivul pentru care nu adunați pur și simplu toate puterile de pornire ale tuturor sarcinilor este că este puțin probabil, dacă nu imposibil, să puteți porni simultan toate aparatele în același timp ... Și pentru a face acest lucru ar fi nevoie de un generator mult mai mare. 

Pasul 4: Selectați generatorul potrivit. 

După ce ați calculat wații de pornire și wații de funcționare necesari, trebuie să comparați aceste valori cu evaluările de putere anunțate ale generatoarelor portabile care vă interesează. Ar trebui să selectați întotdeauna un generator care are o putere de supratensiune și de funcționare mai mare decât ceea ce ați calculat pentru nevoile dvs. De asemenea, trebuie să vă asigurați că selectați un generator capabil de ieșire de 120/240V dacă oricare dintre sarcinile dvs. o cere, dacă intenționați să vă conectați generatorul la panoul de distribuție al casei dvs. direct prin cutia de admisie și comutatorul de transfer sau dacă admisia de alimentare de la țărm a RV-ului dvs. necesită o putere de 120/240V (mai frecventă pe roțile cinci mai mari).

Acum să explorăm un exemplu din viața reală: 

Aveți o remorcă de călătorie remorcabilă de 21 picioare lungime, cu o intrare de alimentare TT-30 de 30 amperi 120V. Să presupunem că intenționați să utilizați propanul drept combustibil.  În remorcă, aveți un 5 cu.ft. frigider, un televizor LCD de 40 inch, un aparat de aer condiționat de 13,500 BTU montat pe acoperiș, un cuptor cu propan de 19,000 BTU, (10) becuri de înaltă eficiență de 6 wați, un cuptor cu microunde, un încălzitor de apă cu propan fără rezervor, o copertină cu motor, un filtru de cafea și o plită cu propan cu 2 arzătoare. De asemenea, aveți doi copii care își încarcă întotdeauna telefoanele. 

Soluție de dimensionare RV: Din această listă de sarcini, putem elimina orice echipament alimentat cu propan din exercițiul nostru: încălzitor de apă, cuptor și aragaz. Să presupunem, de asemenea, că eliminăm sarcinile pe care le folosim rar sau nu le folosim în același timp cu celelalte aparate ale noastre: motorul de copertină și cuptorul cu microunde. 

Folosind etichetele de date și specificațiile online ale dispozitivelor noastre, ajungem la următoarele nevoi de alimentare: 

Încărca Putere de funcționare Putere de pornire
A/C 1800 W 2800 W
Frigider 400 W 1200 W
Coffee 600 W 600 W
Televizor 40" 70 W 70 W
Lumini 60 W 60 W
2 x încărcătoare de celule 20 W 20 W
Necesarul de putere de pornire   3950 W

Pentru a calcula necesarul nostru de putere de pornire, adăugăm acum wații de pornire ai celei mai mari sarcini inițiale, aparatul nostru de aer condiționat, la wații de funcționare ai tuturor celorlalte sarcini. Calculăm 3950 wați de pornire. Adăugăm toate valorile puterii de funcționare și calculăm 2950 wați de funcționare. 

Știm că suntem în căutarea unui generator cu o putere nominală a combustibilului propan de > 3950 wați de vârf și > 2950 wați de funcționare. În cele din urmă, putem selecta generatorul nostru Cummins verificând specificațiile de pe site-ul web al generatorului portabil Cummins.

Găsim două opțiuni cu P4500iDF evaluat pentru 4050 wați de vârf și 3,300 wați de funcționare (sau) P5000iDF EFI evaluat pentru 4,500 wați de vârf și 3,500 wați de funcționare atunci când funcționează cu combustibil propan. Știm că ambele generatoare oferă o priză TT-30 de 30A 120V care se potrivește cu intrarea remorcii noastre. Făcut! 

Sunteți gata să faceți propria achiziție de generator portabil? Cumpărați online sau găsiți un dealer local pentru a începe. 
 

Profiluri de autor

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Cummins Inc., un lider global în domeniul energiei, se angajează să alimenteze o lume mai prosperă. Începând cu 1919, am oferit soluții inovatoare care mișcă oamenii, bunurile și economiile înainte. Cele cinci segmente de activitate ale noastre - Motor, Componente, Distribuție, Sisteme de alimentare și Accelera™ by Cummins - oferă un portofoliu larg, inclusiv sisteme de propulsie diesel avansate, electrice și hibride; sisteme integrate de generare a energiei electrice; componente critice, cum ar fi posttratarea, turbocompresoarele, sistemele de alimentare cu combustibil, comenzile, transmisiile, axele și frânele; și tehnologii cu emisii zero, cum ar fi bateriile și sistemele de propulsie electrică. Cu o amprentă globală, expertiză tehnică profundă și o rețea extinsă de servicii, oferim soluții fiabile, de ultimă oră, adaptate nevoilor clienților noștri, sprijinindu-i în tranziția energetică cu strategia noastră Destination Zero. Creăm valoare pentru clienți, investitori și angajați și consolidăm comunitățile prin prioritățile noastre globale de responsabilitate corporativă: educație, echitate și mediu. Cu sediul central în Columbus, Indiana, Cummins are aproximativ 67.400 angajați în întreaga lume și a câștigat 2,8 miliarde USD din vânzări de 33,7 miliarde USD în 2025.

Vrei să afli mai multe?

Primiți cele mai recente noutăți de la Cummins în tehnologii, produse, știri și informații.