Reduceri de emisii de așteptat în operațiunile dvs. miniere cu HVO

De Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Utilaje miniere pe câmp

Uleiul vegetal hidrotratat (HVO) este un biocombustibil produs din uleiuri vegetale și grăsimi animale. Acesta este adesea denumit HVO, sau ca motorină regenerabilă, și este diferit de biodiesel. Un beneficiu major al HVO este că poate fi utilizat ca înlocuitor drop-in pentru motorina tradițională, fără modificări ale motorului. Este o opțiune ideală pentru reducerea emisiilor autovehiculelor într-un mod simplu și rentabil.

Cummins Inc. a anunțat recent aprobarea utilizării neamestecate a HVO pentru toate motoarele de mare putere, aplicabile utilizărilor industriale și de generare a energiei electrice.

Performanță

Operațiunile miniere sunt, în general, în locații îndepărtate, adesea cu condiții dure care necesită echipamente fiabile. Pentru utilizarea la fața locului, motorina este în mod normal combustibilul preferat ca opțiune ieftină, ușor accesibilă și fiabilă. Este o alegere excelentă pentru lucrări mari, cum ar fi furnizarea de energie de rezervă cu generatoare pentru o întreagă locație sau alimentarea vehiculelor grele, cum ar fi la mina de cupru Julong, folosind motoare Cummins QSK60

HVO poate egala performanța motorinei în aproape toate domeniile. De fapt, nu s-a observat niciun impact asupra operațiunilor miniere prin testarea de către clienți a combustibilului HVO neamestecat utilizat în aplicații miniere, cum ar fi camioanele de transport. Atunci când sunt utilizate în generatoare de rezervă, echipele de operațiuni miniere se pot aștepta la aceeași performanță rapidă de pornire cu care sunt obișnuite, permițând generarea continuă de energie. Deși performanța este comparabilă, se poate aștepta o pierdere de putere de 1-2%.  

Respectarea normelor privind emisiile

Unul dintre principalele beneficii ale utilizării HVO este reducerea emisiilor. Emisiile de particule sunt reduse dramatic, posibil cu până la jumătate. În plus, ca sursă de energie regenerabilă, emisiile nete de gaze cu efect de seră (GES) pot fi, de asemenea, reduse cu până la 90% atunci când se ia în considerare întregul ciclu de viață. 

Intensitatea carbonului este cantitatea de carbon emisă pe unitatea de energie consumată, în timp ce "well-to-work" se referă la intensitatea carbonului provenită din producția și distribuția combustibilului ("well-to-tank"), precum și din arderea sau consumul combustibilului ("tank-to-work"). Cu HVO, emisiile "tank-to-work" sunt comparabile cu cele ale motorinei, în timp ce reducerile de emisii provin în principal din calea "well-to-tank". Acestea fiind spuse, nu toți combustibilii HVO sunt creați egali, astfel încât minerii ar trebui să se uite atent la furnizorii de combustibil. 

Materia primă exactă utilizată afectează emisiile de GES asociate. De exemplu, cercetările sugerează că utilizarea uleiului de porumb emite mai puțin decât uleiul de canola. Este important să se ia în considerare de unde provine HVO. Cu condiția ca furnizorul să respecte EN15940, atunci HVO poate fi utilizat în produsele Cummins. Cu toate acestea, unii furnizori oferă acreditări durabile mai robuste decât alții, cum ar fi utilizarea a doar 100% deșeuri verificate și niciodată utilizarea uleiului de palmier. 

După cum am menționat, HVO poate fi utilizat ca înlocuitor drop-in pentru motorină în ceea ce privește performanța, dar un alt avantaj cu HVO este că îndeplinește toate cerințele pentru certificările emisiilor, inclusiv certificările Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA). De asemenea, ar trebui remarcat faptul că fișele tehnice standard privind emisiile ar trebui utilizate pentru orice transmitere tehnică sau pentru cerințe de autorizare și aplicare. Fără documente suplimentare în comparație cu motorina, trecerea la HVO este o modalitate eficientă de a reduce imediat emisiile.

Operare și întreținere

Cu performanțe similare cu cele ale motorinei și emisii mai mici, HVO poate fi combustibilul alternativ ideal pentru industria minieră. Vestea bună este că HVO poate fi încorporat cu ușurință în operațiunile curente. Nu există schimbări majore în tehnologii, procese sau instruire pentru ingineri. De asemenea, nu există modificări ale programelor de întreținere planificată din cauza utilizării HVO.

HVO are, de asemenea, avantajul de a fi mai stabil decât motorina standard. Acest lucru poate fi deosebit de util pentru operațiunile miniere din locații îndepărtate care au nevoie de generatoare de rezervă. HVO are potențialul de a dura de până la zece ori mai mult decât motorina standard și, spre deosebire de biodiesel, nu suferă de aceleași probleme legate de creșterea și oxidarea bacteriilor. Managerii de operațiuni pot avea încredere în stocarea HVO mai mult timp, fără efecte adverse. Acest lucru poate reduce, de asemenea, cantitatea de testare necesară pentru grupurile electrogene. Cu toate acestea, pentru aplicațiile în standby, este important să vă asigurați că HVO utilizat nu conține niciun amestec de biodiesel, indiferent de conformitatea cu EN15940. 

Un alt considerent este cât de bine funcționează combustibilul pe vreme mai rece. Este important să verificați cu furnizorii care sunt condițiile ambientale acceptabile, deoarece agenții anti-gelifiere utilizați pentru a preveni problemele de vreme rece cu motorina standard pot să nu funcționeze la fel de bine cu HVO. Din fericire, este puțin probabil ca acest lucru să fie o problemă, deoarece HVO are un număr cetanic mai mare decât alternativele, ceea ce înseamnă că performanța de pornire este deja superioară și, în plus, HVO este potrivit pentru utilizarea cu încălzitoare de combustibil. HVO poate fi utilizat la temperaturi de până la -40 grade F.

Dincolo de agenții anti-gelifiere, mulți aditivi sunt compatibili cu HVO, dar este important să rețineți că, în general, Cummins nu aprobă sau dezaprobă niciun potențial aditiv. HVO este un înlocuitor direct pentru motorina standard, dar este întotdeauna cel mai bine să verificați detaliile furnizorului, condițiile ambientale și tipul motorului pentru a vă asigura că este potrivit pentru operațiunea dvs.

HVO ca element adecvat pentru minerit

Se pune mult accent pe HVO chiar acum, având în vedere avantajele. Pe măsură ce interesul și cererea clienților cresc, la fel va crește și producția și disponibilitatea HVO. Fiind un combustibil alternativ cu aceleași avantaje ca motorina, utilizarea HVO pentru a reduce emisiile de carbon în siturile miniere este o tranziție ușoară și benefică. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați întrebările frecvente despre HVO.

Profiluri de autor

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Cummins Inc., un lider global în domeniul energiei, se angajează să alimenteze o lume mai prosperă. Începând cu 1919, am oferit soluții inovatoare care mișcă oamenii, bunurile și economiile înainte. Cele cinci segmente de activitate ale noastre - Motor, Componente, Distribuție, Sisteme de alimentare și Accelera™ by Cummins - oferă un portofoliu larg, inclusiv sisteme de propulsie diesel avansate, electrice și hibride; sisteme integrate de generare a energiei electrice; componente critice, cum ar fi posttratarea, turbocompresoarele, sistemele de alimentare cu combustibil, comenzile, transmisiile, axele și frânele; și tehnologii cu emisii zero, cum ar fi bateriile și sistemele de propulsie electrică. Cu o amprentă globală, expertiză tehnică profundă și o rețea extinsă de servicii, oferim soluții fiabile, de ultimă oră, adaptate nevoilor clienților noștri, sprijinindu-i în tranziția energetică cu strategia noastră Destination Zero. Creăm valoare pentru clienți, investitori și angajați și consolidăm comunitățile prin prioritățile noastre globale de responsabilitate corporativă: educație, echitate și mediu. Cu sediul central în Columbus, Indiana, Cummins are aproximativ 67.400 angajați în întreaga lume și a câștigat 2,8 miliarde USD din vânzări de 33,7 miliarde USD în 2025.

Vrei să afli mai multe?

Primiți cele mai recente noutăți de la Cummins în tehnologii, produse, știri și informații.