O oportunitate unică de sprijinire a durabilității apei
Angajații Cummins construiesc cutii de cuiburi Hellbender Salamander pentru bazinul râului Mississippi
De Tamra Knudsen, jurnalist de brand
De peste un an, prin Cummins Water Works (CWW) Mississippi River Basin Grant, Cummins Inc. și Nature Conservancy (TNC) au colaborat la proiecte menite să reducă poluarea care intră în râuri și râuri din bazinul râului Mississippi. Un proiect unic a venit în luna mai a acestui an, când angajații Cummins s-au reunit la fabrica de motoare Cummins Seymour din Indiana și au construit cutii de cuiburi pentru salamanderele Pe cale de dispariție Hellbender.
"Îmi place modul în care acest proiect este unic și diferit și adoptă o nouă abordare a eforturilor de mediu", spune Scott Saum, manager de program pentru Cummins Water Works, efortul companiei de a aborda criza globală a apei. "Este foarte diferit de plantările noastre tradiționale de arbori, camionetele de gunoi și îndepărtarea speciilor invazive. Inițiativa oferă o oportunitate unică de voluntariat pentru angajații noștri, permițându-le în același timp să adopte o abordare hands-on pentru a-și îmbunătăți comunitățile."
Bazinul fluviului Mississippi cuprinde 31 state și este al treilea cel mai mare bazin de scurgere din lume. Când va fi finalizată, Universitatea Purdue va plasa cutiile de imbricare în bazin, în special râul albastru din Sudul Indianei. La fel ca mulți amfibieni, aceștia respiră prin pielea lor poroasă, făcându-i extrem de vulnerabili la poluarea apei. Acesta este motivul pentru care se găsesc numai în apă, care este curată, curată și bine oxigenată cu roci mari împrăștiate în partea de jos. Sedimentarea poate completa, de asemenea, spațiile pe care le ocupă sub plăci mari de rocă de bază, motiv pentru care au dispărut din multe dintre fostele lor case fluviale.
Avantajele cutiilor de imbricare
Poluanții CWW și TNC se asociază pentru a reduce poluarea cu nutrienți (azot și fosfor), precum și soluri și sedimente. Hellbenders, cel mai mare salamander din America de Nord, nu filtrează apa. Cu toate acestea, acestea sunt un bun indicator al stării fluxului, calității apei și ecologiei unui râu. Aceste cutii de imbricare vor oferi salamanderelor un loc sigur în care să-și depună ouale. De asemenea, aceștia le vor permite cercetătorilor să-și monitorizeze evoluția și dezvoltarea, deoarece partea de sus a fiecărei cutii este echipată cu un port de cameră pentru a capta activitatea.
Prin inițiativa Cummins' Seymour Engine Plant de ziua îngrijirii, 24 voluntari au muncit timp de două zile pentru a tăia și forma firul de pui și plasa în forma cutiei de cuib, a se asigura cu legături zip, a ambala betonul în loc și a construi capacele cutiei de cuib. De asemenea, prezenți, oferind supraveghere și îndrumare, au fost Joe Schmees, reprezentantul TNC și Nick Burgmeier, specialist în cercetarea agriculturii și extindere a faunei sălbatice, Universitatea Purdue.
"Am reușit să completăm 18 cutii, ceea ce este fenomenal", spune Jordan Grawe, lider eveniment și lider al echipei Cummins de tratare a aerului. "Sunt foarte mândră că m-am implicat în acest proiect alături de colegii mei. La sfârșitul zilei, simți că ai făcut ceva foarte pozitiv pentru comunitatea ta și ai un impact asupra lumii."
Beneficiile parteneriatelor
Burgmeier explică implicarea lui Purdue: "În 2007, Purdue a început să lucreze cu Departamentul de Resurse Naturale din Indiana și cu alți parteneri pentru a restabili o populație aproape dispărută din Râul Albastru din Indiana de Sud. Am început să eliberăm Hellbenders pentru a repopula râul în 2017 și în curând vom începe să căutăm dovezi de reproducere și recrutare. Cutiile de cuiburi construite de voluntarii Cummins vor fi desfășurate în această vară și, sper, vor fi folosite de bărbați ca locuri de den pentru a fi reproduse. Dacă vor avea succes, aceștia vor servi ca o metodă ușor de monitorizat pentru colectarea de ouă pentru viitoare proiecte de creștere și lansare captive."
"TNC colaborează cu parteneri corporatiste pentru a progresa în misiunea noastră de a conserva terenurile și apele de care depinde întreaga viață", spune Joe Schmee, reprezentant TNC. "Construind cutii de cuiburi Hellbender, personalul Cummins ne ajută să ne atingem obiectivele, asistând direct la restaurarea unei specii pe cale de dispariție prin activitatea lui Purdue. Nu am putea să ne continuăm munca importantă fără parteneri extraordinari precum Cummins."
Beneficiile proiectului
Se știe că avariile au o lungime de până la 29 inci, deși majoritatea vor avea o medie de aproximativ 12-15 inci. The Hellbender are un cap aplatizat larg, o piele slăbită și încrețită, ochi mici și o coadă asemănătoare cu vâsla. Acestea sunt o specie pe cale de dispariție din Indiana, iar registrele istorice indică faptul că Hellbender a avut loc o dată în 14 Mile River, Little Blue River, Whitewater River, Silver Creek, Indian Creek, râul Ohio și râul Wabash.
Astăzi, habitatul unic al lui Hellbender în Indiana este râul Albastru curat și clar din sudul Indianei. Lipsa populațiilor mai tinere ale acestei specii în locațiile în care trăiesc a devenit o preocupare din ce în ce mai mare. Munca voluntarilor Cummins și a partenerilor săi comunitari în crearea unui habitat protejat pentru această făptură specială este un mare efort în abordarea acestei îngrijorări!
Urmăriți mai multe știri de la Cummins Water Works în luna iunie, în timp ce angajații noștri participă la proiecte de mediu în sprijinul Lunii de mediu din iunie.
Profiluri de autor
Tamra Knudsen, jurnalist de brand
Tamra Knudsen este o jurnalistă de marcă din cadrul Cummins, cu o experiență vastă în sectorul bunurilor de capital, care a activat peste 20 de ani în diverse funcții de comunicare corporatistă. Aceasta și-a început cariera în contabilitate, a ocupat numeroase funcții în cadrul finanțelor, marketingului și administrației, până când și-a descoperit nișa în domeniul comunicațiilor. Pasiunea ei este să creeze conținut transparent și semnificativ, care educă, informează și implică cititorii pe o varietate de subiecte atât pentru public extern, cât și pentru cel intern. Tamra a absolvit Universitatea din Wisconsin, Parkside, cu un BS în administrarea și gestionarea afacerilor.
Etichete asociate