Ce este o pană de curent planificată și sfaturi de pregătire

Penele de curent planificate pun în pericol elementele critice ale vieții noastre, inclusiv unitățile medicale și aeroporturile; dacă aceste instalații nu au alimentare de rezervă de urgență. Întreruperile de curent planificate introduc, de asemenea, alte inconveniente zilnice pentru rezidenții care le experimentează. 

De Aytek Yuksel, lider în marketingul de conținut - Power Systems

Fotografie a penei de curent a liniei electrice planificată

Acest articol explică întreruperile de curent planificate și cauzele acestora. You can also find preparation tips for planned power outages at the end of the article. 

Ce sunt întreruperile de curent planificate?

Întreruperile de curent planificate sunt decizii deliberate luate de companiile de utilități electrice pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică a rezidenților și a întreprinderilor. Majoritatea companiilor de utilități electrice anunță periodic întreruperi planificate ale alimentării cu energie electrică pentru a efectua întreținerea infrastructurii electrice. Aceste întreruperi scurte ar putea afecta grupuri mici de clienți. Aceste pene de curent nu sunt adesea altceva decât un simplu inconvenient pentru majoritatea dintre noi.

Pe de altă parte, pentru mulți californieni, întreruperile de curent planificate nu mai sunt simple inconveniente. Californienii se confruntă cu riscul de a pierde energia electrică ore sau zile din cauza întreruperilor de curent planificate. 

Ce cauzează întreruperile de curent planificate?

Întreținerea este un motiv foarte frecvent pentru întreruperile de curent planificate. 

Între timp, întreruperile recente de curent planificate în California nu sunt în scopuri de întreținere. În schimb, acestea vizează reducerea incendiilor forestiere și a riscurilor asociate pentru vieți și proprietăți. Metoda planificată de întrerupere a alimentării cu energie electrică a crescut după focul de tabără din 2018 noiembrie. Focul de tabără a distrus orașul Paradise, California, și a ucis 85 persoane. Liniile de transmisie defecte sau copacii care lovesc liniile electrice sunt probabil cauzele focului de tabără și ale altor câteva incendii.

Pană de curent planificată lângă mine

Ar putea exista o pană de curent planificată în apropierea dvs., dacă locuiți într-un stat cu un risc ridicat de incendii. Incendiile pot amenința vieți și proprietăți. Apropierea de incendiile de vegetație face ca locuitorii să fie mai predispuși să se confrunte cu întreruperi prelungite de curent planificate. Companiile de utilități electrice aleg adesea să facă întreruperi de energie planificate pentru a evita incendiile. În S.U.A., locuitorii statelor din vest și sud se confruntă cu un risc mai mare de a se confrunta cu aceste întreruperi prelungite de energie planificate. Acest lucru se datorează apariției mai mari a incendiilor de vegetație în aceste state.

Incendiile din Statele Unite

Să ne uităm care state americane au avut cel mai mare număr de incendii de vegetație în ultimele două decenii.

  • California, Nevada, Oregon și Idaho: 88 dintre cele mai mari 200 incendii din Statele Unite din ultimele decenii. 
  • Texas: 12 dintre cele mai mari 200 incendii din Statele Unite. 
  • Washington: 10 dintre cele mai mari 200 incendii din Statele Unite. 

Sfaturi de pregătire pentru întreruperile de curent planificate

Iată sfaturile de pregătire dacă locuiți într-o zonă predispusă la întreruperi de curent planificate.

Dacă sunteți interesat de o listă mai detaliată de pregătire a întreruperilor de alimentare, avem și răspunsul. Începeți acum să vă pregătiți pentru o pană de curent și descărcați lista de verificare finală.

Profiluri de autor

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel, lider în marketingul de conținut - Power Systems

Aytek este lider de marketing la Cummins, concentrându-se pe tehnologie și leadership de gândire. De când s-a alăturat în 2008, a deținut diverse roluri de marketing și acum împărtășește informații despre piețe, tehnologii și tranziția energetică. Aytek locuiește în Minneapolis împreună cu soția și cei doi copii.

Vrei să afli mai multe?

Primiți cele mai recente noutăți de la Cummins în tehnologii, produse, știri și informații.