Meilleure génératrice portative pour le camping

Par Cummins Inc., chef de file mondial des technologies d’alimentation

Des amis autour d'un feu dans un camping

Imaginez ceci : vous venez d’arriver à ce qui semble être l’endroit idéal pour camper. Seules quelques petites tâches vous séparent du week-end idéal dans la nature. Bien sûr, vous devez prendre soin de quelques choses avant de pouvoir vous détendre complètement. Vous montez donc votre tente et prenez du bois de chauffage. Maintenant, votre plan n’a jamais été de « rudoyer », car vous préférez avoir des choses comme de la musique à écouter, des lumières pour que le camping se sente plus comme à la maison, et ainsi de suite.

Fonctionnement d’un petit appareil utilisant un générateur à onduleur (silencieux) à onde sinusoïdale (électronique de protection) - recharge électronique 2500i et 4500i et toutes les centrales électriques. Ventilateur de course ? Ne jamais le « dégrossir » complètement. Glacière électrique pour le camping sous tente

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, si votre génératrice portable n’est pas fiable ou n’est pas prête à alimenter vos divers articles, beaucoup de choses pourraient mal tourner. 

Apparemment juste au bon moment, la musique s’arrête. Vous êtes dans le noir... sans alimentation de secours. Ce n’est pas le voyage auquel vous vous attendiez. 

Bien qu’il s’agisse d’une situation purement hypothétique, c’est aussi une situation qui est certainement possible - et qui aurait pu être évitée avec une génératrice portative plus fiable et plus puissante, comme celles offertes par Cummins Inc.

Quel type de génératrice est le meilleur pour le camping ?

Cela dépend du type de camping que vous avez en tête, ainsi que de la mesure dans laquelle vous souhaitez apporter des appareils modernes et de petits appareils dans le mélange.

Si votre idée de camping implique une tente (plutôt que, disons, un VR), alors, une génératrice portative est la réponse. Cummins produit une vaste gamme de génératrices portatives silencieuses qui sont efficaces, puissantes et fiables. Les génératrices portatives offrent plusieurs avantages, les principaux avantages étant leur taille, leur coût et leur commodité. En fonction de vos besoins en électricité et de votre budget, vous pouvez envisager les options suivantes : ajouter des centrales électriques et différents scénarios

  • L’Onan P2500i, une génératrice portative à onduleur numérique de 2500 watts ; à essence.
  • L’Onan P4500i, une génératrice portative à onduleur numérique de 4500 watts ; à essence.
  • L’Onan P4500iDF, une génératrice portative bicarburant à onduleur de 4500 watts ; Alimentée à l’essence/propane.
  • L’Onan P9500df, une génératrice portative bicarburant de 9500 watts ; Alimentée à l’essence/propane.  

Quel type de génératrice est le meilleur pour le camping en VR ?

Si lorsque vous pensez au camping, vous imaginez un gros VR brillant sur la route, alors les génératrices portatives discutées ci-dessus ne le couperont pas. Un VR nécessite tout simplement trop d’énergie, surtout si l’on considère certains des appareils à l’intérieur comme les réfrigérateurs, les micro-ondes et, bien sûr, la climatisation. 

Voici une idée du type d’alimentation dont vous aurez besoin pour les principales catégories de VR :

  • Pour une fourgonnette de classe B avec une seule unité de climatisation : 2,000 à 3,600 watts.
  • Pour une fourgonnette de classe C avec une seule unité de climatisation : 2,800 à 4,000 watts.
  • Pour un VR de classe A avec deux unités de climatisation : 5,500 à 8,000 watts.
  • Pour un VR de classe A avec trois unités de climatisation : 10,000 à 12,000 watts.
  • Pour une sellette d’attelage avec deux unités de climatisation : 5,500 à 7,000 watts.

Les centrales électriques portatives sont une autre excellente option adaptée aux camping-cars ainsi qu’aux campeurs sous tente. Cummins offre une vaste gamme de centrales électriques, y compris des options légères et polyvalentes que vous pouvez même emporter avec vous lorsque vous partez en randonnée.

Pour en savoir plus, vous pouvez en apprendre davantage sur les tailles de génératrices pour VR ici, ou parcourir les génératrices Cummins pour VR ici

Ensuite, nous explorerons comment calculer la quantité d’énergie dont vous aurez besoin, afin que vous puissiez vous concentrer sur la génératrice parfaite pour vos besoins spécifiques.

De quelle taille de génératrice avez-vous besoin pour camper ?

La taille est certainement importante lorsqu’il s’agit de génératrices, car il existe des risques associés à l’utilisation d’une génératrice trop puissante ou pas assez puissante. Une génératrice trop petite est susceptible de surchauffer et peut ne pas fournir suffisamment d’énergie pour que vous soyez à l’aise. L’utilisation d’un générateur trop grand, en revanche, signifie payer beaucoup plus que nécessaire. En d’autres termes, la meilleure génératrice portative pour le camping est celle qui fournit la puissance nécessaire et qui correspond à votre budget.

Voici un processus de base pour calculer approximativement vos besoins :

Tout d’abord, déterminez la quantité d’énergie dont vous aurez besoin. Que vous soyez un campeur en tente ou un camping-car, faites une liste des articles ou des appareils indispensables que vous devrez alimenter. Vous devrez tenir compte des watts de fonctionnement de chaque élément ainsi que, dans certains cas, des watts de départ (un « boost » supplémentaire de puissance nécessaire pour que certains éléments plus volumineux soient opérationnels). Un petit réfrigérateur ou congélateur électrique, par exemple, nécessite environ 700 watts de fonctionnement et 2200 watts de démarrage supplémentaires, pour un total de 2900.

Additionnez les nombres de puissance courante pour tout ce que vous avez l’intention d’utiliser, y compris les watts de départ nécessaires. Si vous n’êtes pas sûr de la puissance de départ, vous pouvez multiplier le total des watts de fonctionnement par un facteur d’au moins 1,5 pour tenir compte des watts de départ de certains éléments. Ce tampon laisse également une certaine marge d’erreur, en cas de mauvaise estimation ou d’urgence.

À partir de là, vous pouvez parcourir les génératrices disponibles pour trouver la génératrice parfaite pour vos besoins, vos priorités et votre budget. Cummins produit certaines des meilleures génératrices portatives, génératrices pour véhicules récréatifs et génératrices d’urgence pour la maison, ce qui signifie que où que vous soyez et quoi que vous ayez besoin d’alimenter, vous êtes couvert.

Magasinez la sélection de génératrices portatives silencieuses et puissantes de Cummins

Que vous soyez à la recherche de la meilleure génératrice ou centrale électrique portative (lien) pour le camping sous tente, d’une génératrice pour VR ou même d’une génératrice d’urgence pour la maison, vous pouvez compter sur Cummins pour des produits silencieux, fiables et puissants. Trouvez un concessionnaire près de chez vous dès aujourd’hui. 

Profils d’auteurs

Immeuble de bureaux Cummins

Cummins Inc., chef de file mondial des technologies d’alimentation

Cummins Inc., un chef de file mondial en matière d’alimenter, s’engage à alimenter un monde plus prospère. Depuis 1919 ans, nous avons proposé des solutions innovantes qui font progresser les personnes, les biens et les économies. Nos cinq secteurs d’activité – Moteurs, composants, distribution, systèmes d’alimentation et Accelera™ de Cummins – offrent une vaste gamme de produits, y compris des groupes motopropulseurs diesel avancés, électriques et hybrides; les systèmes de production d’électricité réseau électrique unifié; les composants essentiels tels que le traitement secondaire, les turbocompresseurs, les circuits d’alimentation, les commandes, les transmissions, les essieux et les freins; et les technologies à émissions nulles comme les systèmes de batteries et de groupes motopropulseurs électriques. Grâce à notre présence mondiale, à notre expertise technique approfondie et à notre vaste réseau de service, nous fournissons des solutions fiables et de pointe adaptées aux besoins de nos clients, en les soutenant tout au long de la transition énergétique grâce à notre stratégie Destination Zero. Nous créons de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et nos employés, et nous renforçons les communautés grâce à nos priorités globales en matière de responsabilité d’entreprise : éducation, équité et environnement. Cummins, dont le siège social est situé à Columbus, dans l’Indiana, emploie environ 67 400 personnes dans le monde et a réalisé un bénéfice de 2,8 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 33,7 milliards de dollars en 2025.

Vous voulez en savoir plus?

Recevez les dernières nouveautés de Cummins en matière de technologies, de produits, de nouvelles et d’informations.