Référence du navire Cummins 765

En 2005, nous avons fait état d’un navire de 53×11 mètres capable de nourrir 400 personnes lors d’un buffet assis sur la rivière Chao Phrya en Thaïlande. Deux groupes moteurs Cummins KTA19 M3 de 640 HP propulsaient ce navire. C’était l’un des bateaux les plus opulents du marché bondé des dîners-croisières.

À la fin des années 2014, le niveau a été rehaussé de plusieurs crans lorsque le navire-croisière Wonderful Pearl a marqué son entrée dans la rivière Chao Phraya de ses constructeurs, le chantier naval Mahachai sur la rivière Ta Chin, juste à l’ouest de Bangkok. Avec ses 65 mètres sur 16, il est nettement plus grand que tout autre bateau sur le marché. Sa longueur et sa largeur lui donnent la taille qu’elle maintient : un tirant d’eau chargé similaire de 1,5 mètres pour la rivière peu profonde et un tirant d’air de 5 mètres pour franchir les nombreux ponts bas de la rivière. La longueur et la largeur supplémentaires permettent d’augmenter le nombre de convives à 650 à 800 personnes, selon la disposition des sièges, sur deux ou trois ponts. La alimenter de propulsion a été augmentée à deux groupes moteurs Cummins KTA38 M1 développant chacun 1000 HP.

Avec deux cuisines, l’une pour la cuisine internationale et l’autre pour la cuisine thaïlandaise, une paire d’escalators entre les ponts, une grande fontaine sur le pont supérieur en plein air, la climatisation et un éclairage opulent partout, le bateau aura des besoins électriques importants. Deux ensembles de génératrice de 350 kW alimentés par KTA19 de Cummins répondront à ces demandes.

Une conception réfléchie permet de partager une scène de performance entre les ponts fermés supérieur et inférieur. Les dîners sur le pont supérieur se dérouleront dans une zone de première classe, tandis que le pont inférieur bénéficiera d’une option abordable. La finition est un délice, avec des centaines, voire des milliers de lumières LED installées dans les plafonds et des menuiseries en bois finement ouvragées. Les ponts sont dotés d’un magnifique bois de Takien importé du Myanmar.

À Bangkok, le Wonderful Pearl effectue des dîners-croisières de 2,5 heures le long de la rivière Chao Phrya. Cela les emmène devant les sites emblématiques, notamment le Grand Palais, le Wat Arun et les nombreux autres temples qui bordent les rives de la rivière Chao Phraya. (http://cruise-thailand.com/Wonderful_Pearl/)

Pour plus d’informations sur le dîner-croisière Wonderful Pearl : http://cruise-thailand.com/Wonderful_Pearl/
Pour plus d’informations sur le chantier naval :
Sakchai Rujiphapra
Réalisateur
Mahachai Dockyard Co., Ltd. (en anglais seulement)
200, chemin Suttivaitee, district de Tachalom
Samut Sakorn, 74000 ans, Thaïlande
Téléphone : 66 034 497296
Courriel : [courriel protégé]
Pour de plus amples renseignements sur les groupes moteurs marins de Cummins :
Sathit Suwanprasert
Ingénieur principal, Département Marketing
Cummins DKSH (Thaïlande) Limitée
Téléphone : 66 23017500 | Rallonge : 7540
Téléphone portable : 081 913 6599
Télécopieur : 02 3330995
Courriel : [courriel protégé]
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...