Grupos electrógenos diésel Cummins C2000D5 que alimentan el hospital Abdali
Atención médica

Energía de reserva para mantener el Hospital Abdali de Ammán funcionando sin problemas

por Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía
Propósito: Proporcionar una fuente integrada de energía de emergencia segura
Ubicación
Amán, Jordania
Fecha
Enero de 2022
Productos
Control maestro digital DMC8000

Suministro: 

  • 3 grupos electrógenos diésel C2000D5 de 2063 kVA alimentados por motores QSK60-G3
  • Conmutador de sincronización y distribución
  • Control maestro DMC8000
  • Instalación y puesta en marcha

Energía de reserva para mantener la atención al paciente en una unidad médica de Doha,
Incluso si la red falla

El Hospital Abdali en el centro de Amman, Jordania, es un hospital de especialidades múltiples de 200 camas que tiene la misión de proporcionar atención de mejores prácticas. Equipado con lo último en tecnología médica, el hospital cuenta con 14 quirófanos, ocho clínicas de diálisis y amplias instalaciones adicionales. Además, hay un centro de conferencias y auditorio de capacitación y educación.

Hasta hace poco, estas instalaciones de vanguardia han dependido de la red de servicios públicos y de la propia planta solar del hospital para suministrar energía continua. Sin embargo, la necesidad de evitar que los cortes de energía interrumpieran su trabajo diario y detuvieran las cirugías y los procedimientos médicos que salvan vidas llevó al Hospital Abdali a crear su propio sistema de energía de reserva en caso de cualquier falla de energía.

"El Hospital Abdali no puede permitirse interrupciones en su suministro de energía, ya que cualquier falla pone vidas en riesgo. Teniendo en cuenta estas altas apuestas, nuestra capacidad en SETI Jordania para proporcionar energía de reserva de una sola fuente con total responsabilidad, junto con nuestras capacidades probadas  ingeniería y postventa, contó enormemente. Estamos inmensamente orgullosos de garantizar que el hospital tenga la energía segura para brindar atención ininterrumpida".

Salim Hakim

SETI Jordania Ltd

Hospital Abdali impulsado por Cummins

Suministro de un sistema confiable de una sola fuente

La necesidad de energía de respaldo confiable llevó al hospital a invitar a varias compañías líderes a ofertar por el trabajo. En la licitación se designó a una de las principales empresas de construcción de Jordania, Arab Towers Contracting Company (ATCCO), como contratista principal; con SETI Jordan, con sede en Ammán, el único y oficial distribuidor de Cummins del país, encargado de proporcionar el equipo de energía. La elección de SETI y Cummins se basó en la capacidad de Cummins de ofrecer un sistema de energía integrado llave en mano que incluye generadores, conmutadores y controles. La reputación de SETI por su excelencia en ingeniería y asistencia posventa de calidad también fue fundamental, al igual que la experiencia de ATCCO de trabajar exitosamente con productos SETI y Cummins.

El poder de Uno™ en acción

Una vez que todo estuvo listo, SETI proporcionó tres grupos electrógenos diesel Cummins C2000D5 equipados con motores QSK60-G3. Los generadores tienen una capacidad de reserva de 2063 kVA/1650 kWe y se suministraron junto con un disyuntor de aire (ACB) de línea principal de 3200 amperios, un conmutador de sincronización y distribución Cummins y un controlador maestro Cummins PowerCommand® DMC8000. Todos fueron especificados para cumplir con los requisitos del hospital no solo en términos de rendimiento, sino también para proporcionar un sistema de energía completo de una sola fuente a través de Cummins Power of One, con los componentes preintegrados, diseñados y construidos para trabajar armoniosamente juntos para una confiabilidad óptima.

Desde el suministro hasta la puesta en marcha

Para concluir el proyecto, los equipos de SETI instalaron los grupos electrógenos y equipos auxiliares dentro de la nueva sala eléctrica especialmente diseñada del hospital. Luego, cada unidad se probó completamente y se encargó para verificar que funcionaba según lo requerido y como una parte perfecta del sistema terminado.

Grupo electrógeno diésel Cummins C2000D5
Equipos auxiliares para grupos electrógenos Cummins

Una solución llave en mano respaldada por el mantenimiento de Cummins

Mantener la energía lista

El sistema de energía completo ahora proporciona al Hospital Abdali la responsabilidad segura de una sola fuente y del ciclo de vida completo que necesita, generando energía a prueba de fallas para mantener en funcionamiento sus instalaciones y servicios vitales en caso de que haya una pérdida de energía de servicio público.

Con SETI Jordan habiendo entregado la solución llave en mano requerida a tiempo, tenía sentido que el cliente llamara a la compañía para proporcionar soporte técnico continuo para el nuevo sistema. Bajo el acuerdo de mantenimiento posterior de 2 años, que incluye servicio e inspecciones integrales, los ingenieros de SETI realizarán pruebas regulares para garantizar que el equipo esté siempre listo cuando sea necesario.

Con la garantía de una energía de reserva confiable y eficiente fácilmente disponible, el cliente está satisfecho con el resultado final. Los equipos SETI y Cummins han demostrado con creces su valor, por lo que es muy probable que el hospital recurra a Cummins para los requisitos futuros de generación de energía.

Grupos electrógenos diésel Cummins C2000D5
Estudios de casos relacionados
Atención médica Estudio de caso

Atención médica Estudio de caso

Desafío general: el Hospital de la Cruz Roja en Córdoba, España, necesitaba reemplazar un grupo electrógeno de respaldo obsoleto por uno nuevo...