Sharon Anne
Marina/Naval

Innovación irlandesa con calidad tradicional

por Alan Haig-Brown

Los pescadores exitosos han demostrado durante mucho tiempo un respeto por la tradición y una voluntad de probar nuevas aguas y nuevas tecnologías. El Sr. Richard Hards y el Sr. George Jacks, de Pecheurs Eccosse Limited en Inverness, Escocia, demuestran ese equilibrio con su nuevo catamarán, el Sharon Anne.

Con una manga de 5,5 metros, el catamarán de 11,95 metros tiene más potencia de pesca de lo que sugiere su eslora. En el Reino Unido, el diseño del catamarán está ganando cada vez más seguidores entre los pescadores de bajura. La innovación proporciona una plataforma de pesca espaciosa y estable con amplia capacidad de carga.

Diseñado internamente por el constructor, G Smyth Boats Ltd, el casco de fibra de vidrio moldeada es ideal para el catamarán Maxus de 12 metros. Al igual que con los barcos monocasco entregados por G. Smyth, el acabado, tanto interior como exterior, es de muy alta calidad. La reputación de la firma de Irlanda del Norte por su atención al detalle ha atraído a clientes de lugares tan lejanos como Bélgica.

QSL9 potencia a Sharon Anne

Cada casco está equipado con un motor diésel Cummins QSL9 de seis cilindros que gira un propulsor Hyperform de 34 por 36 pulgadas y 4 palas en ejes de 2.5 pulgadas a través de cajas de engranajes ZF con reducción 3:1. Con 290 hp a 1800 RPM cada uno, estos motores dan a los cascos una velocidad de crucero de 8.5 nudos. Los motores también proporcionan una amplia potencia hidráulica a un par de cabrestantes de arrastre SeaQuest de 3 toneladas y un par de tambores de red de 2 toneladas que funcionan con tecnología de control remoto. También hay un cabrestante de aterrizaje para completar el equipo de cubierta para los barcos de arrastre y pesca de creel. Los motores y engranajes fueron suministrados por South Shore Marine & Diesel Ltd. Oxford Island, Irlanda del Norte.

Un sistema de refrigeración auxiliar para la captura fue suministrado por la refrigeración Cool Temp Markethill, Irlanda del Norte. Cada casco tiene un tanque de combustible de 1500 litros, así como tanques de agua dulce.

El constructor, G. Smyth Boats fue afirmado por un cliente anterior que dijo: "G Smyth boats es profesionalismo y perfeccionismo personificado. Gerry y su equipo trabajan para producir un producto excelente que no solo sea estéticamente agradable, sino también eficiente y práctico".
 

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...