""
Marina/Naval

Lanchaje y envíos a granel

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #819

Esto es HTV 1404 cargado con 1520 toneladas de carbón en el río Saigón, la potencia es un Cummins KTA19 600 HP @ 1800 RPM.

La extensa red de ríos y canales que conforman las vías fluviales de la zona alrededor de Ciudad Ho Chi Minh, ganan una complejidad añadida con el río Saigón que corre paralelo al delta del Mekong.

 

El ingeniero y técnico de ventas de Cummins, Bui Trong Dien, observa cómo el ingeniero del HTV1408 Nguyen Duc Thanh (camisa negra) y el capitán Ngo Van Duc (derecha), de 28 años, juegan una partida de damas.

Las aguas interiores menos profundas requieren una amplia gama de embarcaciones especializadas. Entre ellos se encuentran los barcos ligeros que traen carga desde barcos de gran calado, hasta puertos interiores de poco calado. Una serie recientemente entregada de buques de 60 por 12 metros para el aligeramiento de cargas a granel utilizó motores Cummins.

 

Nguyen Van Tu de Song Long Engineering revisa la cabina de pilotaje a bordo del HTV1408.

Los barcos pequeños transportan cargas de 1,520 toneladas, como carbón o cemento, en una sola bodega grande situada entre la caseta delantera y un bloque de alojamiento en popa. El único motor, un Cummins KTA19-M3, proporciona 600 HP a una marcha de reducción de 6:1. El distribuidor de Cummins, Song Long Engineering Services Co Ltd. de Ciudad Ho Chi Minh, suministró los motores. Con el río Saigón lleno de pequeñas embarcaciones muy cargadas, la velocidad está restringida, por lo que los 600 HP son más que adecuados y seguros para el paso.

 

Nguyen Van Tu habla sobre el motor Cummins de la embarcación con el ingeniero Nguyen Duc Thanh en su sala de máquinas impecable.

Los barcos están diseñados con doble casco para proporcionar múltiples tanques de lastre para mantener un calado de aire limitado en viajes vacíos y para despejar los puentes bajos. Estos barcos juegan un papel importante en el desarrollo del transporte fluvial de una manera efectiva.

 

Las pequeñas embarcaciones muy cargadas en el río Saigón hacen que una campana lenta sea obligatoria para todos los barcos.

Fotos por cortesía de Haig-Brown/Cummins

Para obtener más información:


Mr Tu - Ingeniero de ventas de proyectos
O el Sr. Hoang Van Si - Director
Canción Long Engineering Service Co., Ltd.
No 138, DC11 Street, Son Ky Ward, Distrito de Tan Phu,
Ciudad Ho chi Minh,
Vietnam
Móvil: 84 9 1254 1177
Email: [email protegido]
Sitio web: www.songlong.com.vn

Huy Hien Producción Y Comercio Co., Ltd.
42/15 Au Co Street, Distrito 9,
Distrito de Tan Binh, Ciudad Ho Chi Minh,
Vietnam
Teléfono: 84 8 3860 4566

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...