Zur Bekämpfung der Lärmbelastung mit Generatoranlagen, die so leise wie ein Geräuschpegel sind

Lärmbeleuchung ist kein Grund zur Lärmbeleuchung. Werfen Sie einen kurzen Einblick in den Prozess hinter der Herstellung einiger der leisesten Generatoren auf dem Markt und darüber, wie Cummins sich zur Bekämpfung von Umweltlärm einsetzt.  

Von Aytek Yuksel, Content Marketing Leader - Power Systems

Warum Ihr Generator so leise sein sollte wie ein Generator

Wenn Sie den Luxus haben, mit einem direkten Blick auf den Eiffelturm ihren Kaffee zu genießen, sollten Sie folgendes berücksichtigen: Der durchschnittliche Französisch-Mensch hat einen Schwerhörigkeitsverlust, der dem tatsächlichen Alter von mehr als 15 Jahren entspricht. In its defense, Paris is not unusual; most residents in other cities face the same challenge at varying levels.

Umweltlärm wird immer größer, und das ist einer der Gründe, warum Cummins hart daran arbeitet, seine Produkte zu den leisesten auf dem Markt zu machen. Hier ist der Grund dafür, dass Sie und alle, die Sie kennen, die Lärmbelastung ernst nehmen sollten:

  • Schwerhörigkeit: Gehörverluste sind die häufigsten und gut dokumentierten Auswirkungen von Lärmbelastung. In Städten sind Transport und Bauwesen zwei Hauptsünder, wenn es um den Lärmpegel geht, der für die Einwohner gefährlich werden könnte.
  • Stress und Stress: Häufig verursachte Lärmbelastung kann zu Stress und Belastungen führen. Beide haben ihre eigenen nachteiligen Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit.
  • Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem: Hohe Geräuschpegel können sich negativ auf das Ökosystem auswirken. Das Leben in der Schifffahrt kann beispielsweise durch Schiffsmotoren, Ölbohrungen und mehr Lärmbelastungen verursachen, die von der Beeinflussung bis zu den Verteidigungsmechanismus alles beeinflussen.    
Fridley, Minnesota ist die Heimat des Akustik-Technologiezentrums von Cummins, das Sie hier sehen können.
Fridley, Minnesota ist die Heimat des Akustik-Technologiezentrums von Cummins, das Sie hier sehen können. 

Wenn es um die Bekämpfung der Lärmbelastung und die Herstellung einiger der leisesten Produkte auf dem Markt geht, hat Cummins einen Vorteil: Ein akustisches Testzentrum, das anders ist als fast jedes andere auf der Welt.

Das Cummins' Acoustical Technology Center (ATC) in Fridley, Minnesota ist groß genug, um über 20 Schulbusse mit schalldämpfenden akustischen Zwischenstößen, die die Wänden des Gebäudes sreieckieren, und einer unverwechselbaren, biegungsgekrümmten Decke zu versehen. Das Gebäude ist so konstruiert, dass unerwünschte Geräusche eliminiert werden, so dass nur der Schall aus dem Produkt genau gemessen werden muss.

Sehen wir uns an, wie eine Kombination aus dieser Anlage, unseren Mitarbeitern und Technologien Innovationen mit sich bringt, die dazu beitragen, Generatoren von Cummins – und die Welt – ein wenig leiser zu machen.  

Einer der leisesten Generatoren mit hoher PS-Leistung weltweit

Ein geschlossenes Generatorset, das von einem Cummins QSK78-Motor angetrieben wird, hat etwa die Größe von zwei Schulbussen und erzeugt genug Strom, um über 200 Häuser mit Strom zu versorgen. Möglicherweise noch beeindruckender ist, dass die von ihr erzeugte Geräuschmenge der des Gehäuses entspricht (~50 dBA @ 7 Meter von der Oberfläche des Gehäuses).  Sie können die vom Generator erzeugten Geräusche noch weiter auf Werte reduzieren, die niedriger sind als ein typisches menschliches Gesprächsniveau, indem Sie es mit ultrastillen Gehäusen ausrüsten.

"Eine Kombination aus Technologien hilft uns dabei, diese ultra-leisen Produkte zu liefern, und im Zentrum dieser Innovationen steht das branchenweit geheime Element des Unternehmens, Ducted Cavity Acoustic Material (DDUCTED Cavity Acoustic Material), ", sagt Dr. Shashikant More, Engineering Manger und Global Subject Matter Expert (ZIP) bei Cummins. "Dieses Material ist eines der leichtesten der Welt seiner Klasse und über 200 Mal leichter als Baumwollstoff und wird aufgrund seines geringen Gewichts manchmal als 'So leicht wie eine Wolke!' bezeichnet. D CAMYS hilft uns, Geräusche effektiv zu absorbieren und gleichzeitig den Platzbedarf des Gehäuses gering zu halten."  

Haushalte mit Notstromaggregaten so leise wie normales menschliches Gespräch

Hausbesitzer haben immer häufiger Generatoren, die ihr gesamtes Haus während eines Ausfalls mit Strom anzutreiben. Dieser Trend wird durch eine Kombination aus einer steigenden Anzahl von Stromausfällen und unserer wachsenden Abhängigkeit von Elektrizität in modernen Leben angetrieben.   

Infografik: Jeden Tag können uns Geräusche schaden, denen wir ausgesetzt sind
Die täglichen Geräusche, denen Menschen ausgesetzt sind, können unser Hören schwer schädigen.

Cummins QuietConnect-Generatoren für das gesamte Haus erzeugen ungefähr das gleiche Geräuschniveau wie ein normales Gespräch. Dieses Produkt ermöglicht es Hausbesitzern, ihr gesamtes Haus mit geringer Lärmbelastung anzutreiben.  

Ob es sich um größere oder kleinere Generatoranlagen handelt, Innovationen helfen Cummins weiterhin, ein wohlhabendes Leben zu fördern und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Ganz gleich, ob es sich um die Reduzierung von Lärm, schädlichen Abgasen oder den Kraftstoffverbrauch handelt , es gibt ein Team unterschiedlicher und talentierter Mitarbeiter, die bei Cummins daran arbeiten, die nächste Innovation zum Leben zu werden.   

 

Autor-Profil

Aytek Yuksel – Cummins Inc

Aytek Yuksel, Content Marketing Leader - Power Systems

Aytek ist Marketingleiterin bei Cummins und konzentriert sich auf Technologie und Vordenkerrolle. Seit seinem Eintritt im Jahr 2008 hatte er verschiedene Marketingpositionen inne und gibt nun Einblicke in Märkte, Technologien und die Energiewende. Aytek lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Minneapolis.

Möchten Sie mehr erfahren?

Erhalten Sie die neuesten Informationen von Cummins zu Technologien, Produkten, Nachrichten und Einblicken.